ミラベラ 彼女は AB/TT/AVX でキャリアをスタートしました。現在は京セラ AVX です。2013 年にプロジェクト バイヤーとして、2014 年に調達チーム リーダーとして、2015 年から調達マネージャーとして就任しました。この数年間、彼女はシステムの構築、管理、指導、開発に携わってきました。合意された目標を達成し、ベストプラクティスの結果、付加価値、継続的な改善を提供し、最高の価値、納期、品質の観点から最高の製品とサプライヤーを調達するための調査を実施した高性能チームです。 彼女のチームは優れた調達システムを確立し、すべての KPI で毎年優れた結果を達成しました。 2022 年 XNUMX 月、ミラベラは京セラ AVX で現地工場マネージャーとして新しい役割を開始しました。
京セラ AVX は、ビジョンステートメントの不可欠な部分として、従業員が最大限の可能性を発揮できる環境を促進します。 このシリーズでは、京セラ AVX のグローバル拠点の優秀な従業員に焦点を当てます。 この記事のインタビューと公開に同意してくれた Mirabela Balaci に特別に感謝します。