Bluetooth とアンテナのマッチング
作者: ロン デムコ
要約:
アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。適切に設計され、適合したアンテナを使用すると、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大伝達が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。
アンテナのサイズが縮小され、広い温度範囲にさらされ、異物が近くにある可能性がある小さなモジュールに配置されるため、アンテナのマッチングが重要になります。この論文では、SMT アンテナのマッチングに使用される中間 Q コンデンサの 1 つのクラスについて説明します。
ホワイトペーパーをダウンロード
アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。適切に設計され、適合したアンテナを使用すると、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大伝達が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。
アンテナのサイズが縮小され、広い温度範囲にさらされ、異物が近くにある可能性がある小さなモジュールに配置されるため、アンテナのマッチングが重要になります。この論文では、SMT アンテナのマッチングに使用される中間 Q コンデンサの 1 つのクラスについて説明します。