3Ts デュー デリジェンス オプション パイロットは最近、最初の出荷が監査を受け、紛争フリー製錬業者プログラムによって完全に準拠していると宣言され、これらのシステムの商用利用の準備をテストする上で重要な最初のマイルストーンとなりました。
サウスカロライナ州ファウンテン イン (16 年 2016 月 XNUMX 日) – 受動部品と相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、タンタル コンデンサの世界最大のサプライヤーである AVX Corporation は、 希望への解決策 ルワンダから責任を持ってスズ、タンタル、タングステン(3T)を調達するための新しい選択肢をテストするために設計されたパイロット。 3T デュー デリジェンス オプション パイロットに指定されたこのイニシアチブは、XNUMX つの新しいデュー デリジェンス オプションを評価しています。 より良い調達プログラム (BSP) は、AVX の革新的な地質パスポートの保管管理システムと組み合わせて採用されています。 BSP ツールは独自の電話アプリを利用して、リアルタイムの電子モニタリング、加工管理追跡、問題報告を可能にし、既存のシステムよりもはるかに高速にデータにアクセスできるようにします。また、AVX の地質パスポート システムは、鉱物学的、地球化学的、地質年代学的特性を決定します。これにより、産地の検証、密輸の削減、デューデリジェンスプロセスのコストの削減が期待されます。
AVX は、Solutions for Hope プラットフォームと協力して、BSP がサポートする多数の鉱山、輸出業者のルワンダ ピュア ウォーター、加工業者のグローバル アドバンスト メタルズを含む一連の主要サプライヤーを定義し、3 つの新しい鉱石をテストするためのクローズド パイプ供給ラインを構築しました。 XNUMXT のデューデリジェンス オプションを利用し、評価プロセス全体を通じて透明性と知識の共有を促進するために、市民社会、政府、業界の利害関係者を関与させてきました。
3T デュー デリジェンス オプション パイロットを利用した最初の出荷は、今年 XNUMX 月に Global Advanced Metals によって受領され、製錬所の最新の独立した第三者監査で評価されたタンタル受領書の XNUMX つでした。監査は次の機関によって実施されました。 紛争のない製錬所プログラム (CFSP) に認定され、製錬所がすべての CFSP プロトコルに準拠していることが判明し、これらのシステムの商用利用の準備が整っているかどうかをテストする上で重要な最初のマイルストーンとなりました。
「企業自身のデューデリジェンスの取り組みと併せて、ルワンダにおける代替保証システムは、サプライチェーンの透明性を高め、タイムリーなインシデント報告とフォローアップを促進するのに役立つはずです」と、グローバル・ウィットネスのシニア・キャンペーン担当者ソフィア・ピクルス氏は述べた。 「これらのシステムを適切に導入すれば、上流および下流の企業に対する堅牢なデューデリジェンスに貢献しながら、鉱山コミュニティの改善を推進し機会を増やすことができます。」
「 紛争のない調達イニシアチブ (CFSI) は、サプライチェーン関係者が責任を持って生産された鉱物にアクセスし、サプライチェーンと使用するシステムの両方の継続的改善に貢献するのに役立つ上流のツール、システム、リソースの開発と強化を支援しています。これは、 紛争の影響を受ける地域および高リスク地域からの責任ある調達に関する OECD デューデリジェンス ガイダンス」とCFSIプログラムディレクターのリア・バトラー氏は語った。
AVX 上級副社長のウィリング・キング氏は、「この試験運用の目標は、上流のパートナーに過度の負担をかけないようコスト構造を備えた、リスクに合わせて拡張可能なシステムを追求することです」と述べた。 「最終的な目標は、国際的に受け入れられているデューデリジェンスのガイダンスと基準を満たし、データ管理とレポート機能を現在のテクノロジーや企業、政府、市民社会の期待に沿ったものに保ちながらこれを行うことです。」
「ベター・ソーシング社は、ソリューション・フォー・ホープ社と協力して、当社独自のクラウドベースのソフトウェアを使用した事件のリアルタイム報告により、ルワンダから紛争のない初の輸出を実現できることを誇りに思います。」とベター・ソーシング社のマネージング・ディレクター、ベンジャミン・クレア氏は述べています。 BSP。 「SfH、ルワンダ政府、地元企業との私たちのパートナーシップは、地元の小規模鉱山労働者に現実世界の利益を提供することを目指しています。」
法律は米国企業に対し、自社製品におけるタンタルなどの特定の鉱物の使用を開示するとともに、そのような鉱物の購入がコンゴ民主共和国で活動する不法武装勢力の資金源になっていないことを確認するためにどのようなプロセスを使用したかを説明することを義務付けている。それらは、コンゴ民主共和国とルワンダの何千人もの零細鉱山労働者の生活と地域全体の経済的安定に深刻な脅威をもたらしているからです。 3T デュー デリジェンス オプション パイロットでテストされているような取り組みや、Solutions for Hope、AVX、Better Sourcing Program、Conflict-Free Sourcing Initiative、および同様の組織によってサポートされている他の取り組みでは、紛争と戦うための効果的なソリューションを提供するために積極的に取り組んでいます。これらの問題は法令遵守を通じて解決されます。
Solutions for Hope は関係者と協力して 3T デュー デリジェンス オプション パイロットを評価し、貴重な知見を得て、最終的にプログラムを改善および拡張します。
Solutions for Hope の詳細については、次のサイトをご覧ください。 http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/ または、Taylor Kennedy までご連絡ください。 [メール保護]。 AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、Rick Gould までご連絡ください。 [メール保護]、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
ソリューション・フォー・ホープについて
Solutions for Hope は、不透明なサプライチェーンによって市場アクセスが制限されている紛争地域から責任を持って鉱物を調達するために協力する企業、市民社会団体、政府を支援するプラットフォームです。このプログラムは参加企業のリスクを管理し、参加に対する評価を提供します。独立したNGO 解決 Solutions for Hope の事務局として機能し、利害関係者のフィードバックと関与を促進します。詳細については、Taylor Kennedy までお問い合わせください。 [メール保護].