サウスカロライナ州ファウンテンイン – 30 年 2018 月 12.5 日 – AVX コーポレーション (NYSE: AVX) は本日、ドイツ法に基づく有限責任会社である同社の子会社である AVX Interconnect Europe GmbH (「AVX Interconnect」) が以前の株式取得を完了したことを発表しました。は、ドイツ法に基づく有限責任会社であるKUMATEC Sondermaschinenbau & Kunststoffverarbeitung GmbH(以下「Kumatec」)を、通常のクロージング後の調整を条件として約XNUMX万ユーロの対価で買収すると発表した。
この買収には、クマテックから最近スピンアウトされたドイツ法に基づく有限責任事業組合であるクマテック・ハイドロジェン社(KUMATEC Hydrogen GmbH Co. KG)に対するクマテックの権益の50%が含まれる。このパートナーシップの目的は、水素燃料の生成および配送ソリューションおよびその他の関連サービスの開発、マーケティング、供給です。提携完了後、このパートナーシップは AVX/KUMATEC Hydrogen GmbH Co. KG に改名されます。
AVX Corporation の社長兼最高経営責任者であるジョン・サービス氏は、「水素事業における合弁事業を含むクマテック社の追加により、当社の製造能力が拡大し、新たなビジネスチャンスがもたらされます。」と述べています。
AVX は、幅広い電子部品、相互接続、センシングおよび制御デバイスおよび関連製品の世界的大手メーカー、サプライヤー、再販業者です。 AVX のコンポーネントは、世界中の非常に幅広い業界で製造される製品に使用されています。 AVX の本社はサウスカロライナ州ファウンテン インにあります。 AVX は、インターネット http://www.avx.com で見つけることができます。
この文書およびその他の書面、AVX Corporation または Kumatec がまたは代理して発行したプレスリリースおよび口頭声明に含まれる歴史的事実以外の特定の記述は、次の意味での「将来予想に関する記述」とみなされる場合があります。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、その後の日付における経営陣の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。これらの記述には、「期待する」、「推定する」、「予測する」、「予想する」、「思われる」、「信じる」、「可能性がある」、「はずである」、「かもしれない」、「可能性がある」、「意図する」などの単語が含まれる場合があります。 「確率」、「リスク」、「目標」、「目的」、「計画」、「可能性」、および同様の表現が含まれますが、すべての将来予想に関する記述にそのような文言が含まれるわけではありません。将来予想に関する記述は、AVX Corporation または Kumatec の信念、計画、期待、目的、目標、予想、仮定、推定、意図および将来の業績に関する記述であり、重大な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果を引き起こす可能性があります。将来の見通しに関する記述で議論されている結果とは大きく異なる場合があります。例えば、将来の財務および経営成績、計画、目的、期待および意図、その他の記述を含む、AVX Corporation と Kumatec が関与する合併に関する記述は、歴史的事実ではありません。実際の結果がそのような将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる可能性がある主な要因としては、(i) 主要な人材を維持できるか、(ii) 事業がうまく統合されないリスク、(ii) 事業がうまく統合されないリスク、などが挙げられます。 (iii) この取引によるコスト削減およびその他の相乗効果が完全には実現されない、または実現に予想よりも時間がかかる可能性があるリスク。 (iv) 取引による中断により、顧客、従業員、またはベンダーとの関係を維持することがさらに困難になります。 (v) 経営陣の時間を買収関連の問題に転用すること。
財務結果に重大な影響を与える可能性のある追加要因を含む、AVX Corporation とその事業に関する追加情報は、AVX Corporation の 10 年 31 月 2017 日終了年度の Form 1-K 年次報告書の「事業」および項目 XNUMXA に記載されています。 「Risk Factors」および証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、AVX Corporation および Kumatec はそれぞれ、将来の出来事や展開を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述のあらゆる要素を更新したり、改訂した結果を公表したりする義務を負いません。
お問合せ
AVX株式会社
カート・カミングス、864-967-9303
investor.relations@kyocera-avx.com