AVX Corporation がイーサトロニクス買収の最終契約を発表

サウスカロライナ州ファウンテン イン — AVX Corporation (ニューヨーク証券取引所: AVX) は本日、パッシブおよびアクティブ アンテナ システムの非公開メーカーである Ethertronics Inc. を買収する最終契約に署名したと発表しました。イーサトロニクスは、高度なアンテナ システム技術のリーダーであり、携帯電話、Wi-Fi、防衛、航空宇宙、医療、モノのインターネットなどのワイヤレス アプリケーション用のアンテナ製品を製造しています。

AVX Corporation の社長兼最高経営責任者である John Sarvis 氏は次のように述べています。 Ethertronics は、AVX ファミリーに加えられることを誇りに思う最高級ブランドです。 AVX とイーサトロニクスの組み合わせは、今後数年間にエキサイティングな成長の可能性をもたらします。」

契約に従って、AVX は、クロージング時に通常の運転資本調整が行われることを条件として、現金 142.0 億 8.0 万ドルと純負債 XNUMX 万ドルの引き受けでイーサトロニクスを買収します。この取引には、規制当局の承認およびこの種の取引に慣例的なその他の条件が適用されます。

イーサトロニクスは、パッシブおよびアクティブ IMD アンテナ システムを設計、製造、販売しています。 IMD アンテナは、グランド プレーンの変化や局所的な干渉の影響を受けにくい非常に効率的なアンテナです。独自の設計により、限られた空間で複数の周波数を柔軟に調整したり、周波数だけでなく放射パターンのカバレッジをアクティブに調整したりすることができます。 Ethertronics は、事実上すべての無線接続アプリケーション向けに特許取得済みのパッシブおよびアクティブ調整可能アンテナを提供しており、統合 LDS 構造などのテクノロジーにより、携帯電話およびラップトップ アンテナ システムの主要サプライヤーです。 200 を超える特許を取得しているイーサトロニクスは、中国、韓国、ベトナム、フランス、台湾、米国の 6 か所で研究開発、製造、販売オフィスの拠点からなる施設を運営しています。 31 年 2017 月 90 日に終了した会計年度において、イーサトロニクスは約 700 万ドルの収益を上げました。イーサトロニクスは約 120 名を雇用しており、そのうち XNUMX 名が製品開発に携わっており、研究開発に重点を置いています。 DBO パートナーはイーサトロニクスの財務顧問を務め、ガンダーソン デットマー ストーフ ヴィルヌーヴ フランクリン & ハチジアン LLP はイーサトロニクスの法律顧問を務めました。

AVX Corporation は、広範な受動電子部品および相互接続製品を提供する世界有数のメーカーおよびサプライヤーです。 AVX のコンポーネントは、世界中の幅広い業界で製造された製品に使用されています。 AVX の本社はサウスカロライナ州ファウンテン インにあります。 AVX はインターネットで次の場所にあります。 http://www.avx.com.

 

この文書およびその他の文書、AVX Corporation または Ethertronics が、または AVX Corporation または Ethertronics を代表して発行したプレスリリースおよび口頭声明に含まれる歴史的事実以外の特定の記述は、以下の意味での「将来予想に関する記述」とみなされる場合があります。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、その後の日付における経営陣の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。これらの記述には、「期待する」、「推定する」、「予測する」、「予想する」、「思われる」、「信じる」、「可能性がある」、「はずである」、「かもしれない」、「可能性がある」、「意図する」などの単語が含まれる場合があります。 「確率」、「リスク」、「目標」、「目的」、「計画」、「可能性」、および同様の表現が含まれますが、すべての将来予想に関する記述にそのような文言が含まれるわけではありません。将来予想に関する記述とは、AVX Corporation または Ethertronics の信念、計画、期待、目的、目標、予想、仮定、推定、意図および将来の業績に関する記述であり、重大な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果を引き起こす可能性があります。その結果は、将来の見通しに関する記述で議論された結果とは大きく異なる可能性があります。例えば、AVX Corporation と Ethertronics が関与する合併案に関する記述(将来の財務および営業結果、計画、目的、期待と意図、合併完了の予想時期、その他の記述を含む)は歴史的事実ではありません。実際の結果がそのような将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる原因となる可能性のある主な要因としては、次のようなものがあります。(i) 必要なイーサトロニクス株主の承認を得ることができるかどうか。 (ii) 提案された買収に必要とされる可能性のある規制当局の承認が得られないか、または予期しない条件に従って得られるリスク。 (iii) 合併完了の条件が満たされない可能性があるリスク。 (iv) 提案された合併を完了する時期。 (v) 事業がうまく統合されないリスク。 (vi) この取引によるコスト削減およびその他の相乗効果が完全に実現されない可能性、または実現に予想よりも時間がかかる可能性があるリスク。 (vii) 取引による中断により、顧客、従業員、またはベンダーとの関係を維持することがさらに困難になります。 (viii) 経営陣の時間を買収関連の問題に転用すること。

財務結果に重大な影響を与える可能性のある追加要因を含む、AVX Corporation とその事業に関する追加情報は、AVX Corporation の 10 年 31 月 2017 日終了年度の Form 1-K 年次報告書の「事業」および項目 XNUMXA に記載されています。 「Risk Factors」および証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、AVX Corporation および Ethertronics はそれぞれ、将来の出来事や展開を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述のあらゆる要素を更新したり、改訂した結果を公表したりする義務を負いません。

お問合せ
AVX株式会社
カート・カミングス、864-967-9303
investor.relations@kyocera-avx.com