2,700 個の PV モジュールが年間 1.3GWh の電力を生産すると予測されており、AVX 本社の新しい太陽エネルギー駐車場キャノピーは、大幅なコスト削減と環境上の利点をもたらします。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (12 年 2019 月 XNUMX 日) – AVX Corporation は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーです。
最近、サウスカロライナ州ファウンテン・インの本社に908kWの太陽エネルギー駐車場キャノピーを設置しました。 2,700 個の PV モジュールで構成されるこの施設は、年間 1.3GWh のクリーンでグリーンな電力の予測出力を誇ります。これは、XNUMX 万ポンド以上の石炭を燃やして生成される電力量に相当します。 新しい太陽エネルギー駐車場のキャノピーは、AVX に光熱費の面で経済的な節約をもたらし、保全やリサイクルを含む環境の持続可能性を高めるための全社的な取り組みを積極的に拡大することを支援して、同社の二酸化炭素排出量を相殺するのにも役立ちます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
従業員駐車場を覆う10個の二重カンチレバー単結晶建築用太陽電池アレイで構成され、従業員に灼熱の南の日差しから守られる豊富な日陰スペースを提供するこのソーラーキャノピーは、春の終わりまでにほぼ150,00 kWhの電力を生成すると予想されていますこのグリーンエネルギーは本社の日々のエネルギー消費を補助するために使用されるほか、多結晶ソーラーパネルよりも高い効率とより多くの電力出力を提供することで、同社の電気代の削減にも貢献する予定だ。
AVX のシニア プロジェクト エンジニア、Michael Maich 氏は次のように述べています。「当社にとって、本社の従業員駐車場にソーラー キャノピーを設置するという決定は、財政的にも環境的にも有益でした。」 「地球環境への影響を削減するためのこの最新の取り組みは、クリーンで持続可能なエネルギーを生成し、日陰の駐車スペースを豊富に提供するため、従来の屋上または地上設置型ソーラーパネルの設置に代わる魅力的な選択肢でもありました。」
アトランタを拠点とするフルサービスの太陽光発電インテグレーターであるハンナ・ソーラーが今月初めに完了した新しいソーラーキャノピーの設置と併せて、AVX は従業員の車両の充電に太陽光発電を利用する複数の電気自動車充電ステーションも設置しています。
AVX の詳細については、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご確認ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn の三脚と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。