AVX Corporation が TT Electronics PLC の輸送、センシング、および制御部門を買収する最終契約を発表

サウスカロライナ州ファウンテンイン (19 年 2017 月 XNUMX 日) – AVX コーポレーション (NYSE:AVX) は本日、英国企業 TT Electronics PLC から輸送、センシング & コントロール部門 (以下、TS&C) を買収する最終契約に署名したと発表しました。 (LSE:TTG.L)。

AVX Corporation の社長兼最高経営責任者である John Sarvis 氏は次のように述べています。 AB Electronik として取引されている TS&C は、AVX グループに加わることを誇りに思う一流のブランドです。これらはセンシングと制御の分野でよく知られており、自動車市場に幅広い製品を提供しています。 AVX と TS&C の組み合わせは、今後数年間にエキサイティングな成長の可能性をもたらします。」

契約に従って、AVX は TS&C を現金 118.8 億 155.5 万ポンド (約 XNUMX 億 XNUMX 万米ドル) で買収しますが、クロージング時に通常の運転資本調整が行われることを条件とします。この取引には、TT Electronics PLC 株主の承認、およびこの種の取引では慣習的な規制当局の承認を含むその他の条件が適用されます。

TT Electronics PLC の TS&C 部門は、排気/排出制御センサーを含む、温度、位置、速度のセンサーを設計、開発、製造、販売しています。同社の製品は幅広い自動車用途に利用されています。 TS&C はインターネットで次の場所にあります。 http://abelektronik.com.

TS&C事業は、オーストリア、中国、ドイツ、インド、メキシコ、ルーマニア、韓国、英国、米国の世界31か所にある自社施設または共用施設で研究開発、製造、販売拠点を展開しています。 2016 年 237.4 月 300 日に終了した会計年度において、TS&C 事業は 31 億 2016 万ポンド (約 1,600 億ドル) の収益を生み出しました。 180 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点で、TS&C は約 XNUMX 名を雇用し、そのうち XNUMX 名が製品開発に従事しており、同部門の強力な研究開発重点を反映しています。

AVX Corporation は、広範な受動電子部品および相互接続製品を提供する世界有数のメーカーおよびサプライヤーです。 AVX のコンポーネントは、世界中の非常に幅広い業界で製造される製品に使用されています。 AVX の本社はサウスカロライナ州ファウンテン インにあります。 AVX はインターネットで次の場所にあります。 http://www.avx.com.

将来の見通しに関する記述

この文書およびその他の書面、AVX Corporation、AVX Limited、または TT Electronics がまたは代理して発行したプレスリリースおよび口頭声明に含まれる歴史的事実以外の特定の記述は、以下の範囲内で「将来の見通しに関する記述」とみなされます。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、その後の日付時点での経営陣の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。これらの記述には、「期待する」、「推定する」、「予測する」、「予想する」、「思われる」、「信じる」、「可能性がある」、「はずである」、「かもしれない」、「可能性がある」、「意図する」などの単語が含まれる場合があります。 「確率」、「リスク」、「目標」、「目的」、「計画」、「可能性」、および同様の表現が含まれますが、すべての将来予想に関する記述にそのような文言が含まれるわけではありません。将来予想に関する記述とは、AVX Corporation、AVX Limited、または TT Electronics の信念、計画、期待、目的、目標、予想、仮定、推定、意図、および将来の業績に関する記述であり、重大な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。そのため、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている結果と大きく異なる可能性があります。例えば、将来の財務および経営成績、計画、目的、期待と意図、買収完了の予想時期、その他の記述を含む、AVX Limited および TT Electronics が関与する買収提案に関する記述は、歴史的事実ではありません。実際の結果がそのような将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる原因となる可能性のある主な要因には、次のようなものがあります。(i) 必要な株主の承認を得る能力。 (ii) 提案された買収に必要とされる可能性のある規制当局の承認が得られないか、または予期しない条件に従って得られるリスク。 (iii) 買収完了までの条件が満たされないリスク。 (iv) 提案された買収を完了するタイミング。 (v) 事業がうまく統合されないリスク。 (vi) この取引によるコスト削減およびその他の相乗効果が完全に実現されない可能性、または実現に予想よりも時間がかかる可能性があるリスク。 (vii) 取引による中断により、顧客、従業員、またはベンダーとの関係を維持することがさらに困難になります。 (viii) 経営陣の時間を買収関連の問題に転用すること。

財務結果に重大な影響を与える可能性のある追加要因を含む、AVX Corporation とその事業に関する追加情報は、AVX Corporation の 10 年 31 月 2017 日終了年度の Form 1-K 年次報告書の「事業」および項目 XNUMXA に記載されています。 「Risk Factors」および証券取引委員会 (「SEC」) へのその他の提出書類に記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、AVX Corporation、AVX Limited、および TT Electronics はそれぞれ、将来の出来事や展開を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述のあらゆる要素を更新したり、その修正結果を公表したりする義務を負いません。

お問合せ
AVX株式会社
カート・カミングス、864-967-9303
[メール保護]