AVX、第 2 回年次 Space Passive Component Days 国際シンポジウムに出展および発表

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (10 年 2016 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである は、第 2 回年次総会で、高信頼性宇宙アプリケーション向けの先進ポリマー タンタルおよび卑金属電極 (BME) セラミック コンデンサに関する 2 つの技術論文を展示および発表しています。 Space Passive Component Days (SPCD) 国際シンポジウム、12年14月2016日からXNUMX日までオランダのノールトウェイクで開催されます。

欧州宇宙機関 (ESA)、フランス国立宇宙研究センター (CNES)、ドイツ航空宇宙センター (DLA)、および欧州宇宙コンポーネント調整 (ESCC) が共催する SPCD シンポジウムは、すでに欧州での最高のシンポジウムとして認められています。宇宙用途の受動部品に特化したカンファレンス。 SPCD 2016 は、製造業、学界、政府機関の世界をリードする専門家間で、最近の業界の発展と動向に関する高度な技術情報の交換を促進することを目的としており、XNUMX 日間のトレーニング セッション、技術セミナーとプレゼンテーション、業界展示会が開催されます。

AVX の代表者は、ブース #4 で、ESCC および NASA 設計での使用が承認された先進ポリマー タンタルおよび BME セラミック コンデンサを展示および宣伝するとともに、両方のトピックに関する詳細な技術プレゼンテーションも行います。 12月14日(水)の新開発セッションでは、AVXチェコ共和国の研究開発マネージャー、ヤン・ペトルジレック氏が「高度な高信頼性アプリケーション向けポリマータンタルコンデンサ」について講演し、XNUMX月XNUMX日(金)にはAVX製品マーケティングマネージャーのマイケル・コンウェイ氏が「評価および認定セッションの一環として、「宇宙および軍事用途向けの卑金属セラミックコンデンサの設計と製造」を実施しました。詳細については、以下を参照してください。 SPCD 2016 カンファレンス プログラム.

「受動部品は、宇宙船で使用される電気、電子、電気機械 (EEE) 部品の 80% 以上を占めており、私たちはこの業界に最近貢献したことを非常に誇りに思っており、参加できることを非常に楽しみにしています」宇宙受動部品の日国際シンポジウムの技術プログラムに参加し、貢献します」と AVX の先進セラミック製品担当製品マーケティング マネージャーの Michael Conway 氏は述べています。 「AVX は、アメリカおよびヨーロッパの軍事および航空宇宙設計で使用される宇宙レベルの BME X7R MLCC の認定サプライヤーとして認められた最初で現在唯一の企業です。これらの部品は、長年にわたって世界の航空宇宙産業の標準であった PME MLCC よりも優れた CV 機能を示し、この市場が求める極めて高い信頼性の性能を提供すると同時に、大幅に小型のケース サイズでより高い静電容量値を実現し、革命的な削減を可能にします。基板スペース、重量、部品数の点で、打ち上げコストの削減に直接つながる可能性があります。」

詳細については、参照してください AVX の高信頼性防衛および宇宙アプリケーション向け製品ガイド and AVX の NASA、欧州宇宙機関、CECC 認定セラミック コンデンサ製品カタログ、または、12 年 14 月 2016 ~ XNUMX 日にオランダのノールトウェイクで開催される Space Passive Component Days 国際シンポジウムで AVX をご覧ください。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.