セルラーIoT開発を始める方法
2019 年 11 月 28 日 | 東部標準時間午前 10:00 / 中央ヨーロッパ時間 16:00
今日、接続とは単にインターネットに接続することだけではありません。むしろ、それは人々、さまざまなデバイス、そして私たちの周りの世界とつながることを意味します。今後、私たちが依存するスマート デバイスは小型化、高性能化、インテリジェント化が進み、さらに接続が強化されています。
これらの傾向に応えて、Nordic は nRF9160 DK をリリースしました。これは、nRF9160 SiP を使用した LTE-M、NB-IoT、GPS、および BLE アプリケーションのセルラー IoT 開発に特化した、コスト効率の高い、事前認証済みのシングルボード開発キットです。 。 nRF9160 は市場で最もコンパクトなセルラー IoT (cIoT) ソリューションで、サイズはわずか 10x16x1 mm です。 Bluetooth Low Energy ゲートウェイの構築などに使用できる nRF52840 ボード コントローラーに加えて、グローバル運用のための幅広い帯域をサポートする専用の Ethertronics/AVX LTE-M および NB-IoT アンテナも備えています。
nRF9160 を使用したセルラー通信を介して、完全なエンドツーエンドのセンサーからクラウドまでの設計を開始する方法を発見し、さらに、適切なアンテナなどの重要な選択をわかりやすくする方法を学びましょう。
の製品マーケティング エンジニアである Petter Myhre 氏が講演者に加わります。 ノルディック、およびイーサートロニクスのマーケティング EMEA 責任者であるカルメン レドンドが、後援したこの有益なウェビナーに参加しました。 Mouser Electronics。下のボタンをクリックして登録してください。
今すぐ登録