電源レギュレータ回路におけるコンデンサの応用

電源レギュレータ回路におけるコンデンサの応用
作者: リック・リュー
要約:
過去 10 年間の電子技術の進歩により、よりスマートな家庭用電化製品が誕生しました。デバイスがよりスマートになるにつれて、電力を供給するために使用されるコンポーネントが縮小しており、その結果、小さくても信じられないほど強力なデバイス、つまりポケットの中や手首の周りに収まるほど小さいデバイスが誕生しました。これらの小型で高密度の設計では、何年も前に推奨されていたベスト プラクティスのように、レイアウト内でアナログ ドメインとデジタル ドメインを分離することが不可能になる可能性があります。現在、設計エンジニアは、高周波デジタル ノイズを減衰させるために、電源ネットワークに多くのコンデンサを使用することを余儀なくされています。回路は、アナログ回路に影響を与えるノイズのない、純粋でクリーンな電力を期待できるように設計されています。
テクニカルペーパーをダウンロード