要約:
長年にわたり、セラミック コンデンサは多くの用途でタンタルと同じ意味で使用されてきました。クラス II セラミックは、通常電解コンデンサに関連する高い静電容量値を実現できる静電技術の 1 つです。しかし、MLCC の不足により、現在、設計者は近年クラス II セラミックに切り替えられたアプリケーション向けの電解コンデンサを再検討している段階にあります。
ただし、回路設計を MLCC からタンタル電解に移行するには、これらの異なるスタイルのコンデンサが目的のアプリケーションでどのように動作するかに影響を与える複数の問題を理解する必要があります。この記事では、電源アプリケーションで果たすさまざまな役割 (バイパス、フィルタリング、デカップリング、バルクホールドアップ、パルス電源) において、これら 2 つのコンデンサ カテゴリを区別する重要なパラメータについて説明します。 MLCC やタンタル電解に関連するさまざまなパラメータ値、特性、オプションについて説明するだけでなく、デバイスの性能や機能の違いを説明するデバイス構造や材料特性の根本的な違いについても説明します。
電解に関する説明では、タンタルと酸化ニオブの両方のタイプを取り上げ、これら 2 つの材料系の違いについて説明します。ここでは、デバイスの物理学と化学の説明に加えて、コンデンサのパッケージング形式とコンデンサのモデリングについて詳しく説明します。これらの情報はすべて、設計者が電源やその他の大容量アプリケーションにおける MLCC の代替品として電解コンデンサの実現可能性を評価するのに役立つことを目的としています。
出版物:
How2Power.com
出版社:
2019年2月
記事リンク:
http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1902/articles/H2PToday1902_design_AVX.pdf