抽象
いくつかの個別の電子トレンドが統合され、小規模な負荷に供給される回収および回収エネルギーの総合的な電源制御が可能な、低コストで実装が簡単なエネルギー管理回路が作成されました。これらの回路により、負荷に電力を供給するバッテリの寿命を大幅に延長したり、バッテリを完全に交換したりできます。実用的で低コストの掃気エネルギーモジュールを推進するトレンドには次のようなものがあります。
- 超低電力 (ULP) IC の開発
- 制御ロジックを備えた効率的な超低電力 DC-DC コンバータを作成し、インテリジェントなエネルギー測定および管理機能を実現する機能
- 小型サイズの大容量ストレージデバイスの導入。
この記事は、ULP IC テクノロジーの利点について説明した以前の研究に基づいて構築されています。ここでは、ULP IC と同等の電力を供給する際のスカベンジング/ハーベスティング回路の性能と特性について説明し、角柱セル スーパーキャパシタ、ラジアル缶スーパーキャパシタ、および拡張値タンタル キャパシタを使用したそのパフォーマンスを文書化します。調査したエネルギー管理回路は、エネルギー管理 IC (e-peas AEM10330) と XNUMX つの受動部品 (XNUMX つのコンデンサと XNUMX つのインダクタ) で構成されています。まず、エネルギー管理 IC と関連するアプリケーション回路の機能について説明します。
次に、前述の XNUMX 種類のコンデンサの電気的特性について説明します。それぞれのコンデンサは、チップによって収集された過剰なエネルギーを蓄積し、それによってエネルギー収集回路の動作を延長するために使用できます。説明したように、さまざまなコンデンサのタイプはさまざまなアプリケーション要件に適しており、電圧ディレーティングはコンデンサの信頼性を確保するための重要な考慮事項です。最後に、スーパーキャパシタとタンタル キャパシタによって実現される性能を説明するための実験結果を示し、その後、この議論からの重要なポイントをまとめます。
RELEASE
公開済み
記事への直接リンク
関連製品