電源バックアップ アプリケーション向けスーパーキャパシタ ウェビナー |リチャードソンRFPD

 

電源バックアップ アプリケーション向けスーパーキャパシタのウェビナー | リチャードソン RFPD
3月11日、2021 | 2 PM EST
電源バックアップの要件は、多くの場合、エンジニアが時間を費やす最も重要な設計パラメータの 1 つです。電源バックアップを必要とする幅広いアプリケーションの場合、適切なエネルギー需要に合わせて設計することは、数秒、あるいは数ミリ秒の違いを意味し、結果としてデータの保存や損失につながる可能性があります。

従来、電源バックアップ ソリューションを求める設計エンジニアにとって、バッテリーは最初の選択肢でした。しかし、環境への懸念と一定のメンテナンスコストが電池に残るため、代替エネルギー貯蔵デバイスの検討が高まっています。一般にスーパーキャパシタまたはウルトラキャパシタとして知られる電気二重層キャパシタ (EDLC) は、代替デバイスの中で最も注目を集めています。スーパーキャパシタは、電解コンデンサとバッテリの間のギャップを埋める、通常は数百ミリファラッド以上の大きなエネルギー貯蔵コンデンサです。

スーパーキャパシタは、特にバッテリの交換やメンテナンスのコストが非常に高い場合、または長く安定した電源の寿命と信頼性が必要な場合など、電源バックアップの用途に適しています。システムコストの節約に加えて、スーパーキャパシタはサイクル寿命が長く、動作温度範囲が広く、電流処理能力が優れており、環境的にも商業的にも受け入れられやすいものです。

このプレゼンテーションでは、電源バックアップ システムとしてスーパーキャパシタの人気が高まっている理由、バッテリとの比較、さらには数学的なデザインイン例について簡単に説明します。

重要なポイント

  • スーパーキャパシタが電池と比較して、どのように長いサイクル寿命、より広い動作温度範囲、より優れた電流処理能力を提供し、より環境に優しいかを学びましょう。
  • スーパーキャパシタが設計に適しているかどうかを決定する要因を発見する
  • スーパーキャパシタによって可能となる製品品質と製造上の利益を実現します

講演者:
エリック・デローズ、グローバル プロダクト マネージャー – スーパーキャパシター、AVX Corporation
エリックは、セラミック工学の学士号と経営管理の副専攻を取得してアルフレッド大学を卒業した後、2017 年に AVX に入社しました。彼は、マーケティング グループに異動する前に、フィールド アプリケーション エンジニアリングの役割を担っていました。

ウェビナーのリプレイを見る