この新たなコラボレーションでは、京セラ AVX のアンテナ製品およびサービスの専門知識と ST マイクロエレクトロニクスの半導体の専門知識が組み合わされ、ST の顧客が設計上の課題を克服し、開発サイクルを加速できるよう支援します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(10年2025月XNUMX日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、STマイクロエレクトロニクスのパートナープログラムに参加し、STの顧客がアンテナ製品とサービスを利用できるようにできることを誇りに思います。
STマイクロエレクトロニクス(ST)は、オートメーション、電力、エネルギー分野からスマートモビリティ、自律型デバイス分野まで、エレクトロニクス業界全体の顧客にサービスを提供する半導体技術のグローバルリーダーです。STパートナープログラムは、STの幅広い製品ポートフォリオを強化し、エンドツーエンドのソリューションの設計を簡素化する補完的で高品質な製品を提供する、慎重かつ継続的に審査された業界パートナーのコレクションを提供することで、これらの顧客が設計上の課題を克服し、機会を活用し、開発サイクルを加速し、より持続可能な世界をサポートするのに役立ちます。
京セラAVXは近年、STマイクロエレクトロニクスのエンジニアリングチームとアンテナの検証と実装プロジェクトで協力し、STパートナープログラムに参加するために必要な最初の認定プロセスをほぼ1年前に通過しました。それ以来、両社はさらに拡大してきました。 彼らのコラボレーション京セラAVXとSTマイクロエレクトロニクスは、アローエレクトロニクスブース(4A-342)に共同出展します。 埋め込まれた世界 両社は、今週(11年13月2025日~XNUMX日)に、今年後半に市場投入予定の新製品についても協力します。
「京セラ AVX は、さまざまな材料を使用し、幅広い標準およびカスタム構成に対応し、主要な周波数帯域と幅広い用途をサポートする革新的なアンテナ ソリューションを提供する世界有数のサプライヤです。屋内および屋外の外部アプリケーションから組み込みオンボードおよびオフボード設計まで多岐にわたります。」と、京セラ AVX のグローバル マーケティング アンテナ担当ディレクターであるカルメン レドンドは述べています。「当社は、包括的で最先端の設計サポートもお客様に提供しており、この製品、サービス、専門知識の組み合わせにより、ST の製品エコシステムを補完し、ST のお客様をサポートすることができます。」
カルメンは次のように続けました。「私たちの協力関係が拡大し、強化されるにつれて、私たちはSTのモジュール向けにアンテナをカスタマイズし、リファレンスデザインに標準アンテナを実装するサポートを行い、検証のための事前認証テストを実施することで、STの顧客がデバイスの接続性能を向上させ、市場投入までの時間を短縮できるよう支援してきました。私たちの緊密な協力関係が今後も進化していくことを嬉しく思います。」
STマイクロエレクトロニクスのパートナーエコシステムディレクター、アレッサンドロ・マロベルティ氏は次のように述べています。「京セラAVXのSTポートフォリオに関する知識と、幅広い製品およびサービスの専門知識は、お客様が設計上の課題を克服し、開発サイクルを短縮するのに役立ちます。ST認定パートナーの初期認定と定期的な審査により、当社は300社を超える信頼できる実績のあるサプライヤーの強力なエコシステムを構築し、お客様の設計を強化し、市場投入までの時間を短縮する高度なテクノロジーと付加価値サービスをお客様に提供できるようになりました。」
STマイクロエレクトロニクスの製品ラインマーケティングマネージャーであるシルヴァン・レイノー氏は次のように述べています。「STパートナープログラムにより、補完的な専門知識を持つ業界パートナーの強みを活用することで、当社の多くの強みを拡大することができます。KYOCERA AVXをST認定パートナーとして認定したことで、標準およびカスタムアンテナ、アクティブアンテナシステム、テスト、コンサルティング、シミュレーションサービスなど、実証済みの幅広い製品とサービスを、デバイスの接続性を最大限に高め、接続性の課題を克服したいSTのお客様にすぐに提供できるようになりました。このコラボレーションにより、エンドツーエンドの設計ソリューションを合理化および強化し、お客様の設計サイクルを短縮することもできます。」
KYOCERA AVXの詳細については、 STマイクロエレクトロニクス, STパートナープログラム、 そしてその 京セラ AVX/ST コラボレーションここに埋め込まれたリンクにアクセスするか、Arrow Electronicsブース(4A-342)のKYOCERA AVXとSTMicroelectronicsにお越しください。 埋め込まれた世界 今週(11年13月2025日~XNUMX日)に開催されます。そこでは、訪問者が
- KYOCERA AVX Bluetoothチップアンテナ と Bluetooth地上または地上外アンテナ STM32WB55 LEオーディオ用
- 京セラ AVX 外部 と PCB ブロードバンド LTE/LPWA アンテナ ST87M01 NB-IoTモジュール用
- 京セラ AVX 超小型チップアンテナ と 外部868/915MHzアンテナ STM32WL3 サブGHz用
Embedded Worldの参加者は、以下についても知ることができます。 京セラ AVX アンテナ KYOCERA AVXブース(3-329)にお越しください
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。