2 種類の Dpa 分析の議論を含む、ヨーロッパで経験した最近の MLCC 品質に関する観察
著者: フィル・ウォード博士
要約:
2 種類の DPA 分析によるヨーロッパの MLC 品質の研究では、4F5 (Z0U) の新しい配合が C0G (NP2) および 1C7 (X2R) 配合と同等の信頼性があることを示しています。これらの新しい 4F2 配合物は、粒子構造が小さく気孔率が低いため、85xRV および負荷湿度 85 °C/XNUMX% RH (RV) での寿命テストで優れた性能を発揮します。
テクニカルペーパーをダウンロード
2 種類の DPA 分析によるヨーロッパの MLC 品質の研究では、4F5 (Z0U) の新しい配合が C0G (NP2) および 1C7 (X2R) 配合と同等の信頼性があることを示しています。これらの新しい 4F2 配合物は、粒子構造が小さく気孔率が低いため、85xRV および負荷湿度 85 °C/XNUMX% RH (RV) での寿命テストで優れた性能を発揮します。