タンタルポリマーコンデンサの放射線耐性
作者: クリストフ・アダメク
要約:
電離放射線が豊富な環境では、電子部品にとって特に困難な機能上の課題が生じます。宇宙船、原子炉、粒子加速器、および強化された軍事機器 (いくつかの例を挙げると) では、高エネルギー粒子、光子、電子、中性子、陽子などが存在する場合でも、電気システムが正しく動作することが求められます。このような放射線は、構成材料に根本的な損傷を与えることと、機能を妨げる可能性のある一時的な電気信号を生成することの 2 つの方法で電子機器に悪影響を及ぼします。
半導体やその他の能動デバイスにおける放射線による故障のメカニズムはよく研究されており、これらの故障を克服または防止する方法が開発されています。一方、インダクタ、抵抗器、コンデンサなどの受動デバイスは、半導体材料が使用されていないため、放射線の観点からはあまり関係がありません。とはいえ、放射線に対する耐性も同様に重要であり、考慮する必要があります。これは、高放射線環境に適した性能特性を備えた新しいタイプの受動部品が発明された場合に特に当てはまります。タンタル高分子電解コンデンサやタンタル MnO2 コンデンサはその一例であり、放射線耐性のある用途に対する耐久性を実証することは、広く普及するための重要なステップです。
テクニカルペーパーをダウンロード
電離放射線が豊富な環境では、電子部品にとって特に困難な機能上の課題が生じます。宇宙船、原子炉、粒子加速器、および強化された軍事機器 (いくつかの例を挙げると) では、高エネルギー粒子、光子、電子、中性子、陽子などが存在する場合でも、電気システムが正しく動作することが求められます。このような放射線は、構成材料に根本的な損傷を与えることと、機能を妨げる可能性のある一時的な電気信号を生成することの 2 つの方法で電子機器に悪影響を及ぼします。
半導体やその他の能動デバイスにおける放射線による故障のメカニズムはよく研究されており、これらの故障を克服または防止する方法が開発されています。一方、インダクタ、抵抗器、コンデンサなどの受動デバイスは、半導体材料が使用されていないため、放射線の観点からはあまり関係がありません。とはいえ、放射線に対する耐性も同様に重要であり、考慮する必要があります。これは、高放射線環境に適した性能特性を備えた新しいタイプの受動部品が発明された場合に特に当てはまります。タンタル高分子電解コンデンサやタンタル MnO2 コンデンサはその一例であり、放射線耐性のある用途に対する耐久性を実証することは、広く普及するための重要なステップです。