SPE コネクタおよび回路保護デバイスの受動部品の進歩
作者: ダニエル・ウェスト |ジュリアン・ウィルソン
要約:
シングル ペア イーサネット (SPE) の展開が始まると、実装が簡単で信頼性の高い電線対基板の相互接続が必要になります。完成したケーブルとコネクタのアセンブリを購入することは、必ずしも経済的または実行可能であるとは限りません。しかし、時間がかかり、処理が難しいコネクタを扱うことも望ましくありません。圧接コネクタ (IDC) とプレスフィット技術 (下の画像) は、圧着やはんだ付けのプロセスを必要とせず、ケーブルの長さや位置の多様性を維持しながら、合理化されたプロセスに簡単に変換できます。 IDC の冷間圧接機構による信頼性の高い保持力と気密シールに加えて、信号の完全性が維持され、SPE コネクタに設定された伝送規格を超えて機能します。
テクニカルペーパーをダウンロード
シングル ペア イーサネット (SPE) の展開が始まると、実装が簡単で信頼性の高い電線対基板の相互接続が必要になります。完成したケーブルとコネクタのアセンブリを購入することは、必ずしも経済的または実行可能であるとは限りません。しかし、時間がかかり、処理が難しいコネクタを扱うことも望ましくありません。圧接コネクタ (IDC) とプレスフィット技術 (下の画像) は、圧着やはんだ付けのプロセスを必要とせず、ケーブルの長さや位置の多様性を維持しながら、合理化されたプロセスに簡単に変換できます。 IDC の冷間圧接機構による信頼性の高い保持力と気密シールに加えて、信号の完全性が維持され、SPE コネクタに設定された伝送規格を超えて機能します。