高Q、厳しい許容誤差のコンデンサの使用によるアンテナ性能の最適化
作者: ロン デムコ
要約:
アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。従来の観点から考えると、アンテナが適切に設計され、適合していれば、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大伝達が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。
ただし、コンデンサの使用はアンテナの物理的なサイズに大きな影響を与える可能性もあります。目標がコンパクトな統合アンテナの場合、平面逆 F アンテナに静電容量「トップハット」を使用すると、アンテナのサイズを 30% 以上縮小できます。このマッチングにより、放射パターンと効率を最適化できます。さらに、静電容量「トップハット」を使用すると、対象の帯域の理想的な逆 F サイズよりもさらに小さいアンテナに適合させることができます。この場合、コンデンサにより、アンテナ サイズの縮小とシステムの最適化の両方が可能になります。あらゆるタイプのアンテナ整合/負荷アプリケーションに最適なコンデンサを選択する際には注意が必要です。
高 Q、小型、薄膜コンデンサのクラスがあり、無限の静電容量値の選択と厳密なロット間の性能の選択が可能です。これらのパフォーマンス機能を組み合わせることで、アンテナの最適化とマッチングにおける魅力的なオプションが設計者に提供されます。
ホワイトペーパーをダウンロード
アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。従来の観点から考えると、アンテナが適切に設計され、適合していれば、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大伝達が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。
ただし、コンデンサの使用はアンテナの物理的なサイズに大きな影響を与える可能性もあります。目標がコンパクトな統合アンテナの場合、平面逆 F アンテナに静電容量「トップハット」を使用すると、アンテナのサイズを 30% 以上縮小できます。このマッチングにより、放射パターンと効率を最適化できます。さらに、静電容量「トップハット」を使用すると、対象の帯域の理想的な逆 F サイズよりもさらに小さいアンテナに適合させることができます。この場合、コンデンサにより、アンテナ サイズの縮小とシステムの最適化の両方が可能になります。あらゆるタイプのアンテナ整合/負荷アプリケーションに最適なコンデンサを選択する際には注意が必要です。
高 Q、小型、薄膜コンデンサのクラスがあり、無限の静電容量値の選択と厳密なロット間の性能の選択が可能です。これらのパフォーマンス機能を組み合わせることで、アンテナの最適化とマッチングにおける魅力的なオプションが設計者に提供されます。