アンテナをお探しですか? AVX の新しいフィルタリング ツールを使用すると、ニーズに最適なアンテナを簡単に見つけることができます。製品タイプ、テクノロジー、周波数、取り付けによってパッシブ アンテナをフィルタリングできるようになりました。

AVX グループ会社である Ethertronics は、セルラー、LTE、5G、WiFi、Bluetooth、Zigbee、NB-IoT、LTE-M、LoRa、ISM、GNSS、などの標準的な業界周波数帯域とアプリケーションをカバーする革新的なアンテナの大手サプライヤーです。 V2X、UWB。
イーサトロニクス アンテナは、アンテナの統合を容易にし、パフォーマンスを最大化するために、さまざまな材料を使用した標準構成とカスタム構成で利用できます。イーサトロニクスのパッシブ アンテナは、携帯電話から Wi-Fi、自動車、モノのインターネット (IoT) まで、幅広いアプリケーションにわたって速度、範囲、効率、信頼性のベンチマークを確立します。
ご質問や詳しい情報がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせください お問い合わせ@kyocera-avx.com+1 864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644, USA まで郵便でお問い合わせください。