新しい A シリーズは、ワイヤレス バッテリ管理システム、テレマティクス コントロール ユニット、車両アクセス キー フォブなどの自動車アプリケーション向けに、業界で最も幅広い AEC-Q200 準拠のアンテナを提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (9 年 2024 月 2024 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい A シリーズ 薄型表面実装車載アンテナを本日、ラスベガスで開催されるCES 10545。 CES は世界で最も強力なテクノロジー イベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの実験場であり、京セラ AVX は本日、ラスベガス コンベンション センターのノース ホールのブース #9 で新しい A シリーズ サンプル キットを展示および提供しています。 12月XNUMX日火曜日から今週金曜日XNUMX月XNUMX日まで。
新しい A シリーズ ロープロファイル SMT アンテナは、AEC-Q200 規格に従って認定されており、ワイヤレス バッテリー管理システム、テレマティクス コントロール ユニット、車両アクセス キー フォブなどの自動車アプリケーション向けに業界で最も幅広い AEC-Q200 準拠アンテナを提供します。 。これらは、GNSS L1/L2/L5/L6、ISM、Wi-Fi 6E、Bluetooth、セルラー、LTE、5G、UWB などの幅広いワイヤレス テクノロジーをサポートし、617 MHz から 8.5 GHz までの周波数を提供します。また、表面実装デバイスは、受信クリティカルなアプリケーションでのパフォーマンスを向上させるために優れた RF フィールド封じ込めを提供するように設計されており、打ち抜き金属、FR-4、セラミック チップ、および超小型チップ パッケージで入手可能であり、すべて RoHS に準拠しています。
自動車業界の品質規格 AEC-Q200 にはアンテナ製品は含まれていませんが、A シリーズ デバイスのすべてのテストは、温度サイクル、機械的衝撃、振動に関する自動車グレードのテストを含む、AEC-Q200 の手順と要件に従って行われています。 。 A シリーズには、自動車メーカーにとって貴重な国際材料データ システム (IMDS) および製造部品承認プロセス (PPAP) 文書も付属しています。
新しい A シリーズ アンテナの一部には、京セラ AVX の IMD (Isolated Magnetic Dipole®) テクノロジーも搭載されており、より小型で薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを実現できます。さらに、これらのアンテナのうち 1001013 つ (A1001011 と AXNUMX) は地上と地上の両方で動作できます。この機能は、アンテナがバッテリー セル モニター チップと BMS コントロール ユニット間の無線通信を提供するワイヤレス バッテリー管理システム (wBMS) など、金属の多い環境では非常に重要です。
「新しい A シリーズは、AEC-Q200 規格に従ってテストされた信頼性の高い高性能アンテナを自動車設計エンジニアに提供し、メーカーはすでに注目しています」と京セラ AVX アンテナのグローバル マーケティング ディレクターのカルメン レドンドは述べています。 「A シリーズ アンテナの 1001013 つである AXNUMX は、地上と地上の両方で動作する独自の能力に部分的に基づいて、アナログ デバイセズ (ADI) のワイヤレス バッテリ管理システム (wBMS) リファレンス デザインに組み込まれるように選択されました。 -地上環境。」
半導体の世界的リーダーであるADIは、EVのバッテリーデータを中心とした堅牢な情報エコシステムの開発に取り組んでいます。 ADIのwBMSは、現在複数のEVプラットフォームに導入されており、ISO 21434サイバーセキュリティ保証レベル4(CAL XNUMX)認証を取得しており、RFの堅牢性と効率性の業界ベンチマークとなっています。したがって、KYOCERA AVX A シリーズ アンテナが搭載されているということは、その非常に高い品質レベルの証拠となります。
新しい A シリーズ アンテナは現在、次の部品番号として入手可能です。
A1001011
• テクノロジー: GNSS: GPS、Beidou、Galileo、Glonass
・周波数:1,559~1,563MHz、1,559~1,591MHz、1,575MHz、1,593~1,610MHz、L1 / G1 / B1 / E1
A1001013
• テクノロジー: ISM、BLE、Bluetooth、Wi-Fi、WLAN
• 周波数: 2,400 ~ 2,485MHz、802.11b/g
A1000146
• テクノロジー: BLE、Bluetooth、Wi-Fi 6E
• 周波数: 2,400 ~ 2,485MHz、5,150 ~ 7125MHz、802.1 a/b/g/n/ac/ax
A1004795 / A1004796
• テクノロジー: 2G / 3G / 4G、セルラー、LTE、5G Sub-6 GHz
• 周波数: 617 ~ 960MHz、1,710 ~ 2,200MHz、2,500 ~ 2,700MHz
AP822601 / AP822602
• テクノロジー: 2G / 3G / 4G、セルラー、LTE、5G Sub-6GHz
• 周波数: 698 ~ 960MHz、1,710 ~ 2,700MHz、3,300 ~ 3,800MHz
A1001312
• テクノロジー: ISM、BLE、Bluetooth、Wi-Fi、UWB
• 周波数: 2,400 ~ 2,485MHz、802.11 b/g、6,000 ~ 8,500MHz
A9001978
• テクノロジー: ISM、BLE、Bluetooth、Wi-Fi 6
• 周波数: 2,400 ~ 2,485MHz、5,150 ~ 5,850MHz、802.11a/b/g/n/ac/ax
A9002137
• テクノロジー: GNSS: GPS、Beidou、Galileo、Glonass、L1/L2/L5/L6
・周波数:1,559~1,563MHz、1,559~1,591MHz、1,575MHz、1,593~1,610MHz、1,575.2MHz / 1,227.6MHz / 1,176.45MHz、L1 / G1 / B1 / E1、L1/L2/L5/L6
京セラ AVX の新しい A シリーズ 薄型表面実装車載アンテナの詳細については、A シリーズ Web ページを参照するか、CES 2024 に参加する場合は、CES 10545 の北ホールのブース #9 にある京セラ AVX を参照してください。ラスベガス コンベンション センターでは、本日 12 月 XNUMX 日火曜日から今週金曜日 XNUMX 月 XNUMX 日まで、A シリーズ サンプル キットをリクエストします。ご注文の際は、こちらをご覧ください Mouser初, Digikey, 未来, ニューアーク, ファーネル。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。