VCAS シリーズ多層バリスタ (MLV) が VW80808 に認定されました

VCAS シリーズ多層バリスタ (自動車グレードのフレキシブル終端を備えた業界初の MLV) は、この種のバリスタとしては初めて、AEC-Q200 と VW80808 規格の両方にも適合しました。 新しい VW80808 認定により、自動車業界およびそれ以外の幅広い要求の厳しい高信頼性アプリケーションにおいて最適なパフォーマンスがさらに保証されます。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2023 月 80808 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、いくつかの VCAS シリーズ多層バリスタ (MLV) が現在、 VW200 規格と AEC-QXNUMX 規格の両方に対応しています。

2022 年 200 月に導入された VCAS シリーズ MLV は、自動車グレードのフレキシブル終端を備えた業界初の MLV であり、シリーズのいくつかの部品は現在、AEC-Q80808 と VW80808 規格の両方の認定を受けた初のフレキシブル終端バリスタとなっています。 。 VWXNUMX 規格は、バッテリーに関連するショートから自動車の電気システムを保護することに焦点を当てており、認定は以下に基づいています。

  • 5mm基板曲げ試験
  • 電力線テスト (-60,000°C、+55°C、および +25°C で 125 パルス)
  • 温度サイクル試験

FLEXITERM 終端を備えた VCAS シリーズ MLV は、厳しい屈曲、振動、および温度サイクルに確実に耐えるように設計されており、最大 5 mm の基板の機械的たわみと 3,000°C までの最大 150 回の温度サイクルに耐えることがテストおよび証明されています。 AEC-Q200 のテスト要件は、最大 1,000° で 125 サイクルです。 テスト結果は一貫して、AEC-Q200 認定で義務付けられている温度より 20% 高い温度で 200% 多い温度サイクルにさらされた場合でも、VCAS シリーズ MLV は内部亀裂やパネル剥離などの基板フレックス故障を示さず、電気的特性に大きな変化がないことを示しています。特徴。

VW80808 認定を取得するために必要な追加のテストにより、VCAS シリーズ MLV が自動車業界の要求の厳しい高信頼性アプリケーションの広範な範囲で最適なパフォーマンスを提供することが保証されます。 また、産業、航空宇宙、ダウンホール掘削、IoT、家庭用電化製品の用途にも使用できます。 このシリーズの適切な用途には、自動車のアンダーフードおよびバッテリーラインの用途、信号および電力線、直接電源およびバッテリー接続を備えた回路、振動、可変温度、および曲げ応力の影響を受ける回路、スマートウォッチおよびその他のウェアラブル、および掃除ロボットが含まれます。 VCAS シリーズ MLV は、重大な温度変化、振動、ウェーブはんだ付け、強制冷却、不適切な取り扱い、コネクタへの PCB の挿入と取り外し、高密度基板構成などの危険が伴うアプリケーションでの使用にも適しています。その結果、基板の膨張、収縮、たわみ、亀裂が発生し、PCB の端付近、フレックス ゾーン付近、および大きくて重いコンポーネントの近くに取り付けられたコンポーネントのパネル剥離が発生します。

VCAS シリーズ MLV は、京セラ AVX の特許取得済み FLEXITERM ソフト終端技術を特長としています。この技術は、15 年以上にわたり車載認定の積層セラミック コンデンサ (MLCC) に広く採用されており、競合技術と比較して信頼性の向上と優れた機械的および熱機械的性能を提供することが証明されています。 追加の機能には、大電流およびエネルギー処理機能、超高速応答時間、複数の ESD ストライク機能、および信頼性の高い双方向過電圧保護が含まれます。 VCAS シリーズ MLV は、オフ状態で EMI/RFI を減衰します。これにより、追加の EMC コンデンサの必要性が低減、または不要になり、競合ダイオード ソリューションと比較して、より低い挿入損失、より低い漏れ電流、そして比類のない信頼性が可能になります。

このシリーズは 0603 つの表面実装ケース サイズ (0805、1206、1210、および 3.3) で入手可能で、動作電圧は 85 ~ 14V、クランプ電圧は 165 ~ 0.1V、過渡エネルギーは 4.5 ~ 150J まで、動作電圧は定格です。最高XNUMX℃までの温度。 RoHSにも準拠しています。

「FLEXITERM テクノロジーを採用した当社の VCAS シリーズ多層バリスタは、より堅牢なコンポーネント ソリューションを求める自動車業界の需要を満たすために開発されました。 新しい VW80808 認定により、実証済みのパフォーマンスが AEC-Q200 認定で保証されている以上に拡張されます」と京セラ AVX プロダクト マーケティング マネージャーのザック コザワ氏は述べています。 「AEC-Q200 規格に適合した部品は、組み立てや動作中に発生する機械的ストレスや熱的ストレスによって引き起こされる屈曲故障を防ぐには不十分であることがよくあります。そのため、この追加の認定により、要求の厳しい高信頼性のアプリケーションにおける幅広い適合性がさらに検証されます。自動車産業とその先へ。 このシリーズはまた、京セラ AVX の自動車認定コンポーネントの広範なポートフォリオを補完するものであり、これは複数の製品カテゴリにまたがり、お客様の困難なアプリケーション要件に対処するために設計された包括的なソリューションを顧客に提供します。」

FLEXITERM テクノロジーを搭載した VCAS シリーズ MLV は、自動処理装置との互換性を考慮して 7 インチ リールにパッケージ化されており、このシリーズのリードタイムは現在 10 週間です。

FLEXITERM テクノロジーを採用した京セラ AVX の新しい VCAS シリーズ多層バリスタの詳細については、下の「製品詳細」ボタンをクリックしてご覧ください。 注文するには、Digi-Key Electronics および Mouser Electronics にアクセスしてください。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。