航空宇宙用途向けの小型バルクヘッド EMI フィルタ
積層セラミック コンデンサ (MLCC) 製造の進歩により、小型ケース サイズのコンデンサの電圧および静電容量能力が大幅に向上しました。これらの進歩は、ほとんどのバルクヘッドに取り付けられた EMI 抑制フィルタに採用されているセラミック円盤形コンデンサにまで及びました。これらは現在、より小型のパッケージで入手可能であり、スペースと重量に制約のある航空宇宙アプリケーションにおける EMI の制御がより簡単かつ信頼性の高いものになります。現在、円盤状コンデンサは、外径が 0.050 インチ程度で、静電容量が 5,000pF 程度まで製造できます。同等のモデルもあり、効果的な…
シグナル インテグリティ ジャーナル
2020 年 10 月 6 日
https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/12-fundamentals/post/1894-miniature-bulkhead-emi-filters-for-aerospace-applications