高速デカップリング用の低インダクタンスコンデンサ
作者: ロバート・ルー
要約:
最新の集積回路 (IC) は、オンボード回路の密度と動作速度が非常に速いため、消費電力が急速に変化します。電源は、一定の動作電圧を維持しながら、負荷電流のこれらの変化に応答する必要があります。配電ネットワークの複雑さが増し、プリント基板 (PCB) の設計では寄生インダクタンスと寄生容量の最適化が必要になるため、この作業はますます困難になってきています。したがって、電源性能のスラックは、一般的なデカップリング コンデンサによって吸収する必要があります。図 1 に示すように、デカップリング コンデンサは、主電源が十分に迅速に調整できない場合、または遠すぎて適切に機能しない場合に、安定した電圧と電流源を提供する単なる追加の並列容量です。
テクニカルペーパーをダウンロード
最新の集積回路 (IC) は、オンボード回路の密度と動作速度が非常に速いため、消費電力が急速に変化します。電源は、一定の動作電圧を維持しながら、負荷電流のこれらの変化に応答する必要があります。配電ネットワークの複雑さが増し、プリント基板 (PCB) の設計では寄生インダクタンスと寄生容量の最適化が必要になるため、この作業はますます困難になってきています。したがって、電源性能のスラックは、一般的なデカップリング コンデンサによって吸収する必要があります。図 1 に示すように、デカップリング コンデンサは、主電源が十分に迅速に調整できない場合、または遠すぎて適切に機能しない場合に、安定した電圧と電流源を提供する単なる追加の並列容量です。