第 25 回年次 SPDEI トロフィーでは、XNUMX つ以上の重要な基準によって評価され、フランスのエレクトロニクス産業に対するサポートとコラボレーションの優れた品質が京セラ AVX によって認められました。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (16 年 2022 月 XNUMX 日) – 京セラAVX技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進電子部品の世界的大手メーカーである同社は、受動部品業界における卓越したパフォーマンスを評価され、2021年SPDEI賞を受賞しました。 SPDEI トロフィーは今年で 25 回目を迎え、2020 年を除いて毎年授与され、フランスの電子部品販売業者協会から授与されます。 電子産業流通専門職シンジキャット (SPDEI) を受賞し、フランスのエレクトロニクス産業のさまざまな部門に対する優れた品質のサポートとコラボレーションを評価して、選ばれたサプライヤー グループを称賛します。
京セラ AVX は、販売代理店とのパートナーシップ、革新性、製品コスト、品質、耐久性、販売代理店のサポート、調達の透明性、保護、トレーサビリティなどの倫理に適切なリソースを割り当てたという点で、受動部品業界における傑出したパフォーマンスが評価され、2021 年の SPDEI 賞を受賞しました。デザイン、偽造品との闘い、環境管理などです。京セラ AVX とその他のサプライヤーは、小型化やその他の新興市場の需要の課題を克服して対応すること、エレクトロニクスのバリューチェーンをデジタル化してコストを管理し、品質と調整を向上させることなど、地域および世界の業界目標をサポートしていることでも評価されました。
2021 SPDEI トロフィー授賞式は、1 年 2021 月 XNUMX 日にパリのフランス自動車クラブで開催され、オプトエレクトロニクス ディスプレイ、標準コンポーネント、アナログ RF およびマイクロ波、ハイエンド デジタル、パッシブ、コネクタ、ケーブルとアクセサリ、電気機械、エネルギー。京セラ AVX の POS マネージャーであるシルヴィー・ゴデベール氏と、京セラ AVX のフランス・ベネルクス・北アフリカのカントリーマネージャーであるブルーノ・ブルッカー氏が会社を代表してこの賞を受け取りました。
京セラ AVX のセールス EMEA 担当バイスプレジデント、パスカル デュボア氏は次のように述べています。 「当社は、効果的、効率的、そして倫理的に運営し、最高の品質基準を遵守し、優れた製品とパフォーマンスを提供し、テクノロジーを通じて明るい未来を実現するよう努めています。そのため、SPDEI から、世界の優れたサービスに対して表彰されることを光栄に思います。受動部品業界。」
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 www.kyocera-avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
SPDEIについて
電子産業流通専門職シンジキャット (SPDEI) は、フランスの電子部品販売業者協会です。 1972 年に設立された SPDEI は、産業用電子流通専門連合としても知られ、エレクトロニクス業界の販売代理店を促進およびサポートするために設立されました。 1996 年以来、SPDEI は毎年、オプトエレクトロニクス ディスプレイ、標準コンポーネント、アナログ RF とマイクロ波、ハイエンド デジタル、パッシブ、コネクタ、ケーブルとアクセサリ、電気機械、そしてエネルギー。