この資産譲渡による買収には、Bliley の事業、設備、人材、知的財産が含まれており、京セラ AVX が要求の厳しい軍事、航空宇宙、防衛市場の洗練された顧客により良いサービスを提供できるようになります。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (2 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、 ブライリー・テクノロジーズは、地球低軌道 (LEO) および静止赤道軌道 (GEO) アプリケーションにおける 65 年以上の宇宙遺産を持つ、革新的な低ノイズ周波数制御製品の設計と開発の世界的リーダーです。 この資産譲渡による買収により、Bliley の設備、人材、IP が KYOCERA AVX の傘下に入り、京セラ AVX は Bliley を世界的リーダーにしたのと同じ高品質の電子部品を生産できるようになります。 最終決定後、取得した資産は KYOCERA AVX Components Corporation (Erie) の下で運営されることになります。
「私たちは、Bliley Technologies チームのメンバーを京セラ AVX に迎えることができて大変うれしく思います。また、彼らが開発した破壊的技術を使って当社の水晶デバイスのポートフォリオをさらに拡大できることを非常に楽しみにしています。これにより、要求の厳しい軍事分野の洗練された顧客により良いサービスを提供できるようになります。京セラ AVX の運用統合担当上級副社長、有海 キオ氏は次のように述べています。 「この資産譲渡による買収により、主要な位置決め、ナビゲーション、タイミング技術に関する20以上の特許が得られるほか、熟練したスタッフといくつかの重要な認定や資格を備えた高度な製造施設が提供され、これらすべてがこれらの重要な市場における当社の存在感をさらに強化することになるでしょう。」 」
Bliley Technologies は、64,000 平方フィートの自社工場で革新的な低ノイズ クリスタルおよび発振器製品を製造しています。 ISO 9001:2008認定 同社は、ペンシルバニア州エリーにある製造施設で、フロントエンドから最終仕上げまでの両方を同じ施設内で製造する唯一の米国拠点の企業の XNUMX つです。 この事実により、Bliley の経験豊富な水晶発振器および機械エンジニアとその生産チームとの間の緊密な連携が可能になり、その結果、特許を取得し現在比類のない低電力オーブンを含む、世界の周波数制御業界で利用可能な最も成功したソリューションのいくつかの開発が実現しました。制御水晶発振器 (OXCO) テクノロジー。微小電気機械システム (MEMS) や温度補償水晶発振器 (TXCO) と比較して、わずかな電力バジェットで優れたホールドオーバー性能を提供します。
KYOCERA AVX Components Corporation は、OCXO、TCXO、電圧制御水晶発振器 (VCXO) などの Bliley 製品の製造を継続します。 高精度のAT、SC、IT、FCカットクリスタル。 石英、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)、ニオブ酸リチウム、ランガタ酸リチウム、オキソホウ酸イットリウムカルシウム(YCOB)トランスデューサブランクを開発し、Bliley IPに基づいた新製品の設計と開発も行う予定です。 これらの革新的な製品は、新しい宇宙、衛星通信、航空宇宙、アビオニクス、軍事および防衛、モバイル通信、5Gセルラーおよび電気通信、スマートおよび自動運転車、商用ドローン市場における要求の厳しい一か八かのアプリケーションで使用するために設計されています。
- 効果的に抑制する 位相雑音.
- ランダムな微振動にも堅牢に耐えます。
- 低重力環境にも確実に耐えます。
- 最高の周波数安定性を維持します。
- 急速で幅広い温度変化などに耐えます。
「Bliley Technologies チームは、京セラ AVX の一員になれることをうれしく思い、京セラ AVX コンポーネンツ コーポレーションとしてブライリーとして追求してきたのと同じ目標の多くを達成するために、当社の相対的な強みと経験を活用することを楽しみにしています。」と Keith Szewczyk 氏は述べています。 、ブライリー・テクノロジーズのCEO兼ディレクター。 「ブライリーは研究開発、品質、信頼性において世界的な評判を獲得しており、私たちの目的は常に顧客のイノベーションを刺激し実現し、顧客がこれまで可能だと考えていた以上のものを達成できるようにすることでした。 京セラ AVX チームはこの取り組みを共有しており、今後も協力して可能性を再定義する新しいクリスタル製品の開発を続けていきます。」
Bliley Technologies は、ASD9100 Rev D および ISO 9001、J-STD-001 クラス 3、IPC-A-610、IPC-7711、および IPC-7721 の認証を取得しています。 同社は MIL-PRF-55310 の認定も受けており、国際武器流通規則 (ITAR)、REACH、RoHS 指令、MIL-STD-883B、MIL-STD-202、MIL-O-55310 の環境および資格に準拠しています。試験基準。
Bliley Technologies の詳細については、京セラ AVX コンポーネンツ コーポレーション (エリー) の下でいくつかの資産の運用が開始されます。 https://www.bliley.com/。 KYOCERA AVX の水晶デバイスの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/crystal-devices/。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。