高温コンデンサは性能を 200°C 以上に押し上げます

抽象
コンデンサは、電子機器で最も広く使用されている受動部品の 180 つであるため、当然のことながら、過酷な動作環境で多くのアプリケーションに使用されています。石油採掘、ジェット機、原子力発電、その他の産業用途などの特定の用途では、これらのコンポーネントは非常に高い温度 (多くの場合 300 °C ~ XNUMX °C の範囲) にさらされます。
RELEASE
how2power.com
公開済み
2022年3月
記事への直接リンク
続きを読む