20 つの戦略的パートナーは協力して、新しい Galaxy Note2 および Galaxy Z FoldXNUMX スマートフォンに搭載される高性能超広帯域 (UWB) アンテナを開発しました。 Ethertronics は、新しい Galaxy および Galaxy Buds Live スマート デバイス用の主要な通信帯域アンテナの設計、開発、納入も行いました。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (26 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、同社の AVX/イーサトロニクス コリア チームが、統合される初の超広帯域 (UWB) アンテナ ソリューションの開発と量産を完了したと発表しました。の中へ サムスン電子 製品。新作で紹介されました Galaxy Note20シリーズ、新しい 6.7 インチ Galaxy Note20 5G、6.9 インチ Galaxy Note20 Ultra 5G、および ギャラクシーZフォールド2 スマートフォンであり、最近発表されました Samsung Galaxy Unpacked 仮想イベント、新しい高性能 UWB アンテナは、Samsung との戦略的パートナーシップとコラボレーションの成果であり、デバイス間のより高速で効果的かつ効率的な通信を可能にします。 Ethertronics Korea は、Galaxy Note20、Galaxy Z Fold2、および Galaxy Buds Live 製品向けの、LTE、GPS、Wi-Fi アンテナを含む主要通信帯域アンテナの設計、開発、量産リリースも完了しました。
低誘電率 (低 DK/DF) 材料を使用したフレキシブル プリント回路 (FPC) ラミネートを使用して製造された新しい UWBアンテナ 8GHz ~ 6.2GHz および 6.7GHz ~ 7.7GHz の超広帯域周波数で、最大 8.2m の近距離で最大 10Mbit/秒で大量のデータを送信するのに、非常に少ない電力しか必要としません。効率的な新しい UMB アンテナは、30cm 以内にある他の IoT デバイスも正確に検出し、Galaxy Note20 および Galaxy Z Fold2 のユーザーに、より高速で効率的かつ安全な通信を提供します。
「新しい UWB アンテナは、Samsung の主力 Galaxy シリーズ スマートフォンの最新世代に、今日の膨大な数の接続アプリケーションをサポートするために必要な高速、高帯域幅のパフォーマンスを提供する能力を与え、同時に消費電力を最小限に抑えてバッテリー寿命をさらに延長します。 」と AVX アンテナ/イーサトロニクスのグローバル マネージャー兼シニア ディレクターの Jeffrey Hilbert 氏は述べています。 「私たちは、サムスンの戦略的アンテナパートナーであること、また、サムスンの実証済みの製品ラインに統合される最初のUWBアンテナで協力し、新しいGalaxy Note20、Galaxy Zに主要な通信帯域アンテナを供給する機会を得られたことを非常に誇りに思っています。 2 を折り、そして 銀河のつぼみ 製品。
「UWB を搭載した Galaxy デバイスで初めて、Galaxy Note20 Ultra ではニアバイ シェアが新たなレベルの迅速かつ簡単な共有に到達します。」 サムスン電子からのニュースリリース 史上初の Galaxy Unpacked 仮想イベントに続いて。 「Galaxy Note20 Ultra を他の UWB 搭載 Galaxy デバイスに向けるだけで、ニアバイシェアは、対面している人々を共有パネルの上部に自動的にリストします。将来の UWB 機能は、拡張現実 (AR) テクノロジーを使用してより正確に物を見つけ、デジタル キーとして家のロックを解除することにも役立ちます。」
AVX/イーサトロニクスの標準およびカスタム アンテナ製品の広範なポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/antennas/ またはダウンロード AVX/イーサトロニクス アンテナ選択ガイド。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。