IoT および 5G 用のアンテナ システムをわかりやすく説明する
9月(火曜日)20、2022 | 東部標準時午後1時
5G は、次世代の無線通信を表すために使用される広義の用語です。前世代のワイヤレス (3G、4G、LTE など) と同様に、5G は前世代の要件をサポートし、機能を拡張および強化し、さまざまなアプリケーションや市場に新しい有効機能を提供します。 3G および 4G 規格がデータ レートの大幅な向上に重点を置いて開発されてきたのに対し、サブ 5GHz の 6G 規格は、IoT の発展に伴って発生した遅延の問題と大規模な接続の課題に重点を置いています。
このウェビナーは、参加者が IoT および 5G アンテナの要件と、製品に適切なアンテナ システムを選択する方法を理解するのに役立ちます。このウェビナーで答えられる主な質問は次のとおりです: 5G と IoT とは何ですか?なぜ 5G ではなく IoT や 4G を検討する必要があるのでしょうか?市場投入までの時間を短縮するために、製品設計中に IoT または 5G アンテナ システムで探すべき重要な機能は何ですか?

スピーカー
カルメン・レドンド
グローバル マーケティング アンテナ社ディレクター
Carmen Redondo はアンテナ分野で 15 年以上の経験があり、エンジニアリング、プロジェクト管理から一般管理までさまざまな役割を担ってきました。技術的背景のおかげで、カルメンは、自動車、Wi-Fi、IoT などのさまざまなアプリケーションの接続を強化するためのワイヤレス デバイスの設計開発において顧客を積極的にサポートしています。