サウスカロライナ州ファウンテンイン – (ビジネスワイヤ) – AVX Corporation (NYSE: AVX) (「AVX」) は本日、京セラによる株式公開買い付けの完了を受け、以前発表した京セラ株式会社 (「京セラ」) による買収が無事完了したことを発表しました。 AVX 普通株式の、まだ所有していないすべての発行済み株式。公開買い付けは11年59月27日午後2020時31,763,490.559分(ニューヨーク市時間)67.0分後に期限切れとなり、延長はされなかった。公開買い付けの終了時点で、合計 2,548,489 株の AVX 普通株式が有効に応募され、公開買い付けに従って有効に取り消されなかった。これは、京セラがまだ所有していない AVX 普通株式の発行済み株式の約 5.4% に相当する。さらに、京セラがまだ所有していない発行済み株式の約 XNUMX% に相当する AVX 普通株式 XNUMX 株について「確実な引渡しの通知」が交付されています。有効に入札され、有効に撤回されていない AVX 普通株式のすべての株式は、公開買い付けの条件に従って京セラによって支払いを受け入れられました。
京セラは本日、デラウェア州一般会社法(「DGCL」)第 251 条(h)に基づき、京セラの完全子会社と AVX との第 262 段階合併を通じて AVX の買収を完了しました。公開買い付けで購入されなかった AVX 普通株式の残りの各株式 (AVX、京セラ、またはそのそれぞれの子会社、または DGCL の第 21.75 条に基づいて評価権を適切に行使した AVX 株主が保有する株式を除く) は権利に変換されました。利子なしで、必要な源泉徴収税の控除対象となる現金 XNUMX ドルを受け取ることになります。これは、公開買い付けで支払われた XNUMX 株あたりの金額と同額です。合併完了の結果、AVX 普通株式は本日の市場開始前にニューヨーク証券取引所 (「NYSE」) での取引を終了し、NYSE での取引は行われなくなります。