積層セラミックコンデンサとタンタルコンデンサの比較
著者: ジェフリー・ケイン博士
要約:
エンジニアは、0.1 ~ 22µF の値のコンデンサを選択する際に、セラミックとタンタルのどちらかを選択できるようになりました。セラミック材料技術が進歩し続けるにつれて、以前と比較して同じケースサイズでより多くの静電容量が実現されています。このペーパーでは、どのようなデバイスが利用できるのか、また各テクノロジーを使用する場合のトレードオフについて検討します。この研究の目的は、特定の用途に適切なデバイス (タンタルかセラミックか) を選択するのに役立つことです。
テクニカルペーパーをダウンロード
エンジニアは、0.1 ~ 22µF の値のコンデンサを選択する際に、セラミックとタンタルのどちらかを選択できるようになりました。セラミック材料技術が進歩し続けるにつれて、以前と比較して同じケースサイズでより多くの静電容量が実現されています。このペーパーでは、どのようなデバイスが利用できるのか、また各テクノロジーを使用する場合のトレードオフについて検討します。この研究の目的は、特定の用途に適切なデバイス (タンタルかセラミックか) を選択するのに役立つことです。