新しいオンライン ツールとグローバル設計サポート サービスは、顧客が自社の IC に最適化されたクリスタル タイミング デバイスを迅速かつ自信を持って選択できるように支援します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、 新しい回線マッチングサービス お客様が適切なクリスタル タイミング デバイスを迅速かつ自信を持って選択できるように設計されています。
発振回路がお客様のICやタイミングデバイスに合わせて最適化されていない場合、異常発振や発振不能を引き起こし、デバイスの故障につながる可能性があります。新しいオンライン回路マッチング サービスは、顧客が互換性のあるタイミング デバイスを確実に選択できるように、世界の大手 IC メーカーが推奨する KYOCERA AVX クリスタル タイミング デバイスを特定します。この保証により、発振起動時間の改善やより高いゲインマージンによる安定した発振などの重要な利点が得られ、これは自動車産業の設計において特に価値があります。

オンラインツール 世界の大手サプライヤー 40 社が製造する IC に対するタイミング デバイスの推奨事項を紹介します。結果として得られる回路マッチングレポートは、起動時間、駆動レベル、初期周波数偏差、負性抵抗などのパラメータを顧客に提供します。また、負荷コンデンサ、帰還抵抗、ダンピング抵抗の推奨回路定数も示します。
追加のサポートが必要な場合は、米国、ドイツ、中国、韓国、および日本の京セラ AVX テクニカル サポート センターで PCB を評価してもらうことができます。
「新しい回路マッチングサービスを開始し、水晶タイミングデバイスの顧客に信頼と安心を提供できることを誇りに思います」と京セラ AVX マーケティング ディレクターのボブ 東氏は述べています。 「京セラは、最先端のクリスタルタイミングデバイスの世界的な開発企業です。当社は、超小型かつ高精度のソリューションと、幅広い動作温度向けに設計された製品を提供しています。また、当社の新しいオンライン IC マッチング ツールとグローバル設計サポート サービスにより、お客様はこれまでより迅速かつ簡単に水晶コンポーネントを特定できるようになります。堅牢で信頼性の高い発振回路を開発する必要があります。」
京セラAVXの新しい回路マッチングサービスの詳細については、下のボタンをクリックしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。