今年のバーチャル イベントは、軍事および宇宙用コンポーネント カンファレンスへの AVX の参加 10 周年を記念するものであり、AVX エンジニアが軍事および宇宙コンポーネントのサプライ チェーンのハイレベル担当者と独自の専門知識を共有するために XNUMX 年連続で招待されていることを記念するものです。出席中。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (15 年 2021 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナのソリューションを提供する大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、第 24 回年次コンポーネントで XNUMX つの技術プレゼンテーションを実施し、XNUMX つのトレーニング セミナーを指導し、高信頼性の MIL 規格コンポーネントの広範なポートフォリオを展示しています。軍事および宇宙エレクトロニクスカンファレンス用 (CMSE2021)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに関する世界的な懸念が続いているため、19月23日からXNUMX日までの月曜日から金曜日までバーチャルで開催される。
CMSE は、軍用および商用のアビオニクス、航空宇宙、および宇宙システム向けに設計されたミルスペックおよび商用既製 (COTS) コンポーネントの設計、信頼性、および応用に特化した主要なカンファレンスとして広く認識されており、ハイレベルの軍事関係者を歓迎します。および宇宙部品のサプライ チェーン担当者を対象として、電子部品、テスト、信頼性、サプライ チェーンなどのトピックに取り組み、新しいテクノロジーと設計手法に特に重点を置きます。 今年の 5 日間のバーチャルカンファレンス 10 つの基調講演、XNUMX つの詳細なチュートリアル セッション、XNUMX つの技術セッション、XNUMX つのインタラクティブな学生セッション、XNUMX つのパネル ディスカッション、親密で非常に焦点を絞った展示会が予定されており、このユニークな年次イベントに対する AVX の XNUMX 年連続の熱心なサポートも記念されます。
CMSE 2021 の初日は XNUMX つの詳細なチュートリアル セッションで構成され、そのうちの XNUMX つは午後のセッションです。軍事および宇宙エレクトロニクス向けのマイクロエレクトロニクス部品仕様の概要このセッションは、AVX フェローであり、2010 年から CMSE プログラム委員会のメンバーを務めているテクニカル セールス グループ マネージャーの Ron Demcko によって共同指導されます。このセッションは、エレクトロニクス エンジニアに、品質を管理する無数の仕様についてのより良い洞察を提供します。電子工学部門の航空宇宙技術フェローであるローレンス (ラリー) ハルツスターク氏、NASA 電子部品およびパッケージング (NEPP) プログラムのマネージャーであるピーター マジェヴィッツ氏、およびデムコ氏によるプレゼンテーションが行われます。では、コンデンサ、抵抗、フィルタ、インダクタに適用される軍用、ESA、COTS、および自動車グレードの仕様の概要を説明します。
技術セッションに対する AVX の 1 つの貢献のうち 1 つは、火曜日のセッション XNUMXA および XNUMXB で発表されます。 20年4月、22つ目はXNUMX月XNUMX日木曜日のベンダー申請セッション中に提示されます。
セッション 1A では、AVX フィールド アプリケーション エンジニアの Daniel West が「商用、自動車、航空宇宙用コンデンサの比較、」では、商用、自動車、軍事および航空宇宙グレードのセラミックおよびタンタル コンデンサの機械的、電気的、および信頼性特性の比較を参加者に提供します。セラミックおよびタンタルコンデンサを商業用、自動車用、航空宇宙用の信頼性レベルに適合させるために必要なさまざまな設計およびテストプロトコルを調査します。ソース図面と COTS+ コンポーネントに対応します。適切なコンポーネントグレードを特定の用途に適合させるためのガイドラインを共有します。 West はプレゼンテーションに加えて、「軍事および Hi-Rel 宇宙システム用の受動部品」に関するセッション 1A の議長も務めます。
セッション 1B では、AVX セラミックス テクニカル マネージャーの John Marshall が「高速プロセッサ回路用の低インダクタンスMLCCコンデンサ、」では、特に問題に対処することを目的とした低インダクタンス セラミック コンデンサ (LICC) やインターデジタル コンデンサ (IDC) など、商用グレードで信頼性の高い低 ESL コンポーネントの既存バージョンを製造および供給するために使用されるテクノロジーの概要を参加者に提供します。高速処理能力への需要の高まりと、厳しいMILスペック要件を満たすために、この製品グループは材料、設計、製造、およびスクリーニングの変更を実施しました。マーシャル氏はまた、製品範囲と完全な QPL までのタイムラインをグラフ化し、製造業務、プロセス サイクル タイム、2021 年までの将来の生産能力計画に関する洞察を提供します。
木曜日に, AVX アシスタント品質信頼性マネージャーの Brian Brunette が、ベンダー アプリケーション セッション中にハーメチック パッケージのタンタル ポリマー コンデンサの特性について簡潔に紹介します。
CMSE バーチャル イベントの 5 日目と最終日には、 2 つのチュートリアル セッション、その2番目もロン・デムコによって共同指導されます。 2 つのセクションに分かれており、 コンデンサ信頼性セミナー セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ、積層モジュール、スーパーコンデンサの構造、電気的性能、信頼性について説明するDemckoと、タンタルに焦点を当てるKEMET Electronics Corporationの先端研究ディレクターであるYuri Freeman博士の両方からのプレゼンテーションが行われます。そして電解コンデンサー。
CMSE 2021 バーチャル展示会の一環として、AVX は受動コンポーネントの広範なポートフォリオを展示します。 高信頼性ミルスペックアプリケーション含みます 軍事および宇宙レベルの表面実装セラミックコンデンサ, 高信頼性表面実装タンタルコンデンサ、およびコンパクト、軽量、コスト効率の高い高CV、表面実装卑金属電極ソリューションの革新的な製品群からのセレクションが承認されています。 MIL-PRF-32535、NASA、ESA、および CECC 仕様。展示ハイライトには、AVX の新しい低インダクタンス、宇宙レベルの BME セラミック コンデンサ、ESCC QPL 承認済みの製品が含まれます。 TCS シリーズ COTS-Plus 超低 ESR ポリマー電解マルチアノード チップ コンデンサ、 その TCHシリーズ密閉型タンタルポリマーコンデンサ、そして、その TCB シリーズ COTS-Plus 導電性タンタルポリマーコンデンサ.
「CMSEは、主に受動部品業界の信頼性と技術進歩に焦点を当てたエンジニア向けの主要な技術カンファレンスです」とCMSEプログラム委員長のトム・グリーン氏は述べています。 「これらの高度な製品は、現代のハイブリッド電気自動車に採用されている無数のコンデンサから、軍事および宇宙システムに設計され国家安全保障のために活用されているRFマイクロ波モジュールに至るまで、さまざまなアプリケーションを実現する重要な要素です。 AVX が CMSE に継続的に参加していることは、高度な軍事および宇宙アプリケーションの設計と開発に対する同社の献身的な証拠です。世界的なコロナウイルスのパンデミックによってもたらされた課題にも関わらず、AVX チームがその知識と情報を共有してくれることに感謝しています。 8 年連続で登録カンファレンスの参加者に専門知識を提供してきました。」
「CMSEは、軍事および宇宙部品のサプライチェーン内で働く主要なメンバーと主要な専門家が一堂に会し、参加者が次のことを行うことができる集中的な環境で新しい知識、実績のある技術、ベストプラクティスを共有するため、業界を形作る非常に重要なイベントです。これらの重要なコンポーネントが直面する特有の課題に効果的に対処できます」と AVX フェロー兼テクニカル セールス グループ マネージャーの Ron Demcko 氏は述べています。 「CMSE では、設計エンジニアから製品マネージャー、品質保証担当者、調達担当者まで、全員が協力して軍事および宇宙用途の進歩に不可欠なソリューションを開発しています。私たち AVX 全員は、このユニークな協力的な業界イベントに再び貢献できることを非常に誇りに思っており、今後もカンファレンスへの参加とサポートを継続することを楽しみにしています。」
2021 Components for Military & Space Electronics Virtual Conference (CMSE) をご覧ください。 https://www.tjgreenllc.com/cmse/, ここをクリックして事前プログラムにアクセスしてください、それに続いて Twitter および LinkedIn。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、AVX をフォロー LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。