AVX MLCC Flexiterm™: コンデンサの亀裂故障を防止

AVX MLCC Flexiterm™: コンデンサの亀裂故障を防止
作者: マーク・スチュワート
要約:
代替技術と比較して MLCC コンデンサが非常に人気があるのは、主にその優れた信頼性の実績と低コストの結果です。ただし、特定の状況では、コンポーネントのセラミック部分の亀裂により問題が発生する可能性があります。これらの障害は、PCB にはんだ付け後に発生する機械的損傷によって発生します。通常、PCB の誤った取り扱いの結果、またはアセンブリが極端な環境条件にある場合に発生します。

この記事では、セラミックにかかる機械的ストレスを軽減することでこれらの故障を最小限に抑えるソフト終端システムである AVX の「FlexiTerm™」の主な利点と特徴について概説します。

テクニカルペーパーをダウンロード