AVX は、マウザー、TTI、モレックスと提携して、世界初かつ唯一の全電気自動車レーシング シリーズのシーズン 5 で GEOX DRAGON レーシング チームのスポンサーとなり、環境持続可能性の向上を推進する最新の取り組みに全力を尽くしています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2019 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、マウザー エレクトロニクスと提携して GEOX DRAGON Formula-E レーシング チームを後援しています。 TTI、Inc.、およびモレックス。世界初で唯一の全電気自動車によるレース シリーズである ABB FIA フォーミュラ E チャンピオンシップは、エンジニアリング、テクノロジー、スポーツ、科学、デザイン、音楽、エンターテイメントの融合であり、そのすべてはエネルギー、電気自動車技術への世界的な関心を加速することで、完全電気自動車の未来に向けた変化を推進できるように設計されています。
フォーミュラ E チャンピオンシップは、13 大陸の 12 の素晴らしい都市で開催される 5 のレースで構成されています。シーズン16は2018年14月2019日日曜日にサウジアラビアのアド・ディルイーヤで開幕し、XNUMX年XNUMX月XNUMX日日曜日にニューヨーク市で最終回を迎えます。 次のレース 今週土曜日、16月1日メキシコシティで開催され、GEOX DRAGONのドライバーであるホセ・マリア・“ペチート”・ロペス(世界ツーリングカー・ドライバーズ・チャンピオンを2.093度獲得し、FIAフォーミュラEで何度も表彰台を獲得している)と、現IMSAプロトタイプ・チャンピオンであるフェリペ・ナスルが登場する。元F-XNUMXパイロットは、電気フィニッシュと新たな栄誉を求めて、XNUMXkmのアウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス・トラックに挑戦します。
「全電気式フォーミュラ E レーシング サーキットは、世界中のスポーツファンを魅了する座席の端の興奮と、批評家のインスピレーションの両方を担う革新的な電子コンポーネントとシステムの触媒と実験場として機能します。性能、効率、安全性の向上は、この技術を消費者にとってより魅力的なものにし、自動車業界を完全電気の未来に向けて導く役割を担っています」と AVX のグローバル セールス担当上級副社長、アレックス シェンケルは述べています。 「私たちAVXは、マウザー、TTI、モレックスと提携して、この最先端の完全電気レーシングテクノロジーをサポートし、世界的な興奮と魅力を備えたプラットフォームでの持続可能性を紹介できることを大変うれしく思っています。 GEOX DRAGON チームとすべてのフォーミュラ E ファンが、ペースの速い、クリーンで(エネルギーに満ちた)楽しいシーズンを過ごせることを願っています。」
マウザー エレクトロニクスの米州事業開発担当バイスプレジデント、トッド・マカティー氏は次のように述べています。 「AVX、TTI、Molex と提携してフォーミュラ E をスポンサーすることで、マウザーはエンジニアに革新的なテクノロジーを常に最新の状態に保つという取り組みを示しています。」
AVX は電気自動車技術の進歩をサポートします パワートレイン、アクティブ ボディ コントロール、先進運転支援システム、照明、電力変換、および駆動制御システムで最高のパフォーマンスを提供するように設計された革新的な電子コンポーネント、相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションを備えています。環境の持続可能性の向上を支援するための最近の全社的な取り組みには、今年 908 月にサウスカロライナ州ファウンテン インの本社で稼働を開始した新しい 1.3kW の太陽エネルギー駐車場キャノピーが含まれ、2019GWh のクリーンでグリーンな電力を生成すると予想されています。 XNUMX年末までに、XNUMX万ポンド以上の燃焼石炭に相当します。
フォーミュラ E レースのスケジュールなど、FIA フォーミュラ E チャンピオンシップの詳細については、 ここをクリックしてください。 GEOX DRAGON Formula-E レーシングチームをサポートするために、 ファンブーストにアクセス ドライバーのホセ・マリア・“ペシート”・ロペスとフェリペ・ナスルに投票し、ソーシャルメディアでハッシュタグ#AVXFormulaEと#FANBOOSTをフォローしてください。各レース開始 15 分までに最も多くの FANBOOST 票を投じた XNUMX 人のドライバーには、各レースの後半で発揮できる XNUMX 秒間の大幅なパワーバーストが与えられます。
AVX の詳細については、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご確認ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
AVXについて
AVX Corporation は、世界 29 か国に 16 の製造施設を持ち、高度な電子部品、相互接続、センシング、制御、およびアンテナ ソリューションを提供する国際的な大手メーカーおよびサプライヤーです。 AVX は、コンデンサ、抵抗器、フィルタ、カプラ、センサー、制御装置、回路保護デバイス、コネクタ、アンテナなどの幅広いデバイスを提供しています。同社はニューヨーク証券取引所 (NYSE:AVX) に上場されています。
MouserElectronicsについて
バークシャー・ハサウェイの子会社であるマウザー・エレクトロニクスは、受賞歴のある半導体および電子部品の認定販売代理店であり、電子設計エンジニアおよびバイヤー向けに製造パートナーからの迅速な新製品導入に重点を置いています。グローバル代理店の Web サイトである Mouser.com は、複数の言語と通貨で利用でき、5 以上のメーカーからの 750 万以上の製品を特集しています。マウザーは、クラス最高の顧客サービスを提供するために世界中に 23 か所のサポート拠点を設け、ダラス南部の 600,000 平方フィートの最先端施設から 220 以上の国/地域の 750,000 を超える顧客に世界中に発送しています。テキサス。詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.mouser.com.
モレックスについて
モレックスはイノベーションとテクノロジーを結集して、世界中の顧客に電子ソリューションを提供します。 40カ国以上に拠点を置くモレックスは、データ通信、家庭用電化製品、産業用、自動車、商用車、医療などの多くの市場に一連のソリューションとサービスを提供しています。
ジェオックスドラゴンについて
GEOX DRAGON は、オーナー兼チーム代表のジェイ・ペンスキーによって 2007 年に設立されました。 GEOX DRAGON は世界最大の EV 市場であるカリフォルニア (ロサンゼルス) に本社を置き、英国 (英国シルバーストーン) でもレース活動を行っています。 2014 年、GEOX DRAGON は FIA フォーミュラ E チャンピオンシップの 2 つの創設チームのうちの 2015 つになりました。チームは2016年にチャンピオンシップで準優勝(2017位)を果たし、185年と220年にはドイツとメキシコの両国でフォーミュラEレースで初勝利を収めた。GEOX DRAGONはペンスキー・オートスポーツのブランドでパワートレインを開発している。チームのエンジニアリングおよびメカニック担当者は世界で最も優秀で最も経験豊富なエンジニアおよびクルーであり、合わせて 17 年以上のレース経験を蓄積し、5 回以上のレース勝利と 1 回のチャンピオンシップ タイトルを達成しています。シーズン XNUMX の GEOX DRAGON のパイロットには、世界ツーリングカードライバーズチャンピオンを XNUMX 回獲得し、FIA フォーミュラ E で表彰台を何度も獲得したホセ・マリア・ロペスと、現 IMSA プロトタイプチャンピオンで元 FXNUMX パイロットのフェリペ・ナスルが含まれます。 GEOX DRAGON のチームモットーは、ラテン語のフレーズ「E Pluribus Unum」です。これは、「多くの中から XNUMX つが存在する」という意味です。