京セラAVXアンテナインテグレータスタジオの新製品は、RF設計エンジニアのアンテナ選定プロセスを効率化、迅速化、最適化することを目的として設計されており、ひいてはメーカーの製品品質、性能、市場投入までの期間を改善することに貢献します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年6月29日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、新しいWebベースのRFエンジニアリングツール「アンテナインテグレータースタジオ」をリリースしました。
無線接続は、あらゆる産業に広がる電子製品にとって不可欠な機能となっています。そのため、RFエンジニアリングはほとんどの電子製品設計において重要な要素となっています。適切なアンテナの選択と、そのアンテナを適切なPCB配置に配置することは、このプロセスにおいて極めて重要です。選択を誤ると、信号減衰、深刻なインピーダンス不整合、通信範囲の大幅な縮小、バッテリーの過剰な消耗といった問題が発生する可能性があります。これらの問題を回避することは、特に性能、スペース、環境面で厳しい制約がある産業、例えば家電、自動車、医療機器、IIoT、通信、高速ネットワークといった産業において不可欠です。
新しい 京セラAVXアンテナインテグレータースタジオ これは、RFエンジニアのアンテナ選定および配置プロセスを効率化、迅速化、最適化することを目的として設計されており、ひいてはメーカーの製品品質、性能、および市場投入までの期間を改善することにつながります。
また、簡単で直感的な操作性を実現するように設計されています。PCBサイズと必要なアンテナ数を入力し、対象周波数帯域を選択し、最適化の優先順位(効率の最大化またはコストの最小化)を選択して「分析」をクリックするだけで、PCBレイアウトに最適な位置に配置された最適なアンテナと、インタラクティブな性能チャートが瞬時に表示されます。その後、効率、反射損失、ピークゲイン、周波数帯域全体の放射パターンなど、結果を詳細に分析し、DXFファイルと3Dファイルをダウンロードして、PCB設計にシームレスに統合できます。Antenna Integrator Studioでは、サンプルの注文やプロトタイプの作成も簡単に行え、使いやすさをさらに向上させるためのワークフローを解説する約4分間のビデオチュートリアルも付属しています。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
この新しいKYOCERA AVX Antenna Integrator Studioの最初のバージョンには、基板実装型組み込みアンテナのシミュレーションが数千種類含まれています。今後のバージョンでは、さらに多くの機能やアンテナ技術が追加される予定です。
「当社の新しいアンテナインテグレータースタジオは、RFエンジニアがアンテナの選定とレイアウトのプロセスにおいて、よりスマートで迅速なデータ駆動型の意思決定を行い、より高品質で高性能なワイヤレス製品を提供できるよう設計された強力なオンラインツールです」と、京セラAVXのグローバルマーケティング担当ディレクター(アンテナ担当)であるカルメン・レドンド氏は述べています。「競合製品では、エンジニアがデジタルボードレイアウト上でアンテナを手動で選択して配置し、結果を評価する必要がある場合がよくあります。アンテナインテグレータースタジオは、こうした推測作業を排除し、貴重な時間を節約するとともに、エンジニアが性能やコスト効率を考慮して設計を迅速かつ容易に最適化し、シミュレーションによる性能評価を行うことを可能にし、市場投入までの期間短縮に貢献します。」
KYOCERA AVXの直感的で新しいウェブベースのRFエンジニアリングツールに関する詳細については、 アンテナインテグレータースタジオそして、テスト済みで実績があり、世界的に信頼されている幅広いセレクション アンテナ製品およびサービス埋め込みリンクをご覧ください。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。