固体タンタルコンデンサの漏れ電流の解析
作者: RW フランクリン
要約:
固体タンタル コンデンサの漏れ電流は、いくつかの独立した要素の合計です。さまざまなテスト条件にわたる漏れの測定から、電流のこれらの成分をある程度分離することができるため、高漏れを引き起こす要因の相対的な重要性を評価できます。誘電吸収に直接関係するバックグラウンドレベルが存在し、それがコンデンサの損失係数に寄与します。本当の漏れではありません。この吸収電流の上には他の成分があり、そのほとんどは本質的に誘電体のバルクをバイパスしています。これらは、誘電体層内の水分や二酸化マンガンの痕跡または破壊部位である可能性があります。これらの典型的な動作パターンについて詳しく説明します。
テクニカルペーパーをダウンロード
固体タンタル コンデンサの漏れ電流は、いくつかの独立した要素の合計です。さまざまなテスト条件にわたる漏れの測定から、電流のこれらの成分をある程度分離することができるため、高漏れを引き起こす要因の相対的な重要性を評価できます。誘電吸収に直接関係するバックグラウンドレベルが存在し、それがコンデンサの損失係数に寄与します。本当の漏れではありません。この吸収電流の上には他の成分があり、そのほとんどは本質的に誘電体のバルクをバイパスしています。これらは、誘電体層内の水分や二酸化マンガンの痕跡または破壊部位である可能性があります。これらの典型的な動作パターンについて詳しく説明します。