アルミ電解コンデンサの性能と回路への影響

抽象
太陽光発電コンバータから非常に複雑な処理コア用の小型電源に至るまで、ますます多くのアプリケーションがアルミ電解コンデンサの利点を活用し始めています。アルミニウム電解は、複数の電圧で駆動される FPGA などの複雑なパワーツリー アプリケーションにおける小型化の要求を満たすためにも使用されることが増えています。

そして、アルミニウム電解質にも欠点があることは事実ですが、よく知られている欠点のいくつかはもはや真実ではなく、その他の認識されている欠点は、この技術の従来の欠点のいくつかを克服するように設計された新しいコンポーネントを選択することで軽減または排除できます。


RELEASE
パワーシステム設計 (PSD)
公開済み
22年2022月XNUMX日
記事への直接リンク
記事のウェブサイトにアクセス
関連製品
製品の詳細を見る