バリスタの利点と自動車分野での応用
作者: ジョージ・チャン
要約:
積層チップバリスタ(MLV)は、酸化亜鉛(ZnO)を主成分とする抵抗素子です。ここ数十年、サージ電圧、ノイズ、過渡電圧に対する保護に使用されています。従来のバリスタとは異なり、最大ピーク電流と非線形係数が大きく、しきい値電圧以下では抵抗が非常に高く、電流がほとんど流れません。しかし、電圧が閾値を超えると抵抗が急激に低下し、大電流が流れるようになります。このような特性により、MLV は自動車を含む多くの電気および電子用途における保護要素として理想的になります。
テクニカルペーパーをダウンロード
積層チップバリスタ(MLV)は、酸化亜鉛(ZnO)を主成分とする抵抗素子です。ここ数十年、サージ電圧、ノイズ、過渡電圧に対する保護に使用されています。従来のバリスタとは異なり、最大ピーク電流と非線形係数が大きく、しきい値電圧以下では抵抗が非常に高く、電流がほとんど流れません。しかし、電圧が閾値を超えると抵抗が急激に低下し、大電流が流れるようになります。このような特性により、MLV は自動車を含む多くの電気および電子用途における保護要素として理想的になります。