導入事例
ヘビーデューティーなトラッキング向けに設計された堅牢で軽量なデバイス - Abeeway の顧客成功事例。
はじめに
決して視界を失うことのない、マルチモードの堅牢なトラッカー

Abeewayは、モノのインターネット(IoT)向けのマルチテクノロジー、低消費電力の位置情報ソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。以前はActilityの子会社でしたが、現在はNetmore Groupの一員となり、バッテリー駆動の屋内および屋外トラッキングにおけるマーケットリーダーとして認められています。Abeewayのデバイスは、セルラー、GPS、Wi-Fi、Bluetooth、LoRaWAN™テクノロジーを組み合わせ、多様な環境において正確かつ継続的な資産可視化を実現します。超低消費電力設計により、信頼性の高いパフォーマンスを維持しながら、バッテリー寿命の延長を実現します。物流、運輸、建設、工業など、幅広い業界にサービスを提供し、資産管理、サプライチェーンの可視化、従業員の安全確保のためのソリューションを提供しています。

チャレンジ

Abeewayの目標は、セルラー、GPS、低消費電力GPS、Wi-Fiスニファー、BLE、LoRa位置情報技術を組み合わせたセンサーを内蔵したマルチモードデバイスにより、高精度な測位を実現する、高負荷追跡に対応した堅牢で軽量コンパクトな新型トラッカーの開発です。このデバイスはATEX認証を取得する必要があります。

このタイプのトラッカーを市場に投入する際の主な課題は、コンパクトなサイズ、堅牢性の必要性、そして高性能を維持しながら同一デバイスで GPS、LoRa、Wi-Fi、BLE、LTE-M/NB-IoT などのマルチテクノロジーを統合するという根本的な難しさです。

過酷な環境下では不可欠な強固な保護ケースは、無線信号を弱め、信頼性の高い通信の大きな障害となります。そのため、このような狭いスペースに複数のアンテナを効果的に統合し、微調整することは非常に困難です。

PCB に統合されたすべてのコンポーネントは、高精度の要件とともに、かなりの電力需要を生み出し、高容量のバッテリー設計であっても、望ましい長いバッテリー寿命を実現することがエンジニアリング上の大きなハードルになります。

最後に、小型の PCB では世界中のすべての周波数帯域を同時にカバーすることが非常に複雑になり、テクノロジ (LoRa とセルラー モジュール) 間の切り替えメカニズムに依存する設計上の妥協が必要になります。


ソリューション

このデバイスを動作させるには、アンテナ、モジュール、バッテリー、スーパーキャパシタ、スイッチなど、複数のアクティブおよびパッシブRFコンポーネントが必要です。

ここで、京セラAVXとSequansの専門知識が不可欠となりました。京セラAVXの最高レベルのエンジニアリングとテストサポートにより、Abeewayは共同で製品開発を進めるという信頼を得ることができ、設計の成功を確実なものにしました。モノのインターネット(IoT)向けのワイヤレス4G/5Gセルラー技術に特化し、LTE-M/NB-IoT、4G LTE Cat 1bis、5G NR RedCap/eRedCapプラットフォームを含む包括的なポートフォリオを持つSequansは、Abeewayの革新的なマルチモードトラッカーに最適なソリューションをカスタマイズしました。

1. 提案されたアンテナソリューション

このデバイスは、LTE-M/NB-IoT、LoRa、GPS、BT/Wi-Fiの各技術を同時にカバーしており、少なくとも4本のアンテナが必要です。京セラAVXのエンジニアリングチームは、この小型デバイスに2種類の異なるアンテナを統合する代わりに、LTEとLoRaを組み合わせたソリューションを開発しました。このソリューションは、PCB上のサイズを縮小するだけでなく、アンテナ間の干渉リスクを軽減し、1本のアンテナで2つの機能を実現できるため、デバイスコストを削減します。1004795内蔵アンテナは、小型フォームファクタで高性能を実現し、グランドプレーン面積を削減できるため、この種のデバイスに最適です。

このデバイスに内蔵されている2つ目のアンテナは、Wi-Fi/BT 2.4GHz帯をカバーする1001312です。2.0 x 1.2 x 0.55 mmという小型サイズは、あらゆる設計に実装できる最大の利点です。この小さなフットプリントで平均68%の効率を誇るこのアンテナは、このトラッカーに完璧にフィットします。

特にアンテナにおいては、PCBへのあらゆる変更がアンテナ/デバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、この点においてKYOCERA AVXのサポートは非​​常に重要でした。AbeewayのR&Dエンジニアリング担当シニアディレクター、ステファン・ブダウ氏は次のように述べています。「PCBに変更が加えられるたびに、その頻度に関わらず、デバイスをお預かりして調整、マッチング、最適化を行うだけで、常に最適なリードタイムで最高のサポートを受けることができました。これが、KYOCERA AVXとの良好な関係とソリューション構築に大きく貢献しました。」

2. モジュール統合

セルラーソリューションは、高度なシステムアーキテクチャ、マルチバンド管理、モビリティサポート、強力なセキュリティ要件、そして低消費電力サポートを提供しながら複数のキャリアおよび規制仕様と認証基準に準拠する必要があることから、システムの中で最も複雑なRFコンポーネントです。このトラッカーのセルラー部分にSequansを選定したことで、チップセットメーカーの直接的な関与が可能になり、クラス最高のソリューションをプレインテグレーションモジュールで提供できるようになりました。Monarch GM02Sは、最先端のデュアルモードLTE-M/NB-IoTモジュールで、超低消費電力(ディープスリープ1uA)に積極的に最適化されており、小型LGAパッケージ(16.3mm x 17mm)に収められています。さらに、Sequans Monarch GM02Sモジュールは、多数の京セラAVX標準アンテナと互換性があります。

さらに、Sequans はトラッカーのハードウェア設計段階で Abeeway に専門知識を提供し、伝導モードでの最適な RF パフォーマンスを確保し、モジュールの RF 出力とアンテナ間のパス損失を最小限に抑えました。

3. スーパーキャパシタ

Abeeway Compact Trackerは、要求の厳しい現実世界の追跡シナリオにおいて信頼性の高いパフォーマンスを確保するため、京セラAVX SCMQ14D474MRBB0スーパーキャパシタを電源アーキテクチャの主要要素として採用しています。これらのスーパーキャパシタは、GNSS測位やネットワークアップリンクなどの無線データ伝送中に発生する、短時間で高エネルギー消費のピークに対応するよう特別に設計されています。必要なタイミングでバースト電力を吸収・供給することで、スーパーキャパシタは一次電池への瞬間的な負荷を軽減し、電圧低下を防ぎ、電池へのストレスを最小限に抑えます。

このインテリジェントなエネルギーバッファリングアプローチにより、Abeeway Compact Trackerは、資産追跡、物流、遠隔監視など、安定した性能と長寿命が求められる幅広いユースケースにおいて、より効率的な運用を実現します。スーパーキャパシタは、バッテリーのピーク電力需要をオフロードすることで、バッテリーの健全性を長期にわたって維持するのに役立ちます。その結果、運用寿命の延長、メンテナンス作業の削減、そして総所有コストの削減につながります。最終的に、京セラAVXスーパーキャパシタ技術の統合は、大規模IoT展開に求められる長期的な信頼性と堅牢性を実現する上で重要な役割を果たします。

結果
展開中に、Combo LoRa/LTE トラッカーは、エネルギー消費、ネットワークの可用性、メッセージの重要度に基づいて、最も適切なネットワークを動的に選択しました。

LoRaがカバーするエリアでは、トラッカーは主にLoRa通信を使用し、バッテリー寿命への影響を最小限に抑えながら、イベントベースのメッセージングを頻繁に送信しました。LoRaが利用できない場合、または定期的なレポートや重要なイベントなど、より多くのデータ量が必要な場合は、セルラーLTE通信が自動的にフォールバックとして使用されました。

このハイブリッド通信戦略により、異機種ネットワーク条件全体で信頼性の高いデータ配信を維持しながらバッテリーの自律性が向上し、実際の運用におけるトラッカーの堅牢性と効率性が実証されました。

交換可能な 2.7 Ah AA 電池 3 本で駆動し、長寿命のため、1 時間あたり 1 回の Wi-Fi スキャンで最大 7 年間動作します。

このケーススタディは、Abeeway、KYOCERA AVX、Sequans の緊密な連携によりハイブリッド LoRa/LTE トラッカーが成功裏に実装されたことを示しています。

参考資料 / お問い合わせ

参考資料/データシート:

お問合せ

ワイヤレス接続の強化

当社の最先端のアンテナ ソリューションをご覧ください

最新のアンテナニュース

新型KYOCERA AVX Antenna Integrator Studioは、RF向けアンテナ選定プロセスを効率化、迅速化、最適化するために設計されています。
最新のNTN(非地上ネットワーク)アンテナに関する資料をご紹介します。信頼性の高い衛星接続を実現するために設計されたソリューションの包括的な概要を提供します。
ケーススタディ - 過酷な追跡環境向けに設計された堅牢で軽量なデバイス - Abeeway の顧客成功事例...
読み込んでいます...