牛肉産業は経済的に非常に重要な産業であり、特に肉牛は肉質と市場の需要の高さから、他の肉類よりも高い価格で取引されることが多い。肉牛は必須タンパク質を供給し、世界の食糧供給に大きく貢献している。肉牛の価格は、品種、年齢、体重、健康状態、市場状況、さらには地理的な条件によって大きく変動する可能性がある。 平均すると、肉牛の価格は 1 頭あたり 1,000 ドルを超えることもありますが、最高級の肉用品種や特定の高品質の動物の場合はさらに高い値が付きます。 この経済的価値は、農家、牧場主、食肉加工業者、流通業者を含むサプライチェーン全体の生活を支えています。
牛資産に関連するリスク:
畜産農家は、収益性と資産価値に影響を及ぼす可能性のあるいくつかのリスクに直面しています。
- 病気: 病気の発生により家畜の群れは壊滅的な被害を受け、治療費、生産性の低下、死亡率による経済的損失につながる可能性があります。
- 損失: 特に広大で遠隔地の放牧地では、牛は盗難、捕食動物、または単に迷い出て行方不明になることによって失われることがあります。
- その他のリスク: その他のリスクには、自然災害(洪水、干ばつ、火災)、市場変動、飼料費の上昇、家畜管理に影響を与える規制の変更などがあります。
こうした課題への対応こそが、技術革新の真価を発揮する場です。701x xTproスマートイヤータグのようなソリューションは、牛の健康状態と位置を積極的に監視する手段を提供し、潜在的な脅威を管理可能な状況へと転換することで、農家にさらなる管理と安心をもたらします。
衛星情報を活用した畜産管理の変革
ノースダコタ州に拠点を置く精密畜産技術企業 701x は、xTpro スマート タグで畜産業界に革命を起こしています。この画期的なツールは、牛の耳に装着する頑丈でコンパクトなデバイスを通じて、動物の健康状態、繁殖成績、位置情報をリアルタイムで提供します。
Skyloおよび京セラAVXとの提携により、701xは遠隔畜産管理における画期的な進歩を遂げました。xTproは従来のセルラーネットワークの限界を超えて動作し、世界中の遠隔畜産管理に新たな可能性をもたらします。この革新的なコラボレーションにより、堅牢でコンパクトなだけでなく、特に接続が限られている地域において革新的なデバイスが誕生しました。
このパートナーシップは、接続性が乏しく、ハードウェアの1オンスも無駄にできない農業業界の未来を変革する、堅牢かつ軽量で高度に統合されたデバイスの開発に大きく貢献しました。
顧客背景: 701x
ノースダコタ州に本社を置く701xは、エッジAIや衛星接続といった最先端技術を駆使し、牛肉サプライチェーンにおける従来の課題を解決し、21世紀の畜産経営を実現する企業として知られています。商業生産者、種畜生産者、そして畜産協会向けに構築された製品スイートを通じて、701xはより質の高いデータ、より迅速な意思決定、そして最終的にはより持続可能な畜産業の実現を目指しています。
701x は、主力製品である xTpro スマート耳タグにより、携帯電話や Wi-Fi インフラストラクチャに依存せずに 24 時間 7 日の家畜監視を可能にします。これは、そのようなワイヤレス インフラストラクチャが利用できない、またはコストがかかりすぎることが多い農村部では不可欠な機能です。

携帯電話事業者とネットワークは、人々の居場所と行動に焦点を当てています。畜産農家は、人口密集地から離れた広大で孤立した地域で事業を展開することが多く、携帯電話の電波が不安定、あるいは全く届かない状況にあります。従来の畜産モニタリングシステムは、こうした接続性の欠如によって限界があり、生産者はビッグデータの力を活用できず、非効率的な観察と推測に頼らざるを得ません。
701xは、信頼性の高いリアルタイムの位置情報、生殖活動、健康データを、どこからでも大規模に提供できるスマートイヤータグを開発することで、この問題を解決しようとしました。しかし、衛星接続が可能で、イヤータグに収まるほど小型かつ省エネなデバイスを開発することは、大きな技術的課題でした。

接続性の課題を克服するため、701xはSkyloのNon-Terrestrial Network(NTN)技術をxTproタグに統合しました。Skyloのグローバル衛星ネットワークは、最も遠隔地の放牧地でも信頼性の高い低消費電力の接続を保証します。
このイノベーションの重要な成功要因となったのは、京セラAVXとのパートナーシップでした。京セラAVXのアンテナ設計チームは、xTproのコンセプト策定から最終認定まで、開発を現場でサポートしました。京セラAVXは701xのエンジニアリングチームと緊密に連携し、LTE、GNSS、NTN衛星バンドをサポートする完全カスタマイズされたオールインワンアンテナを、動物用ウェアラブルに最適な小型軽量フォームファクタに搭載しました。
よりスマートな方法で家畜を追跡:軽量、太陽光発電、衛星通信対応
701x xTproタグは、追加機器なしで家畜を継続的に追跡します。このタグは、接続のために衛星や基地局、アンテナに手動で向ける必要がなく、家畜の動きに合わせてタグも移動し、家畜の日々の動きを妨げません。牛は耳にぶら下がっている物体に非常に敏感です。そのため、市販の資産追跡ソリューションの多くは重すぎて、適切なフォームファクターに採用できません。701xは、タグの適切な重量を合理化するために多くの時間を費やしました。厳格な質量要件はありませんが、動物に装着する技術に関しては、小さいほど良いことは間違いありません。xTproタグの重量は51.5グラムで、大きな卵ほどの重さです。このソリューションは電力にも配慮する必要がありました。牛が毎日太陽電池のある場所に太陽の光を浴びるとは限りません。そのため、タグは電力管理を最適化する必要があり、最小限の充電でも長期間動作し続けることができました。
展開時のサイズは幅60mm、高さ185mm、厚さ25mm(サングラスケース程度)で、小型・軽量・コンパクトなだけでなく、インテリジェントな機能バックオフ機構を備えており、天候に左右されずに数日間にわたって有用な情報とデータを提供します。このフォームファクターには250MWのソーラーパネルとバッテリーが搭載されているため、タグをXNUMXヶ月以上完全な暗闇に置いておくと、充電待ちの休止状態になります。
Skyloの接続性と京セラAVXのカスタムアンテナの統合により、701xと世界中の畜産農家にとって、新たなレベルの拡張性と信頼性が実現しました。xTproタグがSkylo認定を取得したことで、畜産農家は空が開けた場所であればどこでも、家畜をリアルタイムで監視できるようになります。

メリットは明らかです。よりスマートな牧場経営、損失の削減、そして動物福祉の向上です。生産者は牧場に足を踏み入れることなく、位置情報、繁殖成績、健康状態の傾向に24時間7日アクセスできるようになり、畜産業はコネクテッド・インテリジェンスの時代へと突入します。
701x、Skylo、KYOCERA AVX のパートナーシップは、衛星接続とスマート エンジニアリングを組み合わせることで、現実世界の問題を解決し、耳タグ XNUMX つずつ変革を推進できることを示しています。
- 701x xTproの詳細については、 こちらをクリックしてください。
- Skyloについて詳しくは、 こちらをクリックしてください。