インドの LED 産業に関する最大のストーリー

抽象
先住民族の LED エコシステムの発展における触媒となったのは何ですか? Make in India、街路照明国家プログラム (SLNP) から、Unnati Jyoti by Afforable LEDs for All (UJALA) 計画に至るまで、これらすべての政府政策がインドの LED 業界を新たなベンチマークに設定したことが知られています。 しかし、熟練した人材の不足、多額の設備投資、インフラの不足、輸入への依存などが、インドの LED 産業が直面している厳しい状況となっている。 重要な側面、政府の取り組みの実行可能性、インドがどのようにして電子システムの設計と製造のハブに真になれるかを理解するために、TIMES TECH BUZZ のカバーストーリーでは次のような雄弁な談話が紹介されています。
RELEASE
TechTimes.in
公開済み
2023年6月
記事への直接リンク
記事のウェブサイトにアクセス