受動電子部品の耐放射線性については、現在十分に研究されておらず、一般的に電離放射線環境の影響を受けないと考えられているか、耐放射線性を必要とする用途には使用されていません。こうした知識不足により、高エネルギー密度、低直列抵抗、安定した電気パラメータを提供するポリマータンタルコンデンサなど、比較的新しい技術の宇宙、原子力、軍事、その他の電離放射線環境における用途への導入が遅れています。これらの用途における受動電子部品のさらなる研究には、電離放射線量だけでなく、放射線の種類にも焦点を当てることが重要です。直接電離放射線と間接電離放射線の影響は異なる場合があり、それぞれのグループにはさらに細分化があります。直接電離放射線は荷電粒子で構成され、
もっと詳しく知る →タンタル / ニオブ / ポリマー
リップル電流:設計上の考慮事項を補完する、ますます重要になっているテスト 著者:Vincent Mao、Joe Hock、Caleb Winfrey 要約:世界は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、より小型で強力でありながら効率的なシステムオンチップ(SOC)による電動化へと移行しており、さまざまな環境での信号と電力の整合性が懸念されています。リップル電流テストは通常、室温より最大20°C高い温度でのデバイスのパフォーマンスを評価するために必要です。この概要では、信号整合性からマイクロ波/RFまでのアプリケーションでXNUMXつのESR層(それぞれ低、中、高)をカバーするために使用されるテストセットアップに焦点を当てています。データ収集と分析の初期結果と手順、および実装部品のパフォーマンスへの影響に関する考慮事項を示します。進行中の課題についても説明します。
もっと詳しく知る →電子雷管アプリケーションにおけるタンタル コンデンサの利点の評価 執筆者: John Lee 要約: 電子雷管は、起爆タイミングの正確な制御、安全性の向上、効率の向上を可能にし、爆発物のアプリケーションに革命をもたらしました。電子起爆装置にはコンデンサが不可欠であるため、システムの堅牢性を確保するには適切なコンデンサを選択することが重要です。タンタル (MnO2) コンデンサの登場は状況を一変させました。タンタル コンデンサは優れた電気特性と堅牢な信頼性を備えているため、電子雷管用途に適しています。このホワイトペーパーでは、タンタル コンデンサを統合する利点に焦点を当て、コンデンサを選択するための重要なパラメータについて詳しく説明します。電子起爆装置は、爆発物の装填を開始するために使用される装置です。従来の信管ベースの起爆装置とは異なり、電子起爆装置は、さまざまな採鉱、建設、
もっと詳しく知る →DC-DC コンバータ アプリケーション用の表面実装コンデンサ 執筆者: 畑 直隆 要約: タンタル、ポリマー、セラミック、フィルム、およびアルミニウムのコンデンサは、それぞれ異なる動作特性と性能特性を備えています。 DC-DC コンバータを設計するときに適切なコンデンサを選択するには、これらの違いを注意深く理解する必要があります。電源への高電圧フロントエンド接続は通常アルミニウム コンデンサに依存しますが、中間降圧電圧では体積効率を利用するためにタンタルやセラミック ファミリが使用されることがよくあります。最終負荷デカップリングおよびバイパス コンデンサは、通常、セラミックおよびフィルム ファミリに含まれています。表面実装 (SMD) コンデンサは、さまざまな電圧耐性、バルク容量、寄生デバイス特性を実現するために、いくつかの異なる技術を使用して構築できます。図 1 に示すように、
もっと詳しく知る →タンタルポリマーコンデンサの放射線耐性 執筆者: Krystof Adamek 要約: 電離放射線が豊富な環境では、電子部品にとって特に困難な機能上の課題が生じます。 宇宙船、原子炉、粒子加速器、および強化された軍事機器 (いくつかの例を挙げると) では、高エネルギー粒子、光子、電子、中性子、陽子などが存在する場合でも、電気システムが正しく動作することが求められます。 このような放射線は、構成材料に根本的な損傷を与えることと、機能を妨げる可能性のある一時的な電気信号を生成することの XNUMX つの方法で電子機器に悪影響を及ぼします。 半導体やその他の能動デバイスにおける放射線による故障のメカニズムはよく研究されており、これらの故障を克服または防止する方法が開発されています。 一方、インダクタ、抵抗、コンデンサなどの受動デバイスは、
もっと詳しく知る →タンタルおよびニオブ酸化物コンデンサの故障モード比較 執筆者: George Zhang 要約: 自動車業界は、高度なセンシングとコンピューティングに大きく依存するようになりました。 XNUMX 世紀半ば以降、高密度で信頼性が高く安定したコンデンサの開発が、高速コンピューティングと高性能エレクトロニクスの進歩に貢献してきました。 これらのコンデンサに対する要求は大幅に増加しており、高温耐性、過酷な環境での信頼性、および等価直列抵抗 (ESR) やインダクタンス (ESL) などの寄生パラメータが減少し続けることが求められています。 タンタルおよび酸化ニオブのコンデンサは、これらの要件を満たす最も注目すべき候補の XNUMX つです。 構造は似ていますが、故障モードは微妙に異なり、特定のアプリケーションの設計を確実に成功させるには注意深い理解が必要です。
もっと詳しく知る →電気自動車用タンタルコンデンサ 執筆者: Jeff Lee 要約: 電気自動車は、化石燃料を燃やして走行エネルギーを得る内燃機関車とは異なり、バッテリーに蓄えられた電気でモーターを回転させ、走行エネルギーを得る電気で動く自動車です。 電気自動車は主に、車載充電器 (OBC)、電力制御ユニット (EPCU)、モーター、減速機、高電圧バッテリーで構成されています。 電気自動車のモーターは高効率・高出力の駆動モーターであり、高出力・回転力を持っています。 内燃車のエンジンとは異なり、電気モーターは走行中の騒音や振動の発生を最小限に抑えることができます。
もっと詳しく知る →車載用途向けポリマー固体電解コンデンサ 執筆者: Jaroslav Tomasko | Slavomir Pala 要約: タンタル電解コンデンサは、デバイスの陽極として粉末タンタルの焼結ペレットを使用して構築されます。ペレットの輪郭表面に成長した酸化物層は誘電絶縁体として機能し、酸化物層に十分に接触するように従来の MnO2 電解質または導電性ポリマーを使用してカソード端子が形成されます。最終的なコンデンサはさまざまな形式でパッケージ化できます。典型的な J リード表面実装構造を図 2 に示します。容量性構造は成形ケースに接着され、分離層としてカーボンを使用し、リードとの接続に銀を使用して電気的に接続されます。フレーム。
もっと詳しく知る →ステレオ ハイファイ オーディオ用の DC ブロッキング コンデンサの分析 執筆者: Rick Liu 要約: アナログおよびデジタル電子機器におけるオーディオ信号の表現には、さまざまな形式があります。それでも、それらは最終的には波として伝播する空気分子の動きとしての機械的起源に変換されなければなりません。これらの波は、質量 (多くの場合スピーカーのコーン) を中立位置の周りで前後に動かすことによって生成されます。そのため、DC バイアスで表されるオーディオ信号内の固定オフセットは単なるエネルギーの無駄であり、結果として生じる音波の不均衡の原因となる可能性があります。一般に、DC 成分の電位を除去するために、各オーディオ チャンネルに直列ブロッキング コンデンサが使用されます。その間
もっと詳しく知る →5G スマートフォン アプリケーションのタンタル コンデンサ 執筆者: Jason Liu 要約: 世界のスマートフォン市場は、過去 2019 年間で大幅に成長しました。 1.32年には世界中で約367億27.8万台のスマートフォンが出荷され、このうち中国だけで5億5万台が出荷され、世界全体の5%を占めた。特に中国では 10G ネットワークの構築への継続的な投資により、2020G 対応スマートフォンが近い将来どこにでも普及するでしょう。 XNUMXG 携帯電話は、XNUMX 年から前年比 XNUMX% 増加すると予測されています。良好な経済状況と規制状況の下では、大手メーカーと新興メーカーの両方がより多くの市場シェアを獲得する機会が十分にあります。さらに、スマートフォン向けのデザイン会社もいくつかあります。
もっと詳しく知る →アルミニウム電解コンデンサをタンタルまたはセラミックコンデンサに置き換える 執筆者: Teddy Won 要約: すべてのコンデンサと同様、電解コンデンサ (E-cap) は、誘電体に印加される電圧を使用して電界にエネルギーを蓄積する原理に基づいています。 この論文では、電解液の基本的な構造と特性について説明し、回路で使用するための代替品を示します。
もっと詳しく知る →回路設計における低 ESR タンタル コンデンサ 執筆者: Colin Li 要約: タンタルは比較的希少な遷移金属であり、いくつかのユニークな特性を備えているため、技術的に重要な要素となっています。耐食性が高く、化学的に不活性です。非鉄かつ非磁性で、融点と密度が高く、非常に硬いです。最も重要なことは、タンタルは保護および電気絶縁酸化物層を容易に形成することです。この能力により、電解コンデンサの基本構成要素として理想的な候補となります。
もっと詳しく知る →タンタルとスーパーキャパシタによりメンテナンスフリーのマイクロコントローラが実現ダニエル・ウェスト | Ashley Stanziola 要約: 超低電力マイクロコントローラー ファミリは現在、非常に低い電力要件を備えているため、バッテリー駆動や従来の主電源ではなく環境発電によって電力を供給できるようになりました。 これらの強力な MCU により、構造/土壌/水/空気の監視アプリケーションから産業用ポイント コントローラー (スマート蛇口など)、ウェアラブル電子機器、位置追跡、さらには BLE ビーコンに至るまで、さまざまなアプリケーションでメンテナンス不要の制御システムが可能になります。
もっと詳しく知る →タンタル コンデンサ: 特性と部品の選択 執筆者: Raul Wang 要約: コンデンサは、電気回路の基本的な構成要素の 1 つです。コンデンサは、エネルギー貯蔵、ノイズ フィルタリング、タイミング/周波数設計のいずれに使用される場合でも、多くの一般的な電気機器において重要です。現在、さまざまなコンデンサ技術が利用可能ですが、それぞれに独自の利点と欠点があり、それぞれのタイプがさまざまなアプリケーションに最適になっています。タンタル コンデンサは多くの興味深い特性を備えており、それらを組み合わせることで多くの設計上の問題に対する独自のソリューションを提供します。
もっと詳しく知る →小型スイッチング電源の出力フィルタコンデンサとしてのタンタルポリマーとアルミニウムポリマーの性能 執筆者: Ron Demcko | アシュリー・スタンツィオーラ | Daniel West 要約: エンジニアは、小型スイッチング電源の出力フィルタ「バンク」に MLCC が存在するアプリケーションにおいて、アルミニウム ポリマー コンデンサをタンタル ポリマー コンデンサに変換する際の衝撃性能に疑問を抱いています。 設計者が設計においてタンタルポリマーコンデンサに変換する理由は、長期的な信頼性と安定性から、可用性と納期、そして企業固有の設計ガイドラインまで多岐にわたりました。 この調査は、設計におけるタンタル ポリマー コンデンサの互換性を元のアルミニウム ポリマー コンデンサと比較することを目的としています。 収集されたデータは、使用率の高いデバイスで測定された出力電圧リップルです。
もっと詳しく知る →固体タンタル コンデンサには、信頼性の高い軍事および宇宙用途で性能が実証されてきた長い歴史があります。しかし、同じクラスであっても、すべてのコンデンサが同じように作られているわけではありません。事実上すべてのコンポーネント技術の場合と同様、材料が重要です。この論文では、二酸化マンガン (MnO2) 陰極を備えた固体タンタル コンデンサと導電性ポリマー陰極を備えた固体タンタル コンデンサの性能と信頼性の違いについて説明します。ベル研究所は、1950 年代初頭に最初の固体タンタル コンデンサを市場に導入しました。表面実装タンタル コンデンサの最初の軍事仕様 (MIL-PRF-55365) は 1989 年にリリースされ、CWR09 スタイルのコンポーネントが導入されました。それ以来、この仕様に準拠する製品ラインナップは拡張され、CV 値の範囲が拡張された CWR19 スタイルのコンデンサや CWR29 スタイルのコンデンサも含まれるようになりました。
もっと詳しく知る →