アセトニトリル スーパーキャパシタの安全性に関する考慮事項 執筆者: Akihiro Kado 要約: スーパーキャパシタの設計と製造の進歩により、スーパーキャパシタは、高電力密度出力を必要とする電源およびバックアップ システムの主要コンポーネントになりました。 スーパーキャパシタは現在、現代の電子設計の多くの分野で一般的なコンポーネントになっています。 これらは、高密度エネルギー貯蔵に使用されるバッテリーと電子コンデンサーの間の重要なギャップを埋め、局所的な電源の安定化とデカップリングを実現します。 スーパーキャパシタは、短時間に大量の電力を供給する独自の機能を提供します。 このため、電気自動車、無停電電源装置、データ ストレージ デバイスなどの用途に応用されています。 多種多様なスーパーキャパシタの構造と材料が開発されてきました。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタ
電力制約のあるバックアップにおけるスーパーキャパシタの利点 執筆者: Johnson Jiang 要約: ほとんどのエネルギー貯蔵シナリオでは、電力密度とエネルギー密度の間のトレードオフがすぐに表面化します。 これは自動車業界で最もよく表されており、電力密度は加速性と走行性能に直接変換され、エネルギー密度はガソリンタンクまたは電気自動車の場合は XNUMX 回の充電サイクルで達成可能な総航続距離に変換されます。 これは、ウェアラブルエレクトロニクスから大学キャンパスのマイクログリッド電力ネットワークに至るまで、ほぼすべてのアプリケーションに当てはまります。 京セラ AVX のこのホワイトペーパーでは、スーパーキャパシタの利点、回路レベル、無停電電源、マイクログリッドの考慮事項、およびスーパーキャパシタを従来のキャパシタよりも信頼性の高いオプションにする利点について説明します。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタによる小型発電機の電力品質の向上 執筆者: Ron Demcko | アシュリー・スタンツィオーラ | Daniel West 要約: ポータブル電子機器の使用/範囲/提供を拡大するために、再生可能電力業界は、気候変動と電子廃棄物、特にバッテリーが環境に与える影響についての世界的な認識に関心を持っています。 進歩の XNUMX つは、最新の低電力手回し発電機の出現であり、これはポータブル電子機器で使用されるグリーン エネルギーへの関心の加速とほぼ一致しています。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタ: 信頼性の高いバックアップ電源ソリューション 執筆者: Johnson Jiang 要約: 電気二重層キャパシタ (EDLC) は、エネルギー密度が高いため、「スーパーキャパシタ」またはスーパーキャパシタと呼ばれる電気化学キャパシタです。 従来の電解コンデンサと比較して、スーパーキャパシタは約 XNUMX ~ XNUMX 桁高い電気エネルギーを蓄積し、数十万から数百万の充放電サイクルを実現します。 この利点は、スーパーキャパシタの特殊な構造によってもたらされます。
もっと詳しく知る →エンタープライズ サーバーおよびスマート メーターのスーパーキャパシタ 執筆者: Jacky Cui | John Lee 要約: スーパーキャパシタは、エネルギーを貯蔵するための従来の電気化学電池に代わる XNUMX つの代替品です。 リチウムイオン (Li-ion) 電池の時代において、スーパーキャパシタは他のデバイスでは提供できない多くの魅力的な特性を提供します。 スーパーキャパシタは、大まかに言うと、電極、電解質、イオン透過性セパレーターで構成されています。
もっと詳しく知る →電気自動車でのスーパーキャパシタの使用 執筆者: Adrian Thomas 要約: 電気自動車 (EV) の性能と実用性の向上により、自動車市場全体に永続的な足場を築くことができました。 地政学的および環境への取り組みと組み合わせると、EV の需要が将来にわたって増加し続けることは明らかです。
もっと詳しく知る →タンタルとスーパーキャパシタによりメンテナンスフリーのマイクロコントローラが実現ダニエル・ウェスト | Ashley Stanziola 要約: 超低電力マイクロコントローラー ファミリは現在、非常に低い電力要件を備えているため、バッテリー駆動や従来の主電源ではなく環境発電によって電力を供給できるようになりました。 これらの強力な MCU により、構造/土壌/水/空気の監視アプリケーションから産業用ポイント コントローラー (スマート蛇口など)、ウェアラブル電子機器、位置追跡、さらには BLE ビーコンに至るまで、さまざまなアプリケーションでメンテナンス不要の制御システムが可能になります。
もっと詳しく知る →ソーラー パネル、スーパーキャパシタ、自動昇降圧コントローラ IC を使用した IoT モジュールへの電力供給 執筆者: Ron Demcko | Ron Demcko アシュリー・スタンツィオーラ | Daniel West 要約: IoT モジュールの使用は、その低コスト、実装の容易さ、およびエンドユーザーの効率、信頼性、コストへの影響を容易に文書化できるため、高い成長率を示しています。 IoT モジュールのメーカー、設置業者、エンドユーザーは、これらのデバイスに電力を供給し、基本的に設定するだけで完了するモジュールを作成する方法を模索しています。 「設定したら忘れる」とは、バッテリーを排除するか、IoT モジュールに電力を供給するバッテリーの寿命を延ばすための継続的な大規模な取り組みを意味します。 IoT モジュールのメーカーは、設計の消費電力の削減に努めているほか、収集された電力から高品質の電力を供給する新しいチップセットを要求することで IC サプライヤーと協力しています。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタの信頼性: 長期信頼性テスト データ (パート 2) 執筆者: Eric DeRose | ボブ・ノプスナイダーBharat Rawal 要約: 電子部品の長期信頼性を確立するには、デバイスの物理学、劣化挙動、故障メカニズムを理解するために、電子部品の広範なテストが必要です。 部品の特性をより深く理解することで、電圧、温度、相対湿度などのアプリケーションの動作条件に応じて顧客に推奨できる適切な部品を利用できるようになります。 製造されたすべての製品のサンプルは、信頼性テスト データを確立するために、最大 4,000 時間にわたって評価およびテストされます。 当社は、スーパーキャパシタまたは電気二重層キャパシタの信頼性において業界のリーダーとなるよう努めるとともに、当然の責務を果たします。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタの信頼性: 85°C での独自の性能と自己平衡 (パート 1) 執筆者: Eric DeRose | ボブ・ノプスナイダーBharat Rawal 要約: プリント基板 (PCB) でのスーパーキャパシタの使用が増加しているため、これらのコンポーネントの信頼性をさらに理解する必要があります。 この種のデバイスの使用が増加するにつれて、これらのアプリケーションにおける PCB の手戻りを最小限に抑え、実際に排除するにはサブ ppm 未満の故障率が重要であるため、信頼性の重視が重要になります。 これらのデバイスの信頼性をより広く理解することは、この目標を達成するのに役立ちます。 多くの出版物のうちの最初のこの出版物では、定格電圧以下のさまざまな印加電圧、85°C でテストされた当社のスーパーキャパシタ モジュールの研究により、次のことが実証されます。
もっと詳しく知る →スーパーキャパシタの充電制御方法: スーパーキャパシタの高電流需要による損傷から電源を保護する方法 著者: Ron Demcko | ジョー・ホック | アシュリー・スタンツィオーラ | Daniel West 要約: スーパーキャパシタによって提供される増加したエネルギー貯蔵を利用する回路設計では、これらのデバイスを充電するときに、バッテリよりも増加する電力処理について慎重に考慮する必要があります。 電気化学二重層コンデンサ (EDLC) の独自の構成により、本質的に大電流に耐えることができます。 以下の表 1 は、AVX 円筒形 (SCC) および直列接続モジュール (SCM) スーパーキャパシタの簡単なリストで、ピーク電流供給能力とシンク電流能力を示しています。 これらの最大仕様は通常、充電源の電流能力を超え、電源システム内の障害につながります。 スーパーキャパシタには、
もっと詳しく知る →BestCap®: 「高速」スーパーキャパシタの新次元 執筆者: Scot Tripp | アリエ・メイタブ博士 要約: スーパーキャパシタまたは電気化学キャップは、セラミック、タンタル、アルミニウムなどの電子コンデンサと電池の間の優れた妥協点として急速に認識されています。 一般に、スーパーキャパシタは、電子キャパシタよりも数桁高いエネルギー密度を持ち (表 1)、電池よりも大幅に優れた電力密度を持っています。 しかし、既存の電気化学コンデンサには、高電流で非常に短い持続時間のパルスを供給する必要がある場合の高い ESR と容量損失という XNUMX つのマイナスの特性があります。 この文書では、BestCap® がこれらの問題の両方にどのように対処するかを示します。
もっと詳しく知る →BestCap®: 新世代のパルス二重層コンデンサ 執筆者: Bharat Rawal | Lee Shinaberger 要約: 新世代の二重層コンデンサ (DLC) である BestCap® は、低 ESR、高出力パルスを提供したり、一部のアプリケーションでバックアップ電力を提供したりするために開発されました。 これらのコンデンサの値は 10 ~ 560 mF、定格電圧は 3.5 ~ 12 ボルト、ESR 値は 20 ~ 500 mW です。 この文書では、BestCap® の電気的特性と、さまざまな環境条件下での耐久性について説明します。 説明のために特定のアプリケーションを示します。
もっと詳しく知る →BestCap®: 新世代の低電圧、低 ESR、パルス二重層コンデンサ 執筆者: Lee Shinaberger | バーラト・ラワル | Chris Reynolds 要約: 過去 5 年間にバックアップ用途向けに製造された電気化学二重層コンデンサ (EDLC) は、パルス電力用途で使用すると、等価直列抵抗 (ESR) が高く、静電容量の損失が大きくなります。 さらに、これらのデバイスの電圧は 2000 ボルト未満に制限されていました。 XNUMX 年、AVX はこれらの制限に対処し、高パルス電力市場に対応するための BestCap® コンデンサ製品ラインを導入しました。 このペーパーでは、BestCap® 製品ラインの機能とその後の改良点について説明します。
もっと詳しく知る →並列スーパーキャパシタの使用による GSM パルス中の携帯電話のバッテリ性能の向上Patrick German 要約: 機能が絶えず追加されているため、スマートフォンに依存しているユーザーにとって、バッテリー寿命と信頼性はますます重要になっています。 送信信号にはバッテリからの速いパルス電流が必要であり、バッテリの瞬間電圧が電話機の最低動作電圧を下回る可能性があります。 これにより、バッテリーへの電力が一時的に遮断される可能性があります。 AVX スーパーキャパシタをバッテリーと並列に配置することによる有益な効果を判断するために、複数のバッテリーの化学的性質に対して一連のテストが実行され、バッテリーの寿命が延びるだけでなく、
もっと詳しく知る →