RFマイクロ波・薄膜

技術記事: レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点

技術記事: レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点

レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点 著: Youssef Laamimat 要約: 電子デバイスの普及の拡大は、多くの業界や市場に課題をもたらしています。 より軽量でよりコンパクトなコンポーネントに対する業界のニーズに応えるため、LDS は優れた選択肢として際立っています。 さらに、プロトタイプの生産が加速され、市場投入までの時間が短縮されます。 Laser Direct Structuring (LDS) テクノロジーは、無数の基板上に複雑な 3D 回路を作成するための合理化された効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。 LDS テクノロジーは、より多くのカーブが必要な場合、または使用できる 3D ボリュームが少ない場合に最適です。 アンテナなどの RF アプリケーションでは、これにより非常に複雑な設計の製造が可能になり、デバイスの外側にアンテナを設置するための組み立てコストが削減されます。

もっと詳しく知る

熱管理用の表面実装熱伝導体

熱管理用の表面実装熱伝導体

熱管理用の表面実装熱導体 執筆者: Jern Ng 要約: 設計者がより多くのコンポーネントをより小さなパッケージに収め、軽量、少量の製品を提供するよう努めているため、エレクトロニクスを小型化する取り組みがますます一般的になってきています。電子機器の小型化への継続的な進歩により、熱の放散という 1 つの主要な課題が明らかになりました。半導体製造により微細な形状が実現されるにつれて、マイクロプロセッサの機能は同時に進歩し、機能が向上しています。

もっと詳しく知る

カップリング、DC ブロッキング、バイパス用途向けの実用的なコンデンサ許容差の選択

カップリング、DC ブロッキング、バイパス用途向けの実用的なコンデンサ許容差の選択

カップリング、DC ブロッキング、およびバイパス アプリケーション向けの実際的なコンデンサ許容差の選択 要約: 適切なコンデンサ許容差の適切な選択は、検討中のアプリケーションの種類によって大きく左右されます。コストとパフォーマンスの最適なバランスを設計するときは、この点を常に考慮する必要があります。たとえば、DC のブロッキング、カップリング、およびバイパスのアプリケーションは、広範囲にわたる許容誤差の選択によるコンデンサ値の変動の影響をあまり受けません。対照的に、フィルタリングやマッチングなどのアプリケーションでは、通常、これらの設計の特定の要求を満たすために、狭いスプレッド容量許容差が必要になります。

もっと詳しく知る

セラミックコンデンサのESR損失

セラミックコンデンサのESR損失

セラミック コンデンサの ESR 損失 要約: RF セラミック チップ コンデンサの世界では、等価直列抵抗 (ESR) が、アプリケーションに適合する製品を選択する際の最も重要なパラメータであると考えられています。通常、ミリオームで表される ESR は、コンデンサの誘電体 (Rsd) と金属要素 (Rsm) から生じるすべての損失の合計です (ESR = Rsd + Rsm)。事実上すべての RF 設計でセラミック コンデンサを使用する場合、これらの損失が回路性能にどのような影響を与えるかを評価することが不可欠です。

もっと詳しく知る

最適な容量結合に関する考慮事項

最適な容量結合に関する考慮事項

最適な容量結合に関する考慮事項 要約: 結合および DC ブロックのアプリケーションで使用されるコンデンサは、RF エネルギーを回路のある部分から別の部分に結合する役割を果たし、直列要素として実装されます。結合コンデンサを適切に選択すると、RF エネルギーの最大転送が保証されます。すべてのコンデンサは定義上 DC をブロックします。ただし、結合アプリケーションの要件を満たすための考慮事項は、事前に考慮する必要があるさまざまな周波数依存パラメーターに依存します。

もっと詳しく知る

ブロードバンドアプリケーションのコンデンサ

ブロードバンドアプリケーションのコンデンサ

ブロードバンドアプリケーションのコンデンサ 要約: RF ブロードバンドアプリケーション用のコンデンサを適切に選択するには、周波数依存パラメータと特定の設計要件を慎重に評価する必要があります。今日の急速に拡大する RF およびマイクロ波市場では、多数の設計が複数オクターブの周波数スペクトルで動作する必要があります。これらのより一般的なものには、トランジスタのエミッタと FET のソース バイパス、トランジスタのコレクタと FET のドレイン給電構造などの広帯域バイアス ネットワーク、さらには段間 RF カップリング、DC ブロッキング、広帯域インピーダンス マッチングなどがあります。

もっと詳しく知る

インピーダンスマッチングのためのコンデンサPiネットワーク

インピーダンスマッチングのためのコンデンサPiネットワーク

インピーダンス整合のためのコンデンサ Pi ネットワーク アプリケーション ノート 026 要約: 整合ネットワークの設計は、RF/マイクロ波設計の重要な側面の XNUMX つです。任意の負荷を実際のインピーダンスに整合させるロスレス ネットワークには、少なくとも XNUMX つのリアクタンス要素が必要です。ただし、XNUMX つの要素では、帯域幅と一致度を同時に制御することはできません。 XNUMX 要素のマッチング ネットワーク、つまり Pi ネットワークと Teenetworks は、周波数応答をさらに制御します。

もっと詳しく知る

高RF電力アプリケーションにおけるRFセラミックチップコンデンサ

高RF電力アプリケーションにおけるRFセラミックチップコンデンサ

高 RF 電力アプリケーションにおける RF セラミック チップ コンデンサ 要約: 今日の無線通信システムの世界では、高品質の特殊セラミック チップ コンデンサの使用を必要とする高 RF 電力アプリケーションが無数にあります。これらの要求により、設計者はデバイスの消費電力、最大電流および電圧定格、さらに通常の回路動作時の熱抵抗や温度上昇などの要因を慎重に考慮する必要があります。この記事では、これらのアプリケーションに適したコンデンサ製品を選択するために必要な最も重要な要素のいくつかに焦点を当てます。

もっと詳しく知る

高信頼性アプリケーション向けのEMIフィルタリング

高信頼性アプリケーション向けのEMIフィルタリング

高信頼性アプリケーション向けの EMI フィルタリング Amanda Ison KYOCERA AVX Components Corporation 電磁干渉 (EMI) または電気ノイズは、携帯電話から太陽フレアに至るまであらゆるものによって発生し、正確な信号伝送を困難にする可能性があり、騒がしい中で明確な会話をしようとするのと同じくらい困難です。部屋。電子回路の信号の明瞭さを改善するために、デバイス設計者は EMI 抑制フィルターに注目します。効果的な EMI フィルタリングは、独自の EMI を生成するデバイスや環境内で EMI に敏感なデバイスを含む、ほとんどすべての現代の電子デバイスに必要であり、低電力信号を利用し、高信頼性のアプリケーションで特に重要です。厳格な信号忠実度の要求。高信頼性 EMI フィルタは、パフォーマンス要件を一貫して満たすか超えるように設計されており、

もっと詳しく知る

ワイヤレス充電

ワイヤレス充電

ワイヤレス充電 執筆者: Ron Demcko 要約: ワイヤレスで電力を分配するという昨日の夢は、業界の規制当局、部品メーカー、長期的なビジョンを持った設計エンジニアの並外れた努力に基づいて現実になりつつあります。消費者が余分な重量とそれに関連する機構を磨耗させる可能性のあるかさばるケーブルを持ち歩くことから解放されるため、ワイヤレス充電の使用は劇的に増加すると予想されます。専用チップセットが幅広く入手できるようになったことで、ワイヤレス充電スキームの実装がこれまでより簡単になりました。ワイヤレス充電のトピックの中には、ワイヤレス電力伝送に関連するいくつかの異なる電力レベル、アーキテクチャ、および設計アプローチがあります。この文書は出発点として機能し、コンデンサのファミリーについて説明します。

もっと詳しく知る

高Q、厳しい許容誤差のコンデンサの使用によるアンテナ性能の最適化

高Q、厳しい許容誤差のコンデンサの使用によるアンテナ性能の最適化

高 Q で許容誤差の小さいコンデンサの使用によるアンテナ性能の最適化 執筆者: Ron Demcko 要約: アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。従来の観点から考えると、アンテナが適切に設計され、適合していれば、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大転送が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。ただし、コンデンサの使用はアンテナの物理的なサイズに大きな影響を与える可能性もあります。目標がコンパクトな一体型アンテナの場合、

もっと詳しく知る

多層有機技術を使用して作られた RF 受動部品

多層有機技術を使用して作られた RF 受動部品

多層有機技術を使用して作られた RF 受動部品 執筆者: Ron Demcko 要約: RF 回路は、ディスクリート部​​品、低温同時焼成セラミックス (LTCC)、ハイブリッド部品技術、これらすべての組み合わせの使用に基づいている場合があります。設計方法/技術 – 周波数スペクトル、回路の種類、回路の電力に応じて異なります。有機材料の複数層の積層に基づいた新しい RF コンポーネント ファミリが出現しています。これらの多層有機デバイス (MLO) は、従来のディスクリート RF または LTCC ソリューションに比べて、電気的、物理的、信頼性において大きな利点をもたらします。このペーパーでは、MLO デバイスの基本について概説します。製品ファミリーの説明と、MLO テクノロジーのパフォーマンス上の利点について説明します。

もっと詳しく知る

EMIコントロール

EMIコントロール

EMI 制御 執筆者: Ron Demcko 要約: EMI 制御は、電子システムにおける重要な設計目標です。 200 端子フィードスルー コンデンサ フィルタは、広帯域 EMI フィルタ応答を必要とする設計を簡素化するために使用できるコンポーネント オプションの XNUMX つです。 SMT FeedThrus を適切に選択して使用すると、全体のコンポーネント数の削減、PCB レイアウトの複雑さの軽減、製造性の向上、信頼性の向上、軽量化など、システムのさまざまな改善につながる可能性があります。これらの潜在的な利点により、XNUMX 端子コンデンサは現在、航空電子機器から携帯電話、自動車から SMART グリッド コントローラーに至るまでの設計に受け入れられています。フィードスルーコンデンサがより小型のパッケージに進化し、AEC QXNUMX 認定を取得し、電流定格が増加するにつれて、このアプリケーションのリストは拡大しています。

もっと詳しく知る

Bluetooth とアンテナのマッチング

Bluetooth とアンテナのマッチング

Bluetooth とアンテナのマッチング 執筆者: Ron Demcko 要約: アンテナのマッチングは、あらゆる RF システムの重要な側面です。適切に設計され、適合したアンテナを使用すると、ワイヤレス製品の動作距離が長くなります。適切に適合したアンテナは無線からより多くの電力を送信できるため、より長距離に送信できます。同様に、アンテナの整合が良好であれば、受信アンテナから受信機のフロントエンドへのエネルギーの最大転送が可能になります。したがって、システムの受信特性が向上します。アンテナのサイズが縮小され、広い温度範囲にさらされ、異物が近くにある可能性がある小さなモジュールに配置されるため、アンテナのマッチングが重要になります。この論文では、SMT アンテナのマッチングに使用される中間 Q コンデンサの 1 つのクラスについて説明します。

もっと詳しく知る

アイソレータレスの携帯電話PA制御における高指向性カプラの使用

アイソレータレスの携帯電話PA制御における高指向性カプラの使用

アイソレータレス携帯電話 PA 制御での高指向性カプラの使用 執筆者: Avital Yaish 要約: この記事では、携帯電話機での高指向性カプラの使用について概説します。利点としては、通話時間の増加、PA とアンテナ間の挿入損失の最小化などが挙げられ、またアイソレータの必要性も排除できます。この記事のバージョンは、2006 年 XNUMX 月に RF Design に以前掲載されました。

もっと詳しく知る

RF/マイクロ波回路における薄膜受動素子

RF/マイクロ波回路における薄膜受動素子

RF/マイクロ波回路における薄膜受動体 執筆者: Ron Demcko 要約: 最近まで、ほとんどのマイクロ波コンデンサは焼成多層セラミック技術に基づいていました。 このプロセスでは、目標の静電容量が得られるまで、高導電性の電極金属合金の層に低損失のセラミック誘電体を多層状に挟み込みます。 得られたスタックは、高温焼成プロセスでモノリシック構造に焼結されます。 このプロセスは、より大きな値の RF コンデンサに加えて、高出力コンデンサのニーズにも十分に応え続けます…

もっと詳しく知る