技術記事/ホワイトペーパー

タンタルコンデンサとセラミックコンデンサの耐放射線性

タンタルコンデンサとセラミックコンデンサの耐放射線性

受動電子部品の耐放射線性については、現在十分に研究されておらず、一般的に電離放射線環境の影響を受けないと考えられているか、耐放射線性を必要とする用途には使用されていません。こうした知識不足により、高エネルギー密度、低直列抵抗、安定した電気パラメータを提供するポリマータンタルコンデンサなど、比較的新しい技術の宇宙、原子力、軍事、その他の電離放射線環境における用途への導入が遅れています。これらの用途における受動電子部品のさらなる研究には、電離放射線量だけでなく、放射線の種類にも焦点を当てることが重要です。直接電離放射線と間接電離放射線の影響は異なる場合があり、それぞれのグループにはさらに細分化があります。直接電離放射線は荷電粒子で構成され、

もっと詳しく知る →

GEO NB-NTNハイブリッド接続のためのIoTデバイスの最適化

GEO NB-NTNハイブリッド接続のためのIoTデバイスの最適化

GEO NB-NTNハイブリッド接続向けIoTデバイスの最適化 共同執筆:Telefonica Germany、Viasat、Skylo 概要:技術革新の導入には常にリードタイム、つまり業界が新しい機能をどのように活用し、実用的で収益性の高い製品やサービスに統合するかを理解するための「学習曲線」が伴います。このホワイトペーパーでは、IoTデバイスを狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)向けに設計および最適化するための技術的側面を紹介します。これは、地上の狭帯域IoT(NB-IoT)プロトコルを適応させ、遠隔地にある制約のあるIoTデバイスを軌道上衛星を介して地上セルラーネットワークに接続するための標準化された5Gテクノロジーです。特に、静止軌道(GEO)衛星と地上ネットワークを介した通信を目的としたサービスに焦点を当てています。

もっと詳しく知る →

リップル電流:設計上の考慮事項を補完する、ますます重要になるテスト

リップル電流:設計上の考慮事項を補完する、ますます重要になるテスト

リップル電流:設計上の考慮事項を補完する、ますます重要になっているテスト 著者:Vincent Mao、Joe Hock、Caleb Winfrey 要約:世界は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、より小型で強力でありながら効率的なシステムオンチップ(SOC)による電動化へと移行しており、さまざまな環境での信号と電力の整合性が懸念されています。リップル電流テストは通常​​、室温より最大20°C高い温度でのデバイスのパフォーマンスを評価するために必要です。この概要では、信号整合性からマイクロ波/RFまでのアプリケーションでXNUMXつのESR層(それぞれ低、中、高)をカバーするために使用されるテストセットアップに焦点を当てています。データ収集と分析の初期結果と手順、および実装部品のパフォーマンスへの影響に関する考慮事項を示します。進行中の課題についても説明します。

もっと詳しく知る →

技術記事: DCDC および OBC アプリケーションにおける C0G 高電圧 MLCC

技術記事: DCDC および OBC アプリケーションにおける C0G 高電圧 MLCC

DCDC および OBC アプリケーションにおける C0G 高電圧 MLCC 執筆者: Robert Lu 要約: このホワイト ペーパーでは、フィルム コンデンサと比較した場合の C0G 高電圧 MLCC の利点について説明します。共振回路に適した共振コンデンサを選択する場合、静電容量の安定性が重要な要素となります。温度、電圧、周波数の変動による変化が最小限であることが望ましいです。フィルム コンデンサは特定のアプリケーションでは優れたオプションとなりますが、MLCC 技術の進歩により、他のコンデンサ誘電体のパフォーマンスが向上しています。DC-DC/OBC アプリケーションでは、フィルム コンデンサと比較した場合、温度による静電容量の変化が最小限に抑えられ、高周波数での散逸率が低い C0G 高電圧 MLCC の方がより適切なオプションとなります。

もっと詳しく知る →

電子雷管用途におけるタンタルコンデンサの利点の評価

電子雷管用途におけるタンタルコンデンサの利点の評価

電子雷管アプリケーションにおけるタンタル コンデンサの利点の評価 執筆者: John Lee 要約: 電子雷管は、起爆タイミングの正確な制御、安全性の向上、効率の向上を可能にし、爆発物のアプリケーションに革命をもたらしました。電子起爆装置にはコンデンサが不可欠であるため、システムの堅牢性を確保するには適切なコンデンサを選択することが重要です。タンタル (MnO2) コンデンサの登場は状況を一変させました。タンタル コンデンサは優れた電気特性と堅牢な信頼性を備えているため、電子雷管用途に適しています。このホワイトペーパーでは、タンタル コンデンサを統合する利点に焦点を当て、コンデンサを選択するための重要なパラメータについて詳しく説明します。電子起爆装置は、爆発物の装填を開始するために使用される装置です。従来の信管ベースの起爆装置とは異なり、電子起爆装置は、さまざまな採鉱、建設、

もっと詳しく知る →

小型セラミックチップアンテナが実現するIoT衛星接続

小型セラミックチップアンテナが実現するIoT衛星接続

小型セラミック チップ アンテナによって実現される IoT 衛星接続 – ケーススタディ 執筆者: Maria El Bacha および Carmen Redondo (KYOCERA AVX) | Brett Collis (EchoStar Mobile) 要約: 衛星通信に対する従来の認識は、一方向通信を促進する大きなアンテナのイメージを思い起こさせることがよくあります。しかし、IoT 衛星テクノロジーの進化により、双方向通信とコンパクトな組み込みアンテナが実現可能になり、遠隔地や困難な環境での接続に革命をもたらしました。このペーパーでは、衛星を介した EchoStar Mobile LoRaWAN® の機能を調査し、双方向通信の可能性と、IoT デバイス内での KYOCERA AVX 小型チップ組み込みアンテナの統合の可能性を強調します。ケーススタディを通じて、実際のアプリケーションにおけるこのアンテナ ソリューションの機能と有効性を実証し、IoT 衛星の進歩におけるその役割を示します。

もっと詳しく知る →

照明アプリケーション用カードエッジコネクタ

照明アプリケーション用カードエッジコネクタ

照明アプリケーション用のカード エッジ コネクタ 執筆者: Raul Saucedo 要約: PCB エッジ接続回路カードは、50 年以上にわたり、デスクトップ コンピュータとサーバー コンピュータの両方で主力となってきました。多数のカード エッジ スロットを備えたバックプレーンとマザーボードの従来の配置により、急速に進歩する業界での構成と拡張が可能になりました。当然の結果として、速度とスループットを最大化するために、接触密度の向上と電気的性能の向上に重点を置いたエッジ カード コネクタ テクノロジが進化しました。最近では、LED が効率的な照明の主要な光源となったため、ソリッド ステート照明 (SSL) の世界ではカード エッジ コネクタが新たな役割を担うようになりました。 LED 照明は、大きく XNUMX つのカテゴリに分類できます。

もっと詳しく知る →

医療機器PCB用コネクタ

医療機器PCB用コネクタ

医療機器 PCB 用コネクタ 執筆者: Ajay Saini 要約: 「医療機器」という用語は、小型の埋め込み型刺激装置から室内サイズの MRI 装置に至るまで、幅広い電気機器を指します。この機器は通常、考えられる故障モードの安全性への影響に基づいて 47 つのクラスに分類されます。クラス I デバイスは、ユーザーに害を及ぼす可能性が最小限に抑えられ、多くの場合、設計が単純です。医療機器の 95% がこのクラスに分類され、そのうちの XNUMX% は特別な規制監督を免除されています。重大な安全上の懸念が生じた場合、デバイスはクラス II ステータスに格上げされます。クラス III デバイスは最大限の精査が必要であり、厳しい規制監視の対象となるため、次のカテゴリに分類されます。

もっと詳しく知る →

技術記事: DC-DCコンバータアプリケーション用の表面実装コンデンサ

技術記事: DC-DCコンバータアプリケーション用の表面実装コンデンサ

DC-DC コンバータ アプリケーション用の表面実装コンデンサ 執筆者: 畑 直隆 要約: タンタル、ポリマー、セラミック、フィルム、およびアルミニウムのコンデンサは、それぞれ異なる動作特性と性能特性を備えています。 DC-DC コンバータを設計するときに適切なコンデンサを選択するには、これらの違いを注意深く理解する必要があります。電源への高電圧フロントエンド接続は通常アルミニウム コンデンサに依存しますが、中間降圧電圧では体積効率を利用するためにタンタルやセラミック ファミリが使用されることがよくあります。最終負荷デカップリングおよびバイパス コンデンサは、通常、セラミックおよびフィルム ファミリに含まれています。表面実装 (SMD) コンデンサは、さまざまな電圧耐性、バルク容量、寄生デバイス特性を実現するために、いくつかの異なる技術を使用して構築できます。図 1 に示すように、

もっと詳しく知る →

技術記事: レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点

技術記事: レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点

レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点 著: Youssef Laamimat 要約: 電子デバイスの普及の拡大は、多くの業界や市場に課題をもたらしています。 より軽量でよりコンパクトなコンポーネントに対する業界のニーズに応えるため、LDS は優れた選択肢として際立っています。 さらに、プロトタイプの生産が加速され、市場投入までの時間が短縮されます。 Laser Direct Structuring (LDS) テクノロジーは、無数の基板上に複雑な 3D 回路を作成するための合理化された効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。 LDS テクノロジーは、より多くのカーブが必要な場合、または使用できる 3D ボリュームが少ない場合に最適です。 アンテナなどの RF アプリケーションでは、これにより非常に複雑な設計の製造が可能になり、デバイスの外側にアンテナを設置するための組み立てコストが削減されます。

もっと詳しく知る →

技術記事: パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復

技術記事: パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復

パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復 執筆者: Kevin Cho 要約: 電車や太陽光発電網などの高電圧、高エネルギーの用途では、コンデンサの安全性と信頼性が最も重要です。 壊滅的な故障とそれに伴う爆発や火災は容認できません。 同様に重要なのは、サービス寿命と稼働時間を最適化するための予測可能性が、製品の成功にとって非常に重要です。 制御された自己修復機能を備えたフィルム コンデンサは、これらの課題に対する理想的な解決策であり、さまざまなサイズと技術仕様で入手できます。 このホワイトペーパーでは、フィルム コンデンサのいくつかの明確な利点と金属化フィルム コンデンサの自己修復特性を検討する前に、アルミニウム電解コンデンサと金属フィルム コンデンサの違いについて説明します。

もっと詳しく知る →

技術記事: アセトニトリル スーパーキャパシタの安全性に関する考慮事項

技術記事: アセトニトリル スーパーキャパシタの安全性に関する考慮事項

アセトニトリル スーパーキャパシタの安全性に関する考慮事項 執筆者: Akihiro Kado 要約: スーパーキャパシタの設計と製造の進歩により、スーパーキャパシタは、高電力密度出力を必要とする電源およびバックアップ システムの主要コンポーネントになりました。 スーパーキャパシタは現在、現代の電子設計の多くの分野で一般的なコンポーネントになっています。 これらは、高密度エネルギー貯蔵に使用されるバッテリーと電子コンデンサーの間の重要なギャップを埋め、局所的な電源の安定化とデカップリングを実現します。 スーパーキャパシタは、短時間に大量の電力を供給する独自の機能を提供します。 このため、電気自動車、無停電電源装置、データ ストレージ デバイスなどの用途に応用されています。 多種多様なスーパーキャパシタの構造と材料が開発されてきました。

もっと詳しく知る →

技術記事: タンタルポリマーコンデンサの放射線耐性

技術記事: タンタルポリマーコンデンサの放射線耐性

タンタルポリマーコンデンサの放射線耐性 執筆者: Krystof Adamek 要約: 電離放射線が豊富な環境では、電子部品にとって特に困難な機能上の課題が生じます。 宇宙船、原子炉、粒子加速器、および強化された軍事機器 (いくつかの例を挙げると) では、高エネルギー粒子、光子、電子、中性子、陽子などが存在する場合でも、電気システムが正しく動作することが求められます。 このような放射線は、構成材料に根本的な損傷を与えることと、機能を妨げる可能性のある一時的な電気信号を生成することの XNUMX つの方法で電子機器に悪影響を及ぼします。 半導体やその他の能動デバイスにおける放射線による故障のメカニズムはよく研究されており、これらの故障を克服または防止する方法が開発されています。 一方、インダクタ、抵抗、コンデンサなどの受動デバイスは、

もっと詳しく知る →

技術記事: 電力制約のあるバックアップにおけるスーパーキャパシタの利点

技術記事: 電力制約のあるバックアップにおけるスーパーキャパシタの利点

電力制約のあるバックアップにおけるスーパーキャパシタの利点 執筆者: Johnson Jiang 要約: ほとんどのエネルギー貯蔵シナリオでは、電力密度とエネルギー密度の間のトレードオフがすぐに表面化します。 これは自動車業界で最もよく表されており、電力密度は加速性と走行性能に直接変換され、エネルギー密度はガソリンタンクまたは電気自動車の場合は XNUMX 回の充電サイクルで達成可能な総航続距離に変換されます。 これは、ウェアラブルエレクトロニクスから大学キャンパスのマイクログリッド電力ネットワークに至るまで、ほぼすべてのアプリケーションに当てはまります。 京セラ AVX のこのホワイトペーパーでは、スーパーキャパシタの利点、回路レベル、無停電電源、マイクログリッドの考慮事項、およびスーパーキャパシタを従来のキャパシタよりも信頼性の高いオプションにする利点について説明します。

もっと詳しく知る →

技術記事: タンタルコンデンサと酸化ニオブコンデンサの故障モードの比較

技術記事: タンタルコンデンサと酸化ニオブコンデンサの故障モードの比較

タンタルおよびニオブ酸化物コンデンサの故障モード比較 執筆者: George Zhang 要約: 自動車業界は、高度なセンシングとコンピューティングに大きく依存するようになりました。 XNUMX 世紀半ば以降、高密度で信頼性が高く安定したコンデンサの開発が、高速コンピューティングと高性能エレクトロニクスの進歩に貢献してきました。 これらのコンデンサに対する要求は大幅に増加しており、高温耐性、過酷な環境での信頼性、および等価直列抵抗 (ESR) やインダクタンス (ESL) などの寄生パラメータが減少し続けることが求められています。 タンタルおよび酸化ニオブのコンデンサは、これらの要件を満たす最も注目すべき候補の XNUMX つです。 構造は似ていますが、故障モードは微妙に異なり、特定のアプリケーションの設計を確実に成功させるには注意深い理解が必要です。

もっと詳しく知る →

技術記事: バリスタ選択の原則

技術記事: バリスタ選択の原則

バリスタ選択の原則 執筆者: Teddy Won 要約: バリスタは、過渡電圧を抑制して電子回路を保護するために使用される電子部品です。 回路内のバリスタの動作は TVS ダイオードと似ていますが、設計、材料、構造がまったく異なります。 市場にはさまざまな用途に適したさまざまな種類のバリスタがあるため、特定の回路を保護するために適切なものを選択するのは困難です。 京セラ AVX 多層バリスタは、独自の高エネルギー多層構造を備えており、最先端の過電圧回路保護と、ESD、誘導スイッチング、自動車関連の過渡現象、NEMP、照明などによって引き起こされる過渡電圧からの保護を提供します。 KYOCERA AVX多層バリスタは、オフ状態での EMI/RFI フィルタリングも提供するため、追加の EMC の必要性を置き換えることができます。

もっと詳しく知る →