資料

エネルギー貯蔵コンデンサ技術の比較と選択

エネルギー貯蔵コンデンサ技術の比較と選択

エネルギー貯蔵コンデンサ技術の比較と選択 執筆者: Daniel West | Ussama Margieh 要約: タンタル、MLCC、およびスーパー キャパシタ技術は、その高い静電容量能力により、多くのエネルギー貯蔵用途に最適です。 これらのコンデンサは電気的および環境的応答が大幅に異なりますが、データシートに明示されていない場合や、特定の設計に最適なソリューションを選択するには、使用される材料の特性に関する追加の知識が必要な場合があります。

もっと詳しく知る

電気自動車のDC-DCコンバータにおけるセラミックコンデンサの事例

電気自動車のDC-DCコンバータにおけるセラミックコンデンサの事例

電気自動車の DC-DC コンバータにおけるセラミック コンデンサの事例 執筆者: John Lee | Simon Cen 要約: 電気自動車の出現と将来の普及により、さまざまな使用事例にわたるコンデンサにとって最も要求の厳しい応用分野の XNUMX つが生み出されました。 AC 充電回路から高速アナログ センサーに至るまで、電気自動車はあらゆる設計制約に対応すると同時に、最悪の環境でも最高の信頼性基準を必要とします。

もっと詳しく知る

車載イーサネット用京セラ AVX バリスタ

車載イーサネット用京セラ AVX バリスタ

車載イーサネット用京セラ AVX バリスタ 執筆者: 角 明宏 | Michael Kirk 要約: 現代の自動車 (特に電気自動車や自動運転車) では高性能センサー システムが普及しているため、高帯域幅、低遅延、低コストを実現する自動車ローカル エリア ネットワーキング (LAN) ソリューションの開発に多大なプレッシャーが生じています。 従来のワイヤリング ハーネスは、これらのデータと電力のニーズをサポートするには重すぎ、複雑になりすぎていました。

もっと詳しく知る

LED照明/産業用コネクタの選択基準

LED照明/産業用コネクタの選択基準

LED 照明/産業用途向けコネクタの選択基準 執筆者: Jeffery Wang | John Lee 要約: 産業用およびソリッドステート照明アプリケーションで使用されるコネクタは、電力密度とフォームファクタに関して独特の難しい設計制約を課すと同時に、過酷な環境条件下で最高の信頼性が要求されます。 このような分野の設計者は、コネクタの選択プロセスにおいて単純に部品コストを優先することはできません。 コネクタの真の価値はさらに微妙であり、製造性、信頼性、安全性の償却コストを含める必要があります。 手はんだ付けの排除、使いやすさ、歩留まりの良さは無償ではありません。 現場での故障や製品リコールを回避するのは無料ではありません。 規制遵守は無料ではありません。 これらの隠れたコストに最適に対処するには、設計者はサプライヤーからコネクタを選択する必要があります。

もっと詳しく知る

コンデンサの導電性エポキシ接着

コンデンサの導電性エポキシ接着

コンデンサの導電性エポキシによる取り付け 執筆者: Ron Demcko | Ashley Stanziola 要約: 大部分と比較すると、導電性エポキシによるコンデンサの取り付けは、エンドユーザー アプリケーションでは一般的な技術ではありません。 コンデンサの使用量は、はんだ付け方法で大幅に増加しています。 さらに、取り付け方法に関する多くの出版物は、主に、はんだ部品の取り付けの複数の方法の最適化に焦点を当てています。 したがって、導電性エポキシ材料システムを使用する場合、信頼性の高い長期的な取り付けを保証するために必要な要件について混乱が生じています。 この文書は、導電性接着剤の一般的な入門書として機能します。 これは、SMT (表面実装技術) コンポーネントの導電性エポキシ取り付けにおいてエンドユーザーを支援することを目的としています。

もっと詳しく知る

48V システムおよび V2X 用のパッシブ自動車エレクトロニクス

48V システムおよび V2X 用のパッシブ自動車エレクトロニクス

48V システムおよび V2X 用のパッシブ自動車エレクトロニクス 著: James Emerick 要約: 急速に進化する自動車産業の原動力の 2 つは、燃料効率と安全性です。 燃料効率は主に、CO48 排出量の削減に対する規制要件と運用経済性の向上に対する消費者の要求の組み合わせによって決まります。 安全性は常に最優先ですが、運転支援技術や無人運転技術の進歩により、新たな取り組みが見られています。 2V サブシステムへの移行と車両間 (VXNUMXX) 通信の統合は、それぞれ効率と安全性が大幅に進歩した XNUMX つの主な例です。 どちらの場合も、厳しい自動車規制基準を満たしながらこれらの技術を主流の製品に導入するには、新しいクラスの電子受動部品 (コンデンサ、インダクタ、アンテナ、相互接続) が必要です。

もっと詳しく知る

LED照明相互接続ソリューション

LED照明相互接続ソリューション

LED 照明相互接続ソリューション 執筆者: Alex Guan 要約: 発光ダイオード (LED) とその有機関連物質 (OLED) に基づくソリッドステート照明 (SSL) ソリューションは、さまざまなアプリケーション分野で照明器具の標準となっています。 光出力、電力効率、寿命、信頼性に関して SSL のパフォーマンスは比類のないものです。 冷却、製造可能性、フォームファクターの制限など、初期導入者が耐えてきた課題の多くは、ほぼ解決されています。 2035 年までに、すべての照明設備の 85% がソリッドステートになると予測されています (「2019 年の照明研究開発の機会」)。

もっと詳しく知る

AVX Poke-Home コネクタの XNUMX つの利点

AVX Poke-Home コネクタの XNUMX つの利点

AVX ポケホーム コネクタの XNUMX つの利点 執筆者: Raul Saucedo 要約: ポケホーム コネクタはもともと、少数のディスクリート ワイヤをプリント基板アセンブリに接続するための信頼性の高いソリューションとして導入されました。 まずワイヤの皮をむき、次にコネクタに挿入します。 一体型のワイヤ ガイドとエンド ストップにより、挿入中のワイヤの適切な位置が保証されます。 デュアルビーム高力コンタクト (通常はベリリウム銅) により、電気抵抗が非常に低くなり、ワイヤの保持力が最大限に高まります。 水平ポケホーム コネクタの例を以下に示します。

もっと詳しく知る

フィルムコンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー

フィルムコンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー

フィルム コンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー 著: 錦織 正人 要約: 20 世紀半ばのプラスチックの出現により、フィルム コンデンサは従来の紙ベースの設計を超える技術的進歩として導入されました。 フィルムコンデンサは、複数の金属電極を分離する誘電体として薄いプラスチックフィルムを使用します。 電極はフィルム上に直接蒸着されるか (メタライゼーション)、別個の金属箔から構築されます。 プラスチック金属サンドイッチはボビンに巻き付けられ、端子接触層が堆積されて個々のコンデンサ層のすべてが効果的に並列接続されます。

もっと詳しく知る

AVX ジャンパー ピン: ソリッドステート照明ボードツーボード アプリケーション向けのソリューション

AVX ジャンパー ピン: ソリッドステート照明ボードツーボード アプリケーション向けのソリューション

AVX ジャンパー ピン: ソリッド ステート照明のボードツーボード アプリケーション向けソリューション 執筆者: Raul Saucedo 要約: ソリッド ステート照明 (SSL)、特に発光ダイオード (LED) とそれは有機関連 (OLED) であり、さまざまな応用分野にわたる照明器具の技術標準となるでしょう。 光出力、電力効率、寿命、信頼性に関してその性能は比類のないものです。 冷却、製造可能性、フォームファクターの制限など、初期導入者が耐えてきた課題の多くは、ほぼ解決されています。 2035 年までに、すべての照明設備の 85% がソリッドステートになると予測されています (「2019 年の照明研究開発の機会」)。

もっと詳しく知る

GaNベースのデバイス用受動部品

GaNベースのデバイス用受動部品

GaN ベースのデバイス用受動部品 執筆者: Ron Demcko | Daniel West 要約: シリコンベースのデバイス性能の理論上の限界は急速に近づいており、場合によってはすでに限界に達しています。したがって、IC (集積回路) 設計会社は、GaN (窒化ガリウム) などのワイドバンドギャップ半導体の性能を向上させながら、コストを削減することに注力してきました。こうした集中的な取り組みのおかげで、現在では GaN ベースのパワーおよび RF (無線周波数) デバイスが複数のメーカーから手頃な価格で入手可能になっています。複数の情報源が、より高速、より低い損失、より高い周波数、電圧、温度での動作という GaN ベースの半導体性能の利点を文書化しています。これらの利点により、より小型で軽量のパッケージで、より低い消費電力レベルでパフォーマンスを向上させたエンドシステムが可能になります。

もっと詳しく知る

圧接技術の歴史

圧接技術の歴史

圧接技術の歴史 著: Hank Merkle 要約: 金属片を物理的に接続する必要性は、何千年も前から存在していました。現代のエレクトロニクス時代では、低抵抗の電気経路の必要性により、物理的な接続要件がさらに複雑になっています。どちらの場合も、はんだ付けプロセスは、紀元前 4,000 年に遡る証拠により、優れた長年の実績のあるソリューションであることが証明されています。 XNUMX つの金属部品をはんだ付けするということは、接合部が加熱され、構成部品よりも融点の低い溶加材が堆積されて接続が完了することを意味します。

もっと詳しく知る

MLCCの小型化の長所と短所

MLCCの小型化の長所と短所

MLCC ダウンサイジングの長所と短所 執筆者: Frank Hodgkinson | Maureen Strawhorne 要約: 集積回路 (IC) はより多くの機能をより小さなパッケージに詰め込み続けていますが、バルク オフチップ静電容量の必要性は依然として残っています。フェーズ ロック ループ (PLL) やスイッチング レギュレータなどの共振回路では、高精度のクラス 1 セラミック コンデンサが必要になる場合があります。このようなコンデンサは、ホスト IC がその性能仕様を満たすために、プロセス、電圧、温度変動 (PVT) に対して厳しい静電容量範囲を維持する必要があります。対照的に、クラス 2 のセラミック コンデンサは、デカップリングおよびバイパス容量の形でほぼすべての IC に必要です。また、それらは、その機能が厳密に指定されたインピーダンス要件にあまり依存しない増幅回路、単純なフィルター、およびリニア レギュレーターにも使用される場合があります。

もっと詳しく知る

電源レギュレータ回路におけるコンデンサの応用

電源レギュレータ回路におけるコンデンサの応用

電源レギュレータ回路におけるコンデンサの応用 執筆者: Rick Liu 要約: 過去 10 年間の電子技術の進歩により、よりスマートな家庭用電化製品が実現しました。デバイスがよりスマートになるにつれて、電力を供給するために使用されるコンポーネントが縮小しており、その結果、小さくても信じられないほど強力なデバイス、つまりポケットの中や手首の周りに収まるほど小さいデバイスが誕生しました。これらの小型で高密度の設計では、何年も前に推奨されていたベスト プラクティスのように、レイアウト内でアナログ ドメインとデジタル ドメインを分離することが不可能になる可能性があります。現在、設計エンジニアは、高周波デジタル ノイズを減衰させるために、電源ネットワークに多くのコンデンサを使用することを余儀なくされています。回路は、アナログ回路に影響を与えるノイズのない、純粋でクリーンな電力を期待できるように設計されています。

もっと詳しく知る

タンタルコンデンサ: 特性と部品の選択

タンタルコンデンサ: 特性と部品の選択

タンタル コンデンサ: 特性と部品の選択 執筆者: Raul Wang 要約: コンデンサは、電気回路の基本的な構成要素の 1 つです。コンデンサは、エネルギー貯蔵、ノイズ フィルタリング、タイミング/周波数設計のいずれに使用される場合でも、多くの一般的な電気機器において重要です。現在、さまざまなコンデンサ技術が利用可能ですが、それぞれに独自の利点と欠点があり、それぞれのタイプがさまざまなアプリケーションに最適になっています。タンタル コンデンサは多くの興味深い特性を備えており、それらを組み合わせることで多くの設計上の問題に対する独自のソリューションを提供します。

もっと詳しく知る

自動車および輸送用途向けのコネクタ ソリューション

自動車および輸送用途向けのコネクタ ソリューション

自動車および輸送アプリケーション向けのコネクタ ソリューション 執筆者: Matthew Lawrence 要約: 輸送部門における配線相互接続は、非常に速いペースで進化し続けています。主に電気自動車と自動運転システムによって推進される自動車技術では、配線コネクタに対して特に厳しい要求が課されています。一方で、自動車用イーサネットのような高速バスは、ワイヤの総重量と複雑さを軽減しています。その一方で、200,000万マイルの寿命が期待され、レーダーやビデオなどの高度なセンサー技術に日常的に依存しているため、信頼性の要件はさらに厳しくなっています。

もっと詳しく知る