1990 年にシリーズを発売して以来、京セラ AVX は現在 365,000 ある固有の TRAFIM シリーズ部品番号のうち 1,000 を超える部品を製造してきました。そのすべてが、制御された自己修復技術、高エネルギー密度、安全性と高信頼性で広く知られています。産業、軍事、研究、牽引、再生可能エネルギーの幅広い用途にわたって長寿命のパフォーマンスを発揮します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2022 月 1,000 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、TRAFIM シリーズ高電圧パワー フィルム コンデンサの 6,000 個目のリリースを祝っています。最大 XNUMXVDC までの DC フィルタリングアプリケーション。 TRAFIM シリーズ コンデンサは、その高エネルギー密度と制御された自己修復技術で広く知られており、実証済みの安全性と高信頼性を保証します。
もっと詳しく知る →ニュース / イベント / プレス
先進運転支援システム用のミニチュア MLV 執筆者: Sudama Dharmappa 要約: 先進運転支援システム (ADAS) は、自動運転車が追求されるずっと前から、車両の安全性とパフォーマンスを向上させるために使用されてきました。電子センサーが自動車設計に統合されて以来、アンチロック ブレーキ、トラクション コントロール、クルーズ コントロールなど、さまざまな運転支援技術が広く採用されてきました。
もっと詳しく知る →Dale Wilson が、京セラ AVX の Ron Demcko と小型および大容量 MLCC について語ります。 回路のすべて 9 年 2022 月 XNUMX 日
もっと詳しく知る →自動車アプリケーション向けの京セラ AVX カード エッジ コネクタJohn McCarry 要約: このホワイトペーパーでは、電気スプリング コンタクトと基板接続に関する主要な設計上の考慮事項について説明し、車載アプリケーション向けの KYOCERA AVX のカード エッジ コネクタの概要を説明します。
もっと詳しく知る →フィルム コンデンサがどのように故障し、時間の経過とともに静電容量が低下するか (サージによる自己修復現象) を知っていると思うかもしれませんね? 間違っている! コンデンサの専門家で AVX フェローの Ron Demcko が、いくつかの故障したポリプロピレン X クラス コンデンサと 21 つの正常なポリプロピレン X クラス コンデンサを分解した後、実際に何が起こっているのかを確認しました。 EEVブログ 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日
もっと詳しく知る →e-モビリティが拡大し続ける中、自動車業界は、信頼性と信号の整合性を維持しつつ、バッテリー寿命を延長するために可能な限り重量を削減しながら、より堅牢な電気モーター、制御装置、モジュールを車両に取り付けるなど、多くの設計上の課題に直面しています。ドライビングレンジ。 designing-electronics.com (DENA) 2022 年 XNUMX 月 / XNUMX 月
もっと詳しく知る →新しい京セラ AVX コンポーネント検索ツールを使用すると、ユーザーは同社のアンテナ、コンデンサ、回路保護デバイス、フィルタ、カプラ、インダクタなどの実績あるポートフォリオの広範な選択肢を迅速かつ簡単に検索できるほか、正規代理店から入手可能な在庫を表示して購入することができます。通信網。サウスカロライナ州ファウンテンイン (27 年 2022 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい対話型部品検索ツールを発売しました。 KYOCERA AVX Web サイトの固定ナビゲーション メニュー オプションとして利用でき、コンピュータ、タブレット、またはスマートフォンからアクセスできる新しいコンポーネント検索ツールにより、ユーザーは同社の実証済みの製品ポートフォリオの広範な選択肢を迅速かつ簡単に探索できます。
もっと詳しく知る →この賞は、より強力なパートナーシップを構築し、品質パフォーマンスを向上させ、優れた顧客サービスを提供するために設計された数多くの品質パフォーマンス指標を忠実に満たしている京セラ AVX を TTI Europe が 16 年連続で評価したことを意味します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 2021 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、XNUMX 年 TTI ヨーロッパ サプライヤー エクセレンス ゴールド レベル賞を XNUMX 年連続で受賞しました。この賞は、相互接続、受動、および電気機械 (IP&E) コンポーネントの世界有数の認定専門販売会社である TTI, Inc. によって授与され、サプライヤーと販売代理店のパフォーマンスを向上させ、最大の顧客満足度を達成するために設計された数多くの品質パフォーマンス指標を忠実に満たしている京セラ AVX を表彰します。ヨーロッパ。
もっと詳しく知る →アルミニウム電解コンデンサをタンタルまたはセラミックコンデンサに置き換える 執筆者: Teddy Won 要約: すべてのコンデンサと同様、電解コンデンサ (E-cap) は、誘電体に印加される電圧を使用して電界にエネルギーを蓄積する原理に基づいています。 この論文では、電解液の基本的な構造と特性について説明し、回路で使用するための代替品を示します。
もっと詳しく知る →電気自動車でのスーパーキャパシタの使用 執筆者: Adrian Thomas 要約: 電気自動車 (EV) の性能と実用性の向上により、自動車市場全体に永続的な足場を築くことができました。 地政学的および環境への取り組みと組み合わせると、EV の需要が将来にわたって増加し続けることは明らかです。
もっと詳しく知る →ウェビナー | IoT ソリューション オプティマイザー – 構築する前に設計しましょう! 28 年 2022 月 11 日 |午前 XNUMX 時(東部夏時間) IoT ソリューション オプティマイザーは、概念実証とテストのサイクルを簡素化し、迅速化し、ユーザーの時間と費用の両方を節約し、差し迫った市場の需要に対応できるようにします。いくつかの異なるライセンス オプションが利用可能な直感的なオンライン ツールは、アプリケーションの望ましいパフォーマンスを定義したり、既存のアンテナ製品を評価したり、要件を満たすカスタム仕様を定義したりできる IoT デバイス設計プロセスのステップバイステップ ガイドをユーザーに提供します。現在、標準的なソリューションでは満足できず、PCB サイズ、チップセット、接続ソリューションなどのさまざまな導入ネットワークとハードウェア コンポーネントが、ネットワーク カバレッジやバッテリ延長などのパフォーマンス メトリクスに及ぼす影響を評価します。
もっと詳しく知る →新しい 9159-650 シリーズは、ベースとなる 00-9159 シリーズの 2.5 倍の堅牢な金メッキ BeCu 圧縮接点をほぼ同じフォームファクタで備えており、電流定格を接点あたり 11A に拡張して、優れた信頼性と優れた信頼性を実現します。過酷な環境の自動車、産業、照明用途における高い信号整合性パフォーマンス。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 9159 月 650 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、以下の製品を追加して、一体型カードエッジ コネクタ ソリューションのラインを拡張しました。新しい XNUMX-XNUMX シリーズ垂直 XNUMX 列トップエントリー カードエッジ コネクタ。 過酷な条件下での幅広い垂直、PCB 嵌合の自動車、産業、照明アプリケーションで重要な機能を提供するように設計されています。
もっと詳しく知る →新しい UL 認定の 9296-400 シリーズ水平ポケホーム コネクタは、18 ~ 26AWG ワイヤとしては業界で最も低い高さのプロファイルを備え、直径 1 mm のジャンパー ピンとも嵌合でき、1 mm ピッチで 6 ~ 4 ピンが利用可能で、定格は最大 600VAC/DC、10A、130°C です。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (7 年 2022 月 9296 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい UL のリリースにより電線対基板コネクタの製品ラインを拡大しました。 -承認済みの400-4シリーズ9296mmピッチ水平ポケホームコネクタ。 新しい 400-18 シリーズ コネクタは、ディスクリート 26 ~ 1AWG 単線またはより線、または直径 XNUMX mm のジャンパー ピンを迅速、簡単、コスト効率に優れ、信頼性の高い基板終端できるように設計されています。
もっと詳しく知る →Deutsche Telekom IoT を活用した IoT ソリューション オプティマイザーは、顧客が KYOCERA AVX アンテナを搭載した IoT デバイスを迅速、正確、コスト効率よくモデリングおよび検証できる包括的なオールインワン設計プラットフォームです。詳細については、両社が主催する 28 月 6 日のウェビナーに登録してください。サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 5 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、バッテリー駆動、XNUMXG、および大規模 IoT 向けのインタラクティブなデジタル ツイン設計ツールをリリースしました。ソリューション。 Deutsche Telekom IoT を活用し、KYOCERA AVX と提携して提供される IoT ソリューション オプティマイザーは、顧客に迅速、正確、コスト効率の高い包括的なオールインワン設計プラットフォームを提供します。
もっと詳しく知る →回路設計における低 ESR タンタル コンデンサ 執筆者: Colin Li 要約: タンタルは比較的希少な遷移金属であり、いくつかのユニークな特性を備えているため、技術的に重要な要素となっています。耐食性が高く、化学的に不活性です。非鉄かつ非磁性で、融点と密度が高く、非常に硬いです。最も重要なことは、タンタルは保護および電気絶縁酸化物層を容易に形成することです。この能力により、電解コンデンサの基本構成要素として理想的な候補となります。
もっと詳しく知る →京セラ AVX は、自動車、産業、軍事、航空宇宙、輸送、家庭用電化製品、およびワイドバンドギャップアプリケーションにおけるパワーエレクトロニクスシステム向けの高出力、高エネルギーコンポーネントソリューションに焦点を当てた 22 つのプレゼンテーションと展示会を開催して APEC に戻ります。サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 2022 月 20 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、今週ヒューストンで開催される APEC 24 でプレゼンテーションおよび展示を行っています。テキサス。このイベントは XNUMX 月 XNUMX 日の日曜日に始まり、XNUMX 月 XNUMX 日の木曜日まで続きます。展覧会は今日から明日まで続きます。応用パワーエレクトロニクス分野の主要な年次イベントとして国際的に認知されている今年のカンファレンスと展示会は丸 XNUMX 日間開催されます。
もっと詳しく知る →