新しい KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio は、RF 設計エンジニアのアンテナ選択プロセスを合理化、加速、最適化し、ひいてはメーカーの製品品質、性能、市場投入までの期間を改善するように設計されています。サウスカロライナ州ファウンテンイン (2026 年 6 月 29 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的な大手メーカーである KYOCERA AVX は、新しい Web ベースの RF エンジニアリング ツールである Antenna Integrator Studio をリリースしました。ワイヤレス接続は、あらゆる業界に広がる電子製品のユビキタスな機能となっています。そのため、RF エンジニアリングは、ほとんどの電子製品設計に不可欠な要素となっています。適切なアンテナと、そのアンテナの適切な PCB 配置を選択することは、このプロセスの重要な部分です。
もっと詳しく知る →アンテナニュース
次世代IoTおよびワイヤレスデバイス向けに信頼性の高い衛星接続を実現するために設計されたソリューションの包括的な概要を提供する、最新のNTN(非地上ネットワーク)アンテナに関する資料をご紹介します。
もっと詳しく知る →マルチ軌道早期導入プログラムは、GEO と LEO 全体で地上モバイルと衛星接続を組み合わせた IoT ソリューションの開発に重点を置いています。
もっと詳しく知る →IoT M2M Council (IMC)は、京セラAVXのグローバルマーケティングディレクターであるカルメン・レドンド氏を2026年の新議長に任命しました。
もっと詳しく知る →イリジウムと共同で開発され、イリジウムCertus™9704 IoTモジュールでの使用が認定された新しいLDSキャップアンテナと評価ボードは、衛星IoTアプリケーションで一般的に使用されるセラミックパッチアンテナを大幅に上回ります。サウスカロライナ州ファウンテンイン(2025年11月4日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的なリーディングメーカーである京セラAVXは、イリジウム®衛星IoTアプリケーションに最適化され、イリジウムCertus 9704モジュールのイリジウム認定アンテナ製品として指定された新しいLDSキャップアンテナと評価ボードを発表しました。世界中のIoTデバイスにシームレスな接続とデータ交換を提供するために使用される低軌道(LEO)衛星に最適化された組み込みアンテナをイリジウムに提供するために開発されたこのアンテナは、
もっと詳しく知る →モノのインターネット(IoT)の拡大に伴い、地上ネットワークのカバー範囲外にあるデバイスを接続するという課題がますます重要になっています。非地上ネットワーク(NTN)は、従来の接続では不可能なエリアにIoTアプリケーションを到達させ、地上システムと衛星システムのギャップを埋めます。
もっと詳しく知る →航空宇宙および防衛用途向けイリジウム、GNSS、NTN、UWBアンテナを展示 サウスカロライナ州ファウンテンイン(15年2025月17日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的な大手メーカーである京セラAVXは、2025年18月20日から2025日まで南港展覧センターホール1で開催される第0004回台北航空宇宙防衛技術展(TADTE XNUMX)に出展します。京セラAVXアンテナ部門は、ブースKXNUMXで長年のパートナーであるアンリツと共に、衛星通信(イリジウム、GNSS)、非地上ネットワーク(NTN Lバンド)、超広帯域(UWB)精密測位をカバーする最新のアンテナソリューションを紹介します。 「京セラAVXのアンテナ技術を展示する機会とプラットフォームを提供してくれたアンリツに心から感謝します。
もっと詳しく知る →牛肉産業は経済的に非常に重要な産業であり、特に肉牛は肉質と市場の需要の高さから、他の肉類よりも高い価格で取引されることが多い。肉牛は必須タンパク質を供給し、世界の食糧供給に大きく貢献している。
もっと詳しく知る →GEO NB-NTNハイブリッド接続向けIoTデバイスの最適化 共同執筆:Telefonica Germany、Viasat、Skylo 概要:技術革新の導入には常にリードタイム、つまり業界が新しい機能をどのように活用し、実用的で収益性の高い製品やサービスに統合するかを理解するための「学習曲線」が伴います。このホワイトペーパーでは、IoTデバイスを狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)向けに設計および最適化するための技術的側面を紹介します。これは、地上の狭帯域IoT(NB-IoT)プロトコルを適応させ、遠隔地にある制約のあるIoTデバイスを軌道上衛星を介して地上セルラーネットワークに接続するための標準化された5Gテクノロジーです。特に、静止軌道(GEO)衛星と地上ネットワークを介した通信を目的としたサービスに焦点を当てています。
もっと詳しく知る →京セラAVXは、SiPモジュールを利用するマスマーケットアプリケーションにおける小型化、性能、コスト最適化の厳しい要求を満たすために設計された、極めてコンパクトで高性能なオンボード型マルチプロトコル2.4GHzアンテナを提供しています。サウスカロライナ州ファウンテンイン(12年2025月2.4日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進電子部品の世界的なリーディングメーカーである京セラAVXは、需要が急増しているシステムインパッケージ(SiP)アプリケーションに最適な、極めてコンパクトで高性能な内蔵型オンボード型マルチプロトコルXNUMXGHzアンテナを各種提供しています。SiPモジュールは、単一の小型チップキャリアパッケージに異なる機能を持つ多数の集積回路(IC)を内蔵しており、多くの場合、複数のシリコンおよび受動部品も含まれています。
もっと詳しく知る →この新たな協業では、京セラ AVX のアンテナ製品およびサービスに関する専門知識と ST マイクロエレクトロニクスの半導体に関する専門知識を組み合わせ、ST の顧客が設計上の課題を克服し、開発サイクルを加速できるよう支援します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2025 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、ST マイクロエレクトロニクスのパートナー プログラムに参加し、アンテナ製品およびサービスを ST の顧客に提供できることを誇りに思います。ST マイクロエレクトロニクス (ST) は、自動化、電力、エネルギー分野からスマート モビリティ、自律型デバイス分野まで、エレクトロニクス業界全体の顧客にサービスを提供するために設計された半導体技術の世界的リーダーです。ST パートナー プログラムは、これらの顧客が設計上の課題を克服できるよう支援します。
もっと詳しく知る →長年にわたる電子部品メーカーとして、当社はお客様のニーズを満たすために、常に技術革新と改善に取り組んでいます」と、京セラ AVX のアンテナ担当グローバル マーケティング ディレクターのカルメン レドンドは述べています。「リモート IoT 接続はますます普及しています。当社は、業界とその企業がこの新しい環境で成功するための適切なツールと技術を備えていることを保証します。」 hughes.com 2025 年 XNUMX 月
もっと詳しく知る →エンジニアリング、テクノロジー、IoT ソリューションを専門とする電子設計会社 Grinn は、KYOCERA AVX、Sony Altair、Skylo と共同で開発した最新のリファレンス デザインである Grinn Terrasat-NTN のリリースを発表しました。このデザインは、NB-NTN 衛星テクノロジーを使用した追跡および測定機能を示し、さまざまなアプリケーションに対応する多目的プラットフォームを提供します。リファレンス デザインは、特定のテクノロジーを実装する方法を示す実用的なテンプレートとして機能し、開発者が独自のソリューションを効率的に作成するための強力な基盤を提供します。grinn-global.com/ 2025 年 XNUMX 月
もっと詳しく知る →特許取得済みの新しい表面実装型地上設置型超広帯域 (UWB) チューリップ アンテナは、レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) 技術を活用した革新的な新設計で、6.0~8.5GHz UWB アプリケーションで比類のない精度を実現します。サウスカロライナ州ファウンテン イン (7 年 2024 月 9002305 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバル メーカーである KYOCERA AVX は、本日、Embedded World North America で、0~01GHz アプリケーション向けの革新的な新しい表面実装型地上設置型超広帯域 (UWB) LDS チューリップ アンテナ (6.0L8.5-L9K) を市場にリリースしました。 2024年2024月XNUMX日にドイツのニュルンベルクで開催されたEmbedded Worldで発表され、著名なエレクトロニクス専門家と業界の思想的リーダーからなる独立した審査員団によってXNUMX年のElectronics Specifier Electronics Excellence Awardの受賞者に選出されましたが、
もっと詳しく知る →スリム GPS セラミック パッチ アンテナ 概要: KYOCERA AVX 9003160 スリム GPS セラミック パッチ アンテナは、わずか 2mm の高さでより薄型のデザインを可能にし、デバイス設計者の主要なニーズである高機能を実現します。これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに魅力的な利点を提供します。
もっと詳しく知る →