メディア掲載情報

積層セラミックコンデンサのスイッチング電源への影響

積層セラミックコンデンサのスイッチング電源への影響

要約:今日のエンジニアは、ますます電力消費量が増える電子機器の需要を満たす、より高密度の電源を提供するという課題に常に直面しています。現代の電子機器のすべてが高電力密度を必要とするわけではありません。しかし、同等かそれ以下の重量と体積でより多くの電力を電源から得ることは、設計の世界においてほぼ普遍的な関心事であると言っても過言ではありません。積層コンデンサの利点:低ESR、低インダクタンス、電力密度の向上、熱性能の向上。Power Systems Designの記事全文を読む

もっと詳しく知る

地球から軌道上へ:NTNにおけるアンテナの重要な役割

地球から軌道上へ:NTNにおけるアンテナの重要な役割

モノのインターネット(IoT)の拡大に伴い、地上ネットワークのカバー範囲外にあるデバイスを接続するという課題がますます重要になっています。非地上ネットワーク(NTN)は、従来の接続では不可能なエリアにIoTアプリケーションを到達させ、地上システムと衛星システムのギャップを埋めます。

もっと詳しく知る

超薄型コンデンサの内蔵により基板面積を削減し、RF性能を向上

超薄型コンデンサの内蔵により基板面積を削減し、RF性能を向上

基板スペースの制限により、ブロードバンド性能を維持または向上させながら、より小型のコンポーネントと高密度のコンポーネントが求められています。業界では、基板材料自体にコンポーネントを埋め込むことで基板の制限に対応しようとしてきました。多くの受動部品は部品の高さを最小限に抑えるように設計されていますが、従来のコンデンサは厚いコンポーネントであるため、組み込みソリューションには適していません。この調査では、金属酸化物シリコン (MOS) コンデンサ技術に焦点を当て、これらのコンデンサが組み込みアプリケーションに最適で、高周波性能の向上にどのように役立つかについて説明します。EverythingRF 2024 年 XNUMX 月

もっと詳しく知る

接地されていない表面実装デバイスから余分な熱を除去する

概要 接地されていない部品には、熱を放出するための経路が組み込まれていません。高密度に実装された基板では、これがホットスポットを引き起こし、部品の寿命と機能の低下につながる可能性があります。本研究では、熱伝導パイプを使用して部品を電気的に絶縁しつつ、接地への熱伝導経路を提供する方法について検討します。あらゆる電気回路において、熱の発生は望ましくない副産物であり、場合によっては複雑で高価な熱管理ソリューションが必要となります。接地への経路がなく、その熱を放散できない部品は、電子機器業界における常に問題となっています。これらの部品は周囲の温度を上昇させ、その結果、周囲温度が高くなったすべての部品の寿命が低下します。この問題に対する解決策は数​​多く存在し、機械的な対策もその一つです。

もっと詳しく知る

新型コンデンサは、低軌道衛星向けに性能、信頼性、コストのバランスを向上させます。

概要 低軌道(LEO)衛星市場は急速に変化し続けており、複数のトレンドによって牽引されていますが、その中でも最も影響力のあるのは、LEO衛星の生産の大幅な増加です。LEO衛星に対するエンドユーザーの需要は、地球観測ミッションなどの新しい単一衛星アプリケーションの拡大に加え、静止衛星プラットフォームと比較して遅延の低減、カバレッジの拡大、信頼性の向上、そして場合によってはコストの削減も実現するLEO衛星コンステレーションの利用拡大によって増加しています。LEO衛星市場の成長を促進するもう1つのトレンドは、その設計の進化です。今日のLEO衛星は、最先端の半導体や高度な受動部品から、エンドユーザーの設計に統合できる既製の飛行試験済みサブシステムまで、幅広い技術によって大幅に強化されています。

もっと詳しく知る

電界依存材料の有限要素モデリングにおけるジョンソン近似の応用

電界依存材料の有限要素モデリングにおけるジョンソン近似の応用

ジョンソン近似は、コアシェル微細構造材料の電界依存性をシミュレートするために有限要素コードに実装されています。ここでは、体積分率 50:50 に基づく微細構造が、印加電圧の関数として測定された有効誘電率にどのように影響するかを示します。市販の BaTiO1.0 ベースの多層セラミック コンデンサ (MLCC) で検証されたジョンソン パラメータ β = 1010 × 5 Vm3/C3 を使用して、微細構造とコアとシェルの導電性の違いによって生成される局所電界がどのように変化し、これが有効誘電率の電圧依存性にどのように影響するかを示します。導電性のコアのような材料を抵抗シェルで囲んだシステムでは、シェル材料が大きな電界を遮蔽するため、電圧依存性はほとんどまたは中程度です。

もっと詳しく知る

スーパーキャパシタは、ULP デバイスへの電力供給において小型エナジーハーベスタ IC をサポートします

スーパーキャパシタは、ULP デバイスへの電力供給において小型エナジーハーベスタ IC をサポートします

いくつかの個別の電子トレンドが統合され、小規模な負荷に供給される回収および回収エネルギーの総合的な電源制御が可能な、低コストで実装が簡単なエネルギー管理回路が作成されました。 これらの回路により、負荷に電力を供給するバッテリの寿命を大幅に延長したり、バッテリを完全に交換したりできます。 実用的で低コストの回収エネルギー モジュールを推進するトレンドとしては、以下のものが挙げられます。 超低電力 (ULP) IC の開発、制御ロジックを備えた効率的な超低電力 DC-DC コンバータを作成する機能により、インテリジェントなエネルギー測定および管理機能が可能になります。小型サイズの大容量ストレージデバイスの導入。 この記事は、ULP IC テクノロジーの利点について説明した以前の研究に基づいて構築されています。 ここでは、電力供給における掃気・回収回路の性能と特性について説明します。

もっと詳しく知る

理論から実践までの RF/マイクロ波バイアス ティー (ミニ回路)

数十年前、おそらく回路設計者がキャリアの初めに学ぶ最初の実践的な教訓の 25 つは、異なる値のコンデンサの組み合わせを使用したデカップリングの技術でした。 優れた指導者は、物理的特性により、異なる周波数帯域のフィルタリングには異なる値のコンデンサが最適であると説明するでしょう。 筆者は、値が 1 μF、0.1 μF、0.01 μF、および 1000 pF のセラミック コンデンサを並列に組み合わせた 31W 降圧コンバータ用のデカップリング ネットワークを設計したことさえ覚えています。 コンポーネントのリード線を十分に短くすると、ネットワークは良好に動作しました。 blog.Mini-Circuits.com 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日

もっと詳しく知る

インドの LED 産業に関する最大のストーリー

先住民族の LED エコシステムの発展における触媒となったのは何ですか? Make in India、街路照明国家プログラム (SLNP) から、Unnati Jyoti by Afforable LEDs for All (UJALA) 計画に至るまで、これらすべての政府政策がインドの LED 業界を新たなベンチマークに設定したことが知られています。 しかし、熟練した人材の不足、多額の設備投資、インフラの不足、輸入への依存などが、インドの LED 産業が直面している厳しい状況となっている。 重要な側面、政府の取り組みの実行可能性、インドがどのようにして真に電子システムの設計と製造のハブになれるかを理解するために、TIMES TECH BUZZ のカバーストーリーでは、次の雄弁な論説が紹介されています…TechTimes.in June 2023

もっと詳しく知る

防衛用途向け積層セラミックコンデンサに関する最新情報

防衛用途向け積層セラミックコンデンサに関する最新情報

ディスクリート MLCC 用の MIL-PRF-32535 により、BME テクノロジーに基づく積層セラミック コンデンサの議論が始まりました。 積層セラミック コンデンサは、スルーホールまたは SMT 操作用に共通のリードフレーム上で終端された複数の個別の多層セラミック コンデンサ (MLCC) です。 これらは、低損失材料セット、低 ESR (等価直列抵抗)、より高い信頼性など、MLCC テクノロジー固有の利点の多くを取り入れています。 スイッチモード電源などの一般的なアプリケーションでは、より大きな静電容量値と電流能力が必要です。 積層型 MLCC は、静電容量範囲の点ではディスクリート電解コンデンサ技術と競合しますが、電圧と温度性能の点では利点があり、必然的に信頼性が向上するため、電解コンデンサに比べて価格が高いにもかかわらず、防衛用途に好ましい技術となっています。

もっと詳しく知る

アルミ電解コンデンサの性能と回路への影響

アルミ電解コンデンサの性能と回路への影響

太陽光発電コンバータから非常に複雑な処理コア用の小型電源に至るまで、ますます多くのアプリケーションがアルミ電解コンデンサの利点を活用し始めています。 アルミニウム電解は、複数の電圧で駆動される FPGA などの複雑なパワーツリー アプリケーションにおける小型化の要求を満たすためにも使用されることが増えています。 そして、アルミニウム電解液にも欠点があることは事実ですが、よく知られているもののいくつかはもはや真実ではなく、その他の認識されている欠点は、この技術の従来の欠点のいくつかを克服するように設計された新しいコンポーネントを選択することによって軽減または排除できます。 パワー システム設計 (PSD) 22 年 2022 月 XNUMX 日

もっと詳しく知る

センサーからエネルギーを収集してメンテナンスを軽減し、安全性を向上します

センサーからエネルギーを収集してメンテナンスを軽減し、安全性を向上します

工場オートメーションや測定アプリケーションには、環境発電 (EH) センサーを実装できる場所が数多くあります。 たとえば、現在ステータス更新のために物理的な機器の検査に依存しているリモートまたはアクセスが難しいアプリケーションは、近くに捕捉するのに十分なエネルギーがあり、情報に基づいた意思決定を行うのに十分な測定値があれば、ワイヤレス センサー ネットワークに変換できる可能性があります。 。 コントロールデザイン 6 年 2022 月 XNUMX 日

もっと詳しく知る

先進のコンデンサにより高効率のエネルギー回収が可能

先進のコンデンサにより高効率のエネルギー回収が可能

先進的なタンタル コンデンサとスーパーキャパシタにより、先進的な IC がコンパクトで低コストの環境発電および掃気源から電力を供給できるようになります。 これらの開発により、リモート監視からスマート産業用ポイントコントローラー、ウェアラブルエレクトロニクス、位置追跡デバイスに至るまで、IoT アプリケーションにおけるメンテナンスフリーの制御システムが可能になります。 パワー エレクトロニクスのヒント (EE World オンライン リソース) EE World | 電力およびエネルギー効率ハンドブック 2022 29 年 2022 月 XNUMX 日

もっと詳しく知る

フィルムコンデンサの故障についてあなたは知らなかった! (EEVブログ – 1486)

フィルムコンデンサの故障についてあなたは知らなかった! (EEVブログ – 1486)

フィルム コンデンサがどのように故障し、時間の経過とともに静電容量が低下するか (サージによる自己修復現象) を知っていると思うかもしれませんね? 間違っている! コンデンサの専門家で AVX フェローの Ron Demcko が、いくつかの故障したポリプロピレン X クラス コンデンサと 21 つの正常なポリプロピレン X クラス コンデンサを分解した後、実際に何が起こっているのかを確認しました。 EEVブログ 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日

もっと詳しく知る

多層バリスタで今日の電動車両の繊細な IC を保護

多層バリスタで今日の電動車両の繊細な IC を保護

e-モビリティが拡大し続ける中、自動車業界は、信頼性と信号の整合性を維持しつつ、バッテリー寿命を延長するために可能な限り重量を削減しながら、より堅牢な電気モーター、制御装置、モジュールを車両に取り付けるなど、多くの設計上の課題に直面しています。ドライビングレンジ。 designing-electronics.com (DENA) 2022 年 XNUMX 月 / XNUMX 月

もっと詳しく知る