AVX は、高電圧 TCJ シリーズ タンタル ポリマー チップ コンデンサで、Ultimate Products – Passives、Interconnects、Electromechanical 部門の 2014 ACE Award ファイナリストとして認められ、業界のエリートの XNUMX つです。
受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、UBM Tech の EE Times および EDN Annual Creativity in Electronics (ACE) Award の究極の製品 – 受動部品、相互接続、電気機械部門の最終候補者として認められました。
AVX の TCJ シリーズ 125V タンタル ポリマー チップ コンデンサは、現在市場にあるタンタル コンデンサの中で最高定格電圧であり、コンパクトなチップ サイズで優れた静電容量と超低 ESR を実現し、1% を超える高い信頼性を示しているため、Ultimate Products のファイナリストに選ばれました。 1,000℃、最大定格電圧で 85 時間あたりの定格電圧を維持し、20% の推奨電圧ディレーティングを維持します。これにより、使用可能な電圧範囲が大幅に拡大され、その結果、このシリーズが理想的なアプリケーションの数が増加します。
「AVX は、最も要求の厳しい設計上の問題に対する高品質で信頼性の高いソリューションをお客様に提供するために設計された革新的な製品の開発に継続的に取り組んでいます。そのため、ACE Awards の Ultimate Products のファイナリストとして認められたことを光栄に思います。」と AVX の副社長は述べています。営業、ピート・ヴェヌート。
Ultimate Products of the Year Awards は、過去 12 か月間に 12 の異なるカテゴリーで発表された最も重要な製品に授与されます。大規模なピアレビュー プロセスによって決定されます。このプロセスでは、EE Times と EDN の両方の専門編集者が、各カテゴリーのファイナリストを選出します。
EE Times と EDN ACE Awards は 25 のカテゴリーに分けられ、学者、業界幹部、コンテンツ専門家の有力な意見で構成される業界専門家のブルーリボン委員会によって審査されます。これらの審査員は、STEM Impact Award を除くすべてのカテゴリーの受賞者を選出します。STEM Impact Award の受賞者は、EE Times と EDN コミュニティによって選出されます。
「エレクトロニクス業界全体に毎日インスピレーションを与え続けてくださった、受賞の最終候補者全員にお祝いの言葉と心からの『感謝』を申し上げます」とエレクトロニクスUBM Tech担当副社長/ブランドディレクターのパトリック・マニオン氏は述べた。 「毎年、当社の賞プログラムでは、業界に影響を与えた独自の最高の製品、企業、個人を紹介しています。 2014 年のファイナリストは、エレクトロニクスおよび組み込み設計の専門家が今日の文化に与える影響を示す、真の創造性と進歩的なテクノロジーの実行を代表しています。」
アニュアル・クリエイティビティ・イン・エレクトロニクス(ACE)賞は、世界的な業界でリーダーシップと革新性を発揮し、私たちが住む世界を形作ったテクノロジーの創造者を讃えます。これらの創造者とその革新性は、EE Times および EDN ACE 賞の授賞式で表彰されます。 1 年 2014 月 XNUMX 日に、UBM Tech の EE Live! の一環として開催されました。会議。
ACE アワードの詳細については、こちらをご覧ください。 http://ubm-ace.com/。 AVX の TCJ シリーズ高電圧タンタル ポリマー チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら.